How do you feel about this article? Help us to provide better content for you.
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
What do you think of this article?
Die Vorteile von smarten Frequenzumrichtern für moderne Maschinen
Wenn Sie heutzutage eine Maschine neu konzipieren, benötigen Sie dann einen Frequenzumrichter oder eine intelligente Motorsteuerung?
Höchstwahrscheinlich benötigen Sie die Frequenzumrichter-Motorfunktion, aber bestimmt benötigen Sie doch noch viel mehr zur Steuerung Ihrer Maschine, richtig?
Der Frequenzumrichter muss in der Lage sein, die Leistung Ihres Motors entsprechend Ihrer Anwendung, der Drehzahl- oder Drehmomentregelung, offenem oder geschlossenem Regelkreis, hoher Bremsleistung usw. zu steuern. Aber was wird sonst noch in Ihrer Maschine benötigt?
Designflexibilität?
Ein breites Angebot an Frequenzumrichtern für synchrone- oder asynchrone Drehstrommotoren aus derselben Baureihe gibt Ihnen die erforderliche Flexibilität bei der Maschinenkonstruktion und ermöglicht die Vereinheitlichung zwischen den Maschinentypen.
Formfaktor?
Jede Maschine ist anders konstruiert. Das kann eine Herausforderung bei der Montage im Schaltschrank oder bei der Montage außen an der Maschine sein. Wie wäre es, wenn Sie schon bei der Planung des Schaltschranks oder des Maschinengehäuses immer das passende Frequenzumrichter-Format auswählen können? Wie wäre es, wenn Sie für Schaltschränke mit geringer Einbautiefe eine kompakte Variante in Schutzart IP21 einsetzen und für die platzsparende Montage von vielen Frequenzumrichtern nebeneinander die extrem schlanke und Buchbauform in IP21 verwenden können? Und wie wäre es, wenn für die Montage außen an der Maschine zusätzlich noch eine gekapselte Umrichter-Variante in der hohen Schutzart IP66/IP67 existiert, die über äußerst robuste Platinen für industrielle Umgebungen (3C3) und für Feststoffpartikel (3S2) verfügt, die es wahlweise mit und ohne integrierten Hauptschalter gibt und die für Betriebstemperaturen bis +50°C ohne De-Rating geeignet ist? Würde das Ihre Entwicklungszeit deutlich vereinfachen?
Sicherheits-Standards?
Sicherheitsanforderungen müssen zwingend eingehalten werden. Warum also nicht den Antrieb von der Komplexität des Steuerungssystems entlasten und die wichtigsten Sicherheitsfunktionen direkt in den Frequenzumrichter integrieren? Z.B. durch die serienmäßige Integration der Sicherheitsfunktionen für sichere reduzierte Geschwindigkeit (SLS), sicheren Halt (SS1), sichere Geschwindigkeitsüberwachung von zwei Motordrehzahlen (SMS) und sichere Freigabe von Schutztüren (GDL) in den Frequenzumrichter? Die zertifizierte STO SIL3-Sicherheit deckt ca. 75% der meisten Maschinenanforderungen ab. Die Integration von Sicherheitsfunktionen in den Antrieb kann daher zur deutlichen Vereinfachung des Steuerkreises und zur Reduzierung beim Verdrahtungsaufwand beitragen. Dadurch lässt sich außerdem auch die Gesamtzertifizierung der Maschine beschleunigen.
Logiksteuerung?
Sie müssen in der Lage sein, Ihre Maschine so zu programmieren, dass sie den Kundenanforderungen entspricht. Wenn einfache Logikfunktionen bereits in den Frequenzumrichter eingebettet sind, haben Sie die Flexibilität, die Maschine so zu gestalten, dass sie den Leistungsanforderungen des Kunden am besten entspricht. Die integrierten Steuerungssystemfunktionen kann zur Kostensenkung verwendet werden, indem einfache Betriebsabläufe ohne das Hinzufügen von weiteren Geräten durchgeführt werden können. In einigen Fällen entfällt sogar die Notwendigkeit zum Einbau einer SPS.
Integration von Industrie 4.0/IIoT?
Erfassen Sie schon alle relevanten Daten, mit denen Sie sicherstellen können, dass Ihre Maschine effizient und problemlos funktioniert? Wissen Sie, wieviel Energie verbraucht wird oder wie hoch die Betriebszeit ist? Haben Sie einen Überblick über die Anzahl der Start/Stop-Zyklen oder die Motorarbeitstemperaturen? Wenn der Frequenzumrichter alle diese Informationen schon für Sie sammelt und als vernetztes Produkt in Ihrer IIoT-Systemarchitektur verfügbar macht, dann können Sie die Daten für die vorbeugende Wartungsplanung, zur Berechnung der Gesamtanlageneffektivität (Overall Equipment Efficiency) und für weitere Optimierungen einsetzen.
Fazit:
Ein Frequenzumrichter, der smarte Motor-Management-Funktionen übernimmt, kann Ihren Aufwand beim Schaltschrank- und Maschinendesign reduzieren, die Anlagenverfügbarkeit steigern und die effiziente Datennutzung und den Prozess der Digitalisierung verbessern.
Wenn es das ist, was Sie zukünftig für Ihre Antriebs-Anwendungen benötigen, dann sehen Sie sich die innovativen Altivar-Frequenzumrichter von Schneider Electric an.