こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
作者 |
嘉鈞 |
難度 |
理論困難,實作普通 |
材料表 |
|
遇到生成的問題一定是要找現在最流行的GAN,那今天我們除了要讓大家了解GAN是什麼之外,我們也要來挑戰Jetson Nano的極限,上次已經用Nano跑貓狗分類發現對於它來說已經相當的艱辛了,這次要給它更艱難的任務,我們要讓電腦學習如何生成手寫數字的圖片!
GAN 基本觀念
GAN 是生成對抗網路 (generative adversarial network, GAN) 是一個相當有名的神經網路模型也是一個人見人怕的模型,原因是因為它非常的難訓練、耗費的時間也很久,它常常被用於深度學習中的生成任務,不管是圖像還是聲音都可以。
Deep Fake |
Image Source : https://aiacademy.tw/what-is-deepfake/ |
CycleGAN |
Image Source : https://github.com/junyanz/CycleGAN |
核心觀念可以這樣想像,GAN就像「收藏家」與「畫假畫的人」,G是畫假畫的,D是收藏家;一開始畫假畫的人技術還不成熟,所以一眼就被收藏家發現問題,所以G就回去苦練畫功慢慢開始能騙過D,這時候D被告知買的都是假畫所以他也開始進步越來越能發現假畫的瑕疵,就這樣反覆的交手成長,等到最後互相僵持不下的時候就達到我們的目的了 - 獲得一個很會畫假畫的G,或者稱為很會生成圖片的G。
在GAN當中,我們可以輸入一組 雜訊 (Noise) 或稱 潛在空間 (Latent Space),然後生成器 (Generator) 會將那組雜訊轉換成圖片,再經由鑑別器 (Discriminator) 分辨是否是真實的圖片,鑑別器將會輸出0或1,其中 0 是 fake,1 是 real 。
DCGAN 架構介紹
一般的GAN都是 FC ( linear ),需要將圖片reshape成一維做訓練,以 mnist 來看的話就是 1*28*28 變成 1*784,而今天我們要介紹的是DCGAN,是利用捲積的方式來建構生成器與鑑別器,它跟一般的CNN有些許不同,作者有列出幾個要改變的點:
- 取消所有pooling層。G使用轉置卷積(transposed convolutional layer)進行上取樣而D用加入stride的卷積代替pooling。
- 在 D 和 G 中均使用 batch normalization。
- 去掉 FC 層,使網路變為 全卷積網路 (Conv2D)。
- G使用 ReLU 作為激勵函數,最後一層須使用 tanh。
- D使用 LeakyReLU 作為激勵函數。
等等實作程式的時候可以再回來觀察是不是都符合需求了,那基礎觀念的部分先帶到這我們直接開始寫code吧!
準備數據集
今天我們要嘗試生成手寫數字,最常使用的就是MNIST,由於它太常用了可以直接在torch中就下載到,在torchvision.datasets裡面,由於它已經是數據集了所以可以先宣告transform套入,接著就可以打包進DataLoader裡面進行批次訓練
可以注意到圖片已經是灰階圖並且大小為 ( 1, 28, 28)
建構鑑別器
鑑別器的架構就是CNN只差要取消全連階層的部分,所以要想辦法將28*28的圖片捲積成 1*1輸出
最後因為輸出的label是介於 [ 0 , 1 ] 所以最後要透過Sigmoid來收斂。這邊直接使用官方提供的架構可以發現跟以往不同的地方是利用nn.Sequential將所有層在initial的時候就連接起來,你會發現更以前相比簡潔很多;此外我還使用了torchsummary的函式庫視覺化網路架構:
使用torchsummary之前需要先安裝套件
!pip3 install torchsummary
然後記得要先導入
from torchsummary import summary
建構生成器
生成器一樣要全用捲積的方式,但是正如前面所說我們要將一組雜訊轉換成一張圖片,用一般的捲積方式只會越來越小,所以我們必須使用反捲積 ( ConvTranspose2d ),可以想像就是把捲積反過來操作就好,大小一樣要自己算記得最後輸出應該跟輸入圖片一樣大,公式如下:
建置生成器的架構與CNN顛倒,Kernel的數量要從大到小,然後我們不使用MaxPooling改用ConvTranspose,每層都要有BatchNorm並且除了最後一層的激勵函數是Tanh之外其他都是ReLU。
我們一樣使用 torchsummary 來可視化網路架構:
開始訓練GAN
其實訓練GAN的方法不難,只要想像成是訓練兩個神經網路即可。GAN的訓練方式較常見的會先訓練鑑別器,讓鑑別器具有一定的判斷能力後再開始訓練生成器;首先一樣先建立基本的參數。
由於GAN的訓練較複雜,需要的迭代次數也越高,這次我們直接訓練個100次看成效如何,此外這次的損失函數都用BCELoss 因為主要是二元分類問題,對於想要了解更深入的可以去看台大李弘毅教授GAN的教學影片。
訓練Discriminator
訓練鑑別器的目的是讓自己能分辨真實圖片跟造假圖片,首先,先將優化器的梯度清除避免重複計算,接者將真實圖片丟進GPU並給予標籤 ( 1 ),將其丟進D去預測結果並計算Loss,最後丟進倒傳遞中;假的圖片也是一樣的部分,差別只在於假圖片需要由生成器生成出來,所以要先定義一組雜訊並丟入生成器產生圖片,因為要讓鑑別器知道這是假的所以要給予標籤 ( 0 ),接著一樣將假圖片丟進鑑別器並計算Loss。經過反覆的訓練鑑別器就越來越能判斷真假照片了,但是同時生成器也會訓練,所以當鑑別器越強的時候,生成器產生的圖片也會越好!
這個部分要注意的地方是經過鑑別器訓練出來的答案維度是 [ batch ,1, 1, 1],所以需要過一個view(-1)來將維度便形成 [batch, ] 一維大小。
訓練生成器
如果已經看懂鑑別器的訓練方式了,那生成器對你來說就不是個問題!我們一樣要先將梯度歸零,亂數產生雜訊並且透過生成器產生圖片,這邊要注意的是因為生成器的目標是要騙過鑑別器,所以我們要給予真實的標籤 ( 1 ),這樣做的目的是,生成器一開始產生的圖片很差所以鑑別器得出的結果都接近於0,這時候如果標籤是1的話,計算Loss數值將會很大,神經網路就會知道這樣不是我們想要的,它會再想辦法生成更好的圖片讓Loss越來越小。
所以完整的訓練如下,先訓練D再訓練G,有的人會讓D先訓練個幾次再訓練G,聽說效率比較高;而我為了測試jetson Nano的速度所以每一個epoch都有紀錄時間,就連我自己的GPU( 1080 ) 都會爆顯存更不用說用Jetson Nano來跑了!如果遇到顯存爆炸的問題可以嘗試先將batch size調小。
成果
你可以注意到它慢慢能轉換成數字了,轉換的速度其實很快但要更細節的紋路就需要更多時間來訓練。
訓練時間比較
使用GPU 1080 訓練,每一個epoch約耗時310秒左右;而JetsonNano開啟cuda來跑大概每一個epoch約耗時1030秒左右。所以其實要在Nano上面運行GAN也是可行的,速度還算可以。
桌上型電腦 |
Jetson Nano |
結語
這篇教大家如何建構DGAN,接下來我們將會在Jetson Nano上嚐試更多GAN相關的訓練,下一篇將讓電腦玩填色遊戲~