こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
在工业物联网的快速普及过程中,机器制造商必须能够提供以及管理互联互通的机器,以提高终端用户的效率。全球能效管理和自动化领域数字化转型的领导者施耐德电气推出创新的Modicon M262逻辑运动控制器以及TeSys island数字化电机控制与保护系统,使原始设备制造商(OEM厂商)能够轻松部署面向工业物联网的机器。
今天,异常激烈的商业竞争与技术环境要求机器制造商重新定义他们的运营方式。信息技术人才的短缺、大规模的定制和个性化产品需求,让这种竞争变得更具挑战性。在这种背景下,原始设备制造商现在必须采取长期战略,利用工业物联网、移动通讯、云计算和大数据分析为用户提供更智能、更高效和更具成本效益的机器,从而实现新的服务和收益。
通过EcoStruxure平台,TeSys island数字化电机控制与保护系统及Modicon M262逻辑运动控制器可使原始设备制造商实现全面数字化
EcoStruxure是施耐德电气开放的、基于物联网的架构和平台,可帮助原始设备制造商贯穿机器生命周期提供更高的运营效率。EcoStruxure与TeSys island数字化电机控制与保护系统及Modicon M262逻辑运动控制器相结合,为原始设备制造商(OEM厂商)提供了强大的功能,使其能够轻松将工业物联网功能集成到新的和现有的机器中。
• TeSys island是一款全新的数字化电机控制与保护系统,基于多种产品模块及适用于不同工业应用的Avatars功能块,实现对80安培以下负载的控制、保护与能耗监测,更可帮助用户节省设计、布线和调试时间。
• Modicon M262具有嵌入式直接云平台接入和加密通信协议,最多可支持5个的独立以太网开放通信网络,能够在要求严苛的应用条件下实现快速的逻辑与运动控制。Modicon M262运动性能高于市场同级别控制器平均水平30%,CPU运行速度优于市场同级别控制器平均水平。
面向工业物联网(IIoT)的产品,支持更快速、可拓展与安全的大规模机器集成
使用开放标准、提供加密通信和网络分段的内置端到端信息安全,EcoStruxure可将Modicon M262和TeSys island与环境的集成速度提升40%,包括机器对机器、机器对工厂,以及机器对云的直接连接。TeSys island和Modicon M262减少了对于传统承包商的云连接解决方案额外硬件的需求,可通过测试和调试功能让现有设备的大规模升级变得轻松方便。
数字化可促进设计优化,并可缩短产品上市时间
Modicon M262、TeSys island与EcoStruxure 机器专家配置调试软件,以及EcoStruxure 选型工具配合,允许多个团队同时进行编程并进行设计质量控制,可以帮助原始设备制造商加快产品上市时间。Modicon M262允许即插即用的嵌入式系统访问,从而实现便捷的网络配置并且替换设备时无需安装。这将减少约50%的调试与服务工作。
TeSys island采用了创新的面向工业实际应用的TeSys Avatar功能块,就像创造了一个位于实际硬件控制之上的数字化双胞胎,能够帮助用户实现更高效的设备集成。与传统解决方案相比,TeSys island消除了控制回路布线的需求,更减少了对I/O模块的传统需求,使设备集成速度提高40%,并将安装成本降低了30%。
互联机器提供性能保障,并解锁新的业务模式
通过远程机器性能查看功能,原始设备制造商能够提供由嵌入式云连接支持的新型全球服务。工程和维护团队可通过EcoStruxure 机器顾问随时访问任何机器上的信息。这使原始设备制造商有机会为用户提供预防性维护等新型服务,从而为终端用户增加真正的价值。TeSys island提供可靠的预防性维护数据和预警报,当检测到异常的电气负载行为时,可避免机器停机。通过智能维护和服务,可以将设备维修时间缩短50%。
施耐德电气工业自动化业务执行副总裁何维克表示:“围绕EcoStruxure这样的开放式架构平台进行数字化转型,使我们能够部署更透明的解决方案,从而更好地实现数据的自动化和可视化。通过将易用的面向机器制造商的EcoStruxure与处于边缘控制层的Modicon M262逻辑运动控制器,以及TeSys island数字化电机控制与保护系统相结合,原始设备制造商(OEM厂商)拥有了一个面向未来的,完善的机器解决方案。