こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
上一篇blog介绍了物联网的结构框架[1],其中的数据传输实现了整个网络的互联,尤其是无线数据传输技术的快速发展使物联网的发展步入快车道。在DesignSpark之前的blog里面作者GordonSin详细介绍了无线个人区域网络(Wireless Personal Area Network,WPAN)技术[2-5],包括ZigBee、蓝牙、WiFi等。这些无线局域网络都有一个共同的弱点----传输距离太短。Lora技术以其低功耗长距离传输数据,低成本批量部署,是对个人区域网络和城域网的2G/3G/4G极大补充。
LoRa技术
LoRa是由升特公司(Semtech)发布的一种专用于无线电调制解调的技术。主要有以下特点:
LoRa技术采用基于线性Chirp扩频调制,融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术, 可解调低于20 dB的噪声,确保了高灵敏度、可靠的网络连接,同时提高了网络效率并消除了干扰,延续了移频键控调制的低功耗特性,大大增加了通信范围。通信距离远大15Km,在这个距离下的接收电流仅为10mA,睡眠电流<200mA。因此,LoRa技术可以为电池供电的无线设备提供区域、国家或全球的网络的实现提供可能性。
LoRaWAN
LoRaWAN是由LoRa联盟推出的一个低功耗长距离的广域网络。LoRaWAN网络架构是一个典型的星形拓扑结构,在这个网络架构中,LoRa网关是一个透明的中继,连接前端终端设备和后端中央服务器。网关与服务器通过标准IP连接,而终端设备采用单跳与一个或多个网关通信,所有的节点均是双向通信。
LoRaWAN可以方便的实现设备终端的数据互联并输送到网络中,再经过互联网传输到服务器,相应的应用客户端可以从中获取数据。
LoRaWAN安全性
要建立全国性的物联网覆盖网络, 涉及大量的机密的个人和社会公共服务数据,这对LoRaWAN的通信安全有着较高的要求,LoRaWAN采用多层加密方式来解决。
应用层和网络层分别采用唯一的网络和应用密钥(EU164)保证安全,设备则采用特别密钥(EUI128)。 LoRaWAN网络各节点具有多层级安全方案,保证各类应用的不同需求,主要有双向通信终端设备、具有预设接收槽的双向通信终端设备、具有最大接收槽的双向通信终端设备。这些加密方式确保LoRaWAN通信安全。
LoRaWAN的应用前景
LoRaWAN的发展实现了物联网发展的无线传输的短板互补,许多电子产品制造商和电信运营商都在发展自己LoRa的应用平台。目前,韩国的三星电子宣布和SK电讯一起,部署世界上首个基于LoRaWAN技术的“全国性”的物联网网络。以韩国大邱为试点,发展基于可再生能源解决方案的基础设施,面向监控和医疗服务的云平台以及大数据分析,无人驾驶汽车的电动汽车相关的基础设施。例如,城市中的街灯,将使用物联网传感器,搜集天气和交通信息。街灯,将自动调节亮度以节约成本,同时也能发送环境污染信息。进一步打造覆盖全国的物联网网络。LoRaWAN与物联网相结合,具有非常广阔的应用前景。
相关blog:
[1] RS助力物联网革命浪潮 http://www.rs-online.com/designspark/electronics/chn/blog/content-1420
[2] 无线个人区域网络(Wireless Personal Area Network,WPAN) (一)http://www.rs-online.com/designspark/electronics/chn/blog/chi-blog-WPAN?/designspark/electronics/blog/chi-blog-WPAN=
[3] 无线个人区域网络(Wireless Personal Area Network,WPAN) (二): http://www.rs-online.com/designspark/electronics/chn/blog/chi-blog-WPAN-ZigBee?/designspark/electronics/blog/chi-blog-WPAN-ZigBee=
[4] 无线个人区域网络(Wireless Personal Area Network,WPAN)(三):蓝牙Bluetooth
[5] 无线个人区域网络(Wireless Personal Area Network,WPAN)(四):WiFi
相关产品:
基于LoRa™ 技术RN-2483-PICtail/PICtail Plus开发板http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/knowledge-item/content-2371
SX1276 系列低功耗长距离无线收发模块http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/knowledge-item/content-2372