こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
在使用约束草图这项新功能之前,我们要先到DesignSpark选项里手动开启这项功能,首先,我们点选左上角的「档案」à找到「DesignSpark选项」à点选「进阶」,将「启用条件约束的草图」勾选起来,并重新开启软件,就可以在设计里的模式看到新的草图模式按钮,设计卷标左边也多了草图标签可以点选。
图1.启用条件约束的草图。
图2.新的草图模式选单。
接着我们看一下新的草图接口,它分成三个区域,「建立」、「修改」、「条件约束」。如果有用过之前4.0的版本,可以看的出来在「建立」与「修改」区域里的功能除了排列顺序以外,并没有太大的改变,而这次新增的功能就是多了一个区域「条件约束」。
图3.草图里的新旧功能。
接下来我们针对此次新增的条件约束功能一一作介绍:
1.维度。这次改版将原本在测量里的维度放到草图里,也让玩家能随时量测线线长度、与其它线的距离、角度、圆直径长。
图4.条件约束里的维度。
图5.维度显示长度与角度。
2.中点条件约束。顾名思义,在此条件约束下,可以将线条上的端点自动对齐到另一条在线的中点。要注意的是,不适用于圆形。
图6.中点条件约束。
点选「中点条件约束」的图标后,鼠标光标旁会出现红色的圆形靶心图案,这表示要先指定线段上的一个端点,当作要对齐的主体,点击一个线段上的端点后,鼠标光标旁会出现黑色的锚图案,这时就可以指定要对齐的线段并点击另一条线段。执行后会发现,原本被指定的端点已经对齐到另一条线段上的中点,如下图7、8所示。
图7.中点条件约束执行前。(左图)
图8.中点条件约束执行后。(右图)
如果指定矩形上的端点去对齐线段中点,会造成线段的变形,如图9、10。
图9.矩形与线段对齐前。(左图)
图10.矩形与线段对齐后。(右图)
3.同心圆条件约束。在此功能下,可以将两个圆形的圆心重迭对齐,或是将线段的端点对齐圆形的圆心。
图11.同心圆条件约束。
在点选「同心圆条件约束」后,先指定圆形主体,点击圆形外框后,再点选另一个圆形当作要对齐的目标。执行后会发现,两个圆形的圆心重迭在一起,变成同心圆,如图12、13。
图13.同心圆条件约束执行后。
图12.同心圆条件约束执行前。
「同心圆条件约束」也可以使用在线段与圆的对齐,如图14、15。先点选线段上的端点,或者是先点选圆形,这两者都可以让线段上的端点对齐到圆心。
图14.同心圆条件约束执行前。(左图)
图15.同心圆条件约束执行后。(右图)
亦可以将矩形与圆形对齐,要注意的是先点选圆形,再点选矩形上的端点,如图16、17。
图16.同心圆条件约束执行前。(左图)
图17.同心圆条件约束执行后。(右图)
若是先点选矩形上的端点,再点选圆形的话,会造成矩形变形的情况,如图18、19。
图19.同心圆条件约束执行后。(右图)
图18.同心圆条件约束执行前。(左图)
4.固定条件约束。如果不想要有变形的情况,又想要直接让矩形端点对齐圆心的话,可以使用这个功能。在「固定条件约束下」,您可以选择一个端点或是任意的线段来固定,被固定的端点或是线段在执行其它条件约束时,就不会改变自身的位置与大小,也就不会有变形的情况产生。
图20.固定条件约束。
以同心圆条件约束为例,在没有固定条件约束的情况下,使用同心圆条件约束,将矩形端点对齐至圆心时,会发生矩形大小改变的情况。
图21.同心圆条件约束执行前。(左图)
图22.同心圆条件约束执行后。(右图)
但是,如果先使用「固定条件约束」点击矩形端点时,端点会被限制在原地,这时再使用「同心圆条件约束」,您会发现,圆形的圆心向矩形的端点对齐,且矩形也没有变形。
图23.使用固定条件约束。(左图)
图24.再次执行同心圆条件约束。(右图)
这次介绍的四项功能,希望大家可以动手多尝试,在条件约束的功能下,顺序很重要,只要多多练习,就可以抓到诀窍。今天的介绍先到这边,下次我们再继续介绍其它的功能啰!