Que pensez-vous de cet article ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.
Merci! Vos commentaires ont été reçus.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Que pensez-vous de cet article ?
LED照明作为一种新型的照明技术,其发展前景尤其被人们看好"高亮度的LED,更是被称为 21世纪最有价值的照明光源,LED光源的出现必将引领照明行业一场新的革命。自从白光 LED出现,无论是发光原理还是功能等方面都具有其它传统光源无法匹敌的优势,势必取代传统的白炽灯和日光。
而物联网则是一种新的思维方式,物联网的发展将带来更多新的业务和应用。物联网并没有很多全新的技术,应用创新与用户体验才是物联网发展的核心。这也充分体现了以人文本和核心价值观啊!
当物联网撞上LED照明,带来了不一样的火花。LED照明与物联网的结合,使得LED灯具更加智能化,人性化,能充分发挥LED的可调可控的优势,更节能环保,同时也延长LED 的使用寿命。
何为物联网?
随着互联网技术、网络通信技术、无线传感网络、信息处理技术的不断发展,物联网的相关概念也随之进入到人们的视野,物联网是继计算机、互联网、移动通信之后的信息产业技术又一次革命性的发展。顾名思义所谓“物联网”,是通过 RFD(射频识别)与红外感应设备、激光扫描器等传感仪器,按一定的协议,将实物与 Internet 连接起来,进行信息交换和通讯,以实现智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络。
物联网体系结构图
物联网应用广泛,遍及平安家居、智能交通、环境保护等多个领域。随着能源危机日益突出,节能减排也已被列入中国的基本国策之一,而物联网概念的提出被视为信息通信技术发展的一个重要里程碑。这就为实现节能减排提供了一种可行途径。将用电设备纳入到物联网中,通过实时监控用电设备的耗电量并结合实时反馈调控机制达到节能减排的效果。如何将物联网与电能消耗的实时反馈机制结合起来将成为节能减排的一个新的切入点。
何为智能照明控制系统?
LED 照明系统则是由LED光源、灯具、LED 驱动器组成。按照应用场合不同可分为三类:
一是室内 LED 智能照明系统,适用于居家照明、商业照明;二是室外LED 智能照明系统,适用于于景观照明、道路交通照明等;三是专业的 LED 智能照明系统,适用于特定场所的艺术照明。用智能照明控制系统相比传统的照明控制具有很大的优越性。
LED 智能照明系统通过整个照明控制系统完成对每盏灯的控制,灯控设备可以安装在每盏灯上,并通过远程控制信号传输模块与照明控制中心通信,完成对每盏灯的控制(开关,调光控制)。其网络控制系统的结构框图如下图。
LED 智能照明系统结构框图
LED 智能照明系统优点:
- 良好的节能效果
智能照明控制系统能够借助各种不同的用户根据自身喜好预先设置的控制方式和控制元件,对不同时间、不同环境的光照度和范围进行精确设置和合理管理,在保证使用的前提下实现节能。这种自动调节的方式,能够充分利用室外的自然采光,只有必需时才把灯点亮或点到要求的亮度,它和自然光配合共同照明,利用最少的能源保证所要求的照度水平,节电效果一般可达到30%以上。
- 延长光源的使用寿命
延长光源寿命不仅可以节约大量资金,而且减少了更换灯管的工作量,降低了照明系统的运行费用,也使管理维护变得很简单。
- 改善工作环境,提高工作效率
良好的设计灯具布局,合理地选用光源灯具,营造舒适的照明环境,配合优良的照明控制系统,都能很好的提高照明质量。智能照明控制系统用调光模块控制面板代替传统的开关控制灯具,可以将灯具的开关和照度预先设置为不同的模式,用户可以简单的通过界面来选择最适合的照明模式,不仅更加舒适,还能有效地控制各房间内整体的照度值,从而提高照度均匀性。
- 实现了多种照明效果
多种照明控制方式,可以使同一建筑空间具备多种照明效果,以适应不同的需求。现代建筑物中,照明不仅单纯地为满足人们视觉上的明暗需求,更应具备多种的控制方案,使建筑物功能更加多样化,也能给人丰富的视觉效果和美感。
要充分发挥 LED 照明的环保优势,在实际应用中还有许多技术问题需要解决。随着近几年物联网的迅速发展,将 LED 驱动器纳入到物联网中,实现 LED驱动器的实时联网智能控制,从而使 LED 照明更加节能环保。LED 智能化照明将是未来照明的重要课题和必然趋势。