Que pensez-vous de cet article ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.
Merci! Vos commentaires ont été reçus.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Que pensez-vous de cet article ?
作为工程师,我们知道拥有多功能且有效的工具供我们使用的重要性。 Digilent 的 Analog Discovery 2 就是这样一种工具,已成为许多实验室和工程项目的主要工具。 这款紧凑型 USB 示波器和波形发生器具有使其成为从电子教育和研究到产品设计和开发的广泛应用的理想选择的功能。 Analog Discovery 2 的一些主要功能包括 2 通道示波器、2 通道任意波形发生器、16 通道数字逻辑分析仪和频谱分析仪。 凭借其令人印象深刻的一系列功能,Analog Discovery 2 自发布以来多年来已被用于无数工程项目也就不足为奇了。 在此列表中,我们将重点介绍几个项目,这些项目展示了这个令人难以置信的工具的功能,以及它如何帮助您将工程项目提升到一个新的水平。
1. 仅使用 Analog Discovery 2、Digilent 模拟零件套件和您选择的空饮料罐构建模拟 Theremin!
在这个项目中,Analog Discovery 2 用于制作Theremin,这是一种独特的电子乐器,通过在电磁场中移动双手来演奏。 该项目利用饮料罐作为谐振腔,并结合了接近传感器来检测手部动作。 借助 Analog Discovery 2 的波形发生器和示波器,用户可以对仪器进行微调,实现准确的音高和音调控制。 该项目展示了 Analog Discovery 2 作为探索和试验不同电子电路和应用的工具的多功能性。
Beverage Can Theremin – Hackster.io
2. 通过打开 Analog Discovery 2 的差分输入来检测电路中的接地环路,从而扩展其功能!
该项目展示了 Analog Discovery 2 作为多功能便携式接地环路检测器的功能及其帮助调试复杂系统的能力。 通过利用示波器和波形发生器功能,该项目允许用户检测音频和视频系统中的接地环路问题和噪声干扰。 该项目包括分步说明和代码示例,使用户能够轻松构建自己的接地环路检测器。 探测器也可以很容易地修改和适应其他应用。
Don’t Get Stuck in a Loop — Ground Loop Detector for Analog Discovery 2
3. 使用 Digilent 的 Analog Discovery 2 测试高保真放大器!
该项目使用 Analog Discovery 2 作为便携式音频分析仪来测量扬声器系统的频率响应和失真。 通过使用内置的波形发生器和示波器,用户可以获得系统音频性能的准确和详细的测量结果。 该项目还展示了 Analog Discovery 2 实时生成和分析复杂信号的能力。
Amplifier Testing Project Video on Youtube
4. 使用 Analog Discovery 2 构建您自己的 DIY 扬声器阻抗分析仪!
在此项目中,用户可以使用 Analog Discovery 2 创建自己的阻抗分析仪来测量扬声器系统的阻抗。 该项目使用简单的电路和定制软件来生成频率扫描并测量扬声器的阻抗响应。 利用阻抗数据,用户可以确定扬声器的谐振频率并优化系统性能。
5. 使用 Analog Discovery 2 构建 DIY ECG,只需 8 个简单步骤即可为爱好者带来生物医学突破!
在这个项目中,Analog Discovery 2 被用作数据采集设备,使用 LabVIEW 构建 DIY 心电图 (ECG)。 该项目展示了 Analog Discovery 2 作为生物医学研究工具的多功能性,允许业余爱好者做通常仅限于生物医学研究专业人员的工作。 该项目还提供了有关如何设置和使用 Analog Discovery 2 进行 ECG 测量的分步指南。
DIY ECG Using a Analog Discovery 2 and LabVIEW : 8 Steps
现在去购物!
从构建独特的乐器到测试音频系统,甚至创建 DIY 生物医学设备,Analog Discovery 2 一次又一次地证明了它的价值。 我们鼓励所有工程师和爱好者在 Digilent 商店网站上查看 Analog Discovery 2,并亲眼看看这个令人难以置信的工具如何增强他们的项目。 不要错过探索 Analog Discovery 2 全部潜力的机会! 单击此处立即购买 AD2:Shop Digilent