Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Was denken Sie über diesen Artikel?
打开灯就能上网?再不需要WiFi密码?黑科技让你跪在地上唱征服!今天小编要给“低头党”们介绍一个“利国利民利手机”的科技——可见光通信技术。对于习惯了光纤上网、无线WiFi的朋友们来说,LiFi就是基于可见光通信技术的无线应用,让你告别WiFi走向LiFi。
1880年,加拿大发明家亚历山大·贝尔发现了一个有趣的玩法:通过调节光束的变化,传递语音信号,可以进行双方无线对话——这就是人类第一次实现无线电话,利用的就是可见光通讯。贝尔为此发明申请专利的时候,连电力都没有出现,他也认为这“光电话”没有任何实用价值。
可见光通信技术(Visible Light Communication,VLC)是指利用可见光波段的光作为信息载体,无需光纤等有线信道的传输介质,在空气中直接传输光信号的通信方式。而可见光通信的重要组成部分就是无处不在的LED灯了,因为LED灯比以往的荧光灯和白炽灯可以支撑更快的开关切换速度。这样通过给普通的LED灯加装微芯片,就能使LED灯以极快的速度闪烁,从而利用LED灯发送数据。
只要头顶上有灯光照耀,理论上无论是传输数据信息、上网,还是进行语音、视频通话,亦或是调节物联网设备的开关,均可轻松实现,而且借助超高的传输速率,应用体验远超WiFi和4G网络。
目前全球的多所大学都有相关的研究项目,他们大多数都在实验室进行。在2012年,通讯业杂志IEEE上就曾经发表一篇让可见光传输速率达到 96 Mbps的论文。到2013年年底,上海复旦大学的实验室里已经可以让光一盏功率为1W的LED灯珠,提供灯光下的4台电脑上网,最高速率可达3.25Gbps,平均上网速率达到150Mbps。2014年11月,实验室研发的煤矿井下可见光通信与定位系统,在平顶山平煤神马集团的巷道安装测试成功,这是可见光通信技术第一次进入煤矿井下的应用示范。2016年1月,项目研究再次取得重大突破,将可见光实时通信速率提高至50Gbps,是当前公开报道的国际最高水平的5倍,相当于0.2秒即可下载完成一部高清电影。相关成果已经通过国家工业与信息化部电信传输研究所测试认证。
据实验室主任于宏毅教授介绍,目前,全球大约拥有440亿盏灯具构成的照明网络,数百亿的LED照明设备与其他设备融合将构筑一个巨大的可见光通信网。“可以设想一下,未来如果实现大规模可见光通信的话,每盏灯都可以当做一个高速网络热点。人们在路灯下就能下载电影,在飞机、高铁上借助LED光源就能实现高速上网……”实验室汪涛博士在受访时说。
目前坐飞机必须关闭手机,也不能上网。但是只要在飞机座位顶上安一盏LED灯,再在电脑或手机上安装LED的脉冲信号接收装置,就能上网、打电话,且不会干扰飞机雷达信号,不会危及飞机安全,是不是有点小心动呢?