你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
快速入门指南可以在本文下面的附件中找到。
现在你已经购买了一个树莓派 这里有一些你需要启动和运行的基本配件。
本文与所有Raspberry Pi模型相关。
- 一个案例
- 操作系统 - (NOOB推荐给大多数用户)
- USB键盘和USB鼠标
- 以太网电缆或WiFi适配器(连接到互联网/网络) - Pi 3集成了无线局域网
- 连接到您的显示器或电视(推荐HDMI)
- 电源(注意Pi 3有一个新的电源)
为了帮助您尽快启动并运行,在本视频中,我们将向您展示如何连接这些基本配件,以及如何启动Raspberry Pi。 本视频使用Raspberry Pi 3,但与所有型号相关。
1. 一个案例
所有Raspberry Pi机型都有多种Raspberry Pi机箱可供选择,以帮助保护您的机箱免受损坏。 所有型号A和B均可提供案例。
买一个树莓派3案例
(909-8132)
重要提示 - 为什么不设计自己的树莓派案例和3D打印。 使用我们免费的3D CAD工具 DesignSpark Mechanical , 您可以设计自己的Raspberry Pi案例. 树莓派的3D模型可以免费导入您的设计,以确保您有正确的尺寸来设计您的外壳
2.操作系统
您可以购买预装了NOOOB(“新开箱即用软件” - Raspberry Pi操作系统)的SD卡,或者您可以使用空白的Micro SD卡,并从 Raspberry Pi网站下载  Raspberry Pi操作系统之一。;大多数安装需要至少8GB的Micro SD卡。 最好使用最新的版本。 注:批准的Raspberry Pi O / S如Raspbian向后兼容旧版本。 但是,较旧的图像不适用于Pi 3.请更新至最新的Raspbian发行版。
买一个noobs O / S (917-6317)
重要提示 -如果您想将当前的操作系统更新到最新的操作系统,而不是下载新的映像, 则可以运行apt-get更新。这里是 如何做到这一点 的指导 ,
3. 键盘和鼠标
树莓派使用标准的USB键盘和鼠标,将支持一些无线键盘和鼠标。 对于较老的Pi型号或型号A / A +,您可能需要一个带电的USB集线器。
买一个USB键盘 买一个USB鼠标 (042-0182)
重要提示 - 如果桌面上没有空间来使用单独的键盘,鼠标和监视器设置Raspberry Pi,则可以从同一网络上的另一台计算机远程访问树莓派的命令行。 使用SSH,您可以在电脑桌面上打开一个窗口并使用您的Raspberry Pi。 了解更多关于如何SSH到你的树莓派
4. 以太网电缆或Wi-Fi适配器
果要连接到Internet或网络,则需要以太网电缆或WiFi(无线802.11b / g / n)适配器。
注 - Raspberry Pi 3内置了无线局域网802.11b / g / n。
购买以太网电缆 购买Pi WiFi适配器
(892-0012)
重要提示 - 还有其他方法可以为您的Pi添加连接,例如蓝牙(内置于Pi 3)蜂窝或低功率无线电。
5. 连接到显示器或电视机
我们建议使用HDMI输出连接到显示器。 HDMI在一条电缆中传输视频和音频,使连接更为简单。如果您的屏幕不支持HDMI,则可以使用HDMI转VGA +音频转换器。
购买HDMI电缆 (905-8932)
如果电视机没有HDMI连接,则唯一的选择是使用模拟连接
在较旧的Pi型号上,复合视频(黄色连接器)RCA转RCA连接器用于1米电缆的视频
购买RCA到RCA视频电缆 (742-4298)
对于音频,请在电视机上使用3.5毫米至立体声唱机的RCA
购买3.5毫米立体声唱机RCA (408-2062)
3.5mm至3.5mm音频线用于一些便携式扬声器s
买一个3.5mm到3.5mm的音频线 (628-7180)
对于较新的Pi型号(A +,B +,Pi 2和Pi 3),则有一个3.5mm的Audion视频插孔。
连接到非HDMI显示器/屏幕。
带DVI输入的屏幕 - DVI仅支持视频(I.E,无音频)您将需要HDMI到DVI电缆或HDMI - DVI适配器。
购买HDMI到DVI电缆 (742-4343)
屏幕只有VGA连接。 (这在老式电脑显示器中很常见)Raspberry Pi没有VGA模拟输出,但可以购买HDMI到VGA转换器。
注意:
您可能会遇到过扫描。这是当你的桌面图像溢出屏幕。尝试更改电视上的显示设置。您也可以在Raspberry Pi操作系统中调整您的设置。
6. 电源
T 树莓派可以通过微型USB电源连接器供电。 电源的要求取决于你所拥有的型号。 最小电流(以mA为单位)取决于您拥有的Pi型号。
- Pi型号A和第一代型号B需要5V - 1.2A(1200 mA)的电源。
- Pi型号B +和Pi 2需要5V - 2A(2000m / A)电源才能获得最佳效果。
- Pi 3型号B需要5.1V - 2.5A(2500m / A)电源才能获得最佳效果。
注意: - Pi 3将使用5V - 2A电源,但是您可能会遇到一些性能问题。
还有其他的方式来给你的树莓派提供动力。 这些是通过GPIO电源引脚或通过其中一个USB插座。
买一个Pi电源5V - 2A (822-6373)
购买Pi电源5.1V - 2.5A - Pi3 (909-8126)
你的Raspberry Pi也可以使用像“Power Bank”这样的电池组
买一个Pi 电池充电宝 (775-7508)
一旦你开始和你一起运行Raspberry Pi,还有其他你可能想要添加的配件。
树莓派相机板视频模块
添加相机可让您拍照并拍摄视频(请注意,相机没有音频)
这个教程在这里找到 树莓派相机设置
购买树莓派相机 (775-7731) 购买树莓派红外线相机 (790-2811)
他树莓派插件
为了充分利用你的pi,可以添加许多HAT的选项并进行试验。
重要提示- 将 HAT compatible Raspberry Pi 添加到板子上用 DesignSpark PCB
更多信息和支持可以在Raspberry Pi主页上找到 http://www.raspberrypi.org /
http://www.raspberrypi.org/faqs 还提供了更多信息