你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
继 Microchip 最受青睐最常用的生产编程器 MPLAB® ICD 3 之后,全新 MPLAB® ICD 4 电路内调试器/编程器强势推出……
在改进设备功能、提高微控制器速度以及个人对功能更强大丰富产品需求的推动下,设计应用程序日益复杂精密以满足我们所处的现代社会越来越高的需求。
随着微控制器速度的提高,对电路内模拟设备的需求日益增加,在这种情况下,MPLAB ICD 4 新一代调试工具的性能显著提升,可满足现在和未来的需求。
功能
MPLAB ICD 4 不仅具备 MPLAB ICD 3 的所有功能,而且还具备:
- 更高的目标电压,从 1.20 至 5.5V
- 可选的 1 Amp 电源(使用外部电源 - AC002014)
- 目标接口可在上拉/下拉之间选择
- 可对调试速度进行编程调整以优化编程
- JTAG 调试功能
- 2 MB RAM
这是针对所有 Flash PIC® MCU 和 dsPIC® 数字信号控制器 (DSC) 的新一代编程器解决方案,并且与 MPLAB® X IDE 实现无缝集成
超快的编程速度减少了调试时间,这一点在与旧版 ICD 3 的对比演示中显露无疑。
Side by Side ICD 3 and ICD 4 Demo
演示显示了由 ICD 4 和 ICD 3 编程的完整图像完全填充到最大的一款 PIC32MZ2048EF 设备的速度有多快。使用的是没有任何外部依赖关系的通用型协调应用程序。其目的是对比两款工具将完整图像编程到最大的一款设备中的速度。
建立的项目将未使用的存储单元完全填充到 PIC32MZ2048EF 设备。其中创建了可编程到闪存中的 2MB 十六进制文件。
我们随后运行 MDBCore 层,使用脚本在 ICD 4 和 ICD 3 上同时开始对图像进行编程。编程的同时,我们使用小型图形实用工具测量时间,并在对设备进行编程时显示时间。
正如本演示所示,MPLAB ICD 4 的编程速度几乎是 MPLAB ICD 3 的两倍(视项目而定),本演示使用的是 Explorer 16/32 板 (DM240001-2) 和 PIC32MZ EF PIM (MA320019)。
您可以在视频中看到编程的目标。MPLAB ICD 4 测量的编程速度为 19.01 秒。MPLAB ICD 3 以相同的设置进行编程,编程时间几乎翻了一倍,达 33.74 秒。
结论
总的来说,选择调试工具时,速度和灵活性是最重要的因素。ICD 4 的速度减少了您的等待时间并提高了调试效率。这样快的速度和全面的设备覆盖以及通过 MPLAB X IDE 实现的新设备支持和更新可让 ICD 4 的服务时间更长。
更多信息
观看 Microchip 的“MPLAB® ICD 4 入门”视频以了解更多信息。