嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content
shopping_basket 购物车 0
登录

为何把风险评估比喻为刷牙?

多数“发达”地区的人都认为刷牙是个好习惯。现代饮食中包含的糖和其它材料会伤害牙齿和牙龈,这意味着不刷牙会导致不良后果。因此大多数人都认为养成每天刷牙的习惯是正确的做法。令人担忧的是,数据显示,美国约有一半的成年人每天刷牙不足两次。

如果不刷牙会造成什么后果?不采取这种相对简单、方便的做法,就是在自寻烦恼。2010 年,《英国医学期刊》发表了一篇研究报告,报告显示每天刷牙少于两次的人患有心血管疾病、炎症和结缔组织损伤的可能性比其他人要高出 70%。

这些疾病给个人带来的影响一定是负面的。不养成有效的清洁习惯在短期内可能带来些许益处,例如节约时间,但很快不良后果将大大超过这些益处。蛀牙、牙龈炎以及相关病症将会导致剧烈的疼痛,且治疗费用昂贵。

那么,我们需要哪些东西来有效清洁牙齿呢?

首先我们需要合适的工具 – 一把牙刷,最好是搭配一些牙膏。市面上有多种牙刷可供选择,如果我们仔细选择,就能找到适合的牙刷。

接下来,我们需要了解如何实施这一过程。幸运的是,我们可以从父母、牙医,以及电视和网络上获得许多建议和指导。这样一来,有效的刷牙过程就变得容易操作了。

那么,这与风险评估有什么关系呢?

让我们来对比这两个过程。就像刷牙一样,在安全与合规的世界里,风险评估已是公认的正确做法。它的作用在于保护所有人不受严重后果的伤害。决定在设计过程中定期开展风险评估无疑是正确的做法。

设计过程中不结合风险评估会造成什么后果呢?任何在设计中不考虑危害和风险的机器迟早会发生事故。遗憾的是,历史证明,许多悲剧事故都能通过有效的风险评估来避免。直至今日,原本可以避免的工业伤亡事故的发展频率仍然太高。

work_9b105d9a530c95be09ccb9f63c38b5389712ef13.jpg

这类事故导致的后果可能是严重的。除了受伤、死亡、家庭失亲、生活受到影响等明显的后果以外,这类机器的设计师也会受到牵连。负责制造危险机器的公司管理层最终可能对事故造成的后果负责,并且面临起诉。相关公司承担的后果往往过于严重,致使公司一蹶不振。

那么,我们需要哪些东西来有效实施风险评估呢?

同上,我们需要合适的工具,市面上也有多种工具可供选择,但是我们该如何选出合适的工具呢?

就像要了解如何刷牙一样,我们还需要了解如何实施评估过程。我们可从何处获得这类指导呢?

这种情况下,答案就不是那么简单明了了。选择合适的风险评估工具往往是真正的难题。市面上有一些基于电子表格的工具,但前提是您需要是这方面的专家。不同于刷牙建议,对于风险评估的明确指导不易获得。

有效的风险评估工具能够让这一过程变得更加简便,并且还能由始至终地按照逻辑顺序提供指导。此外还应当参考相关标准,每个阶段都应提供详尽的帮助和指导,以确保用户能够按照正确的步骤实施操作。实施完成后,工具应提供合规报告,说明风险评估过程是否成功。

如果您想免费获得有效的机械设计风险评估工具,那么请关注本空间。不久后我们将会为您带来激动人心的好消息。

 DS_Safety-bottom_banner_CN_fffe4537c326a0afbe9817872018c0a20dc80503.jpg

DS Electrical 还没写个人简介...
DesignSpark Electrical Logolinkedin