DesignSpark Electrical Logolinkedin
Menu Suche
Ask a Question

17 Apr 2018, 8:26

Welche Tools können Sie in der neuen DesignSpark Toolbox-App finden?

Die neue DesignSpark Toolbox-App enthält alle Tools für Elektroniker, Tüftler, Hobbyanwender und Entwickler und ist erhältlich für Android-, IOS- und Windows-Benutzer. Und nicht zu vergessen: Der Download und die Nutzung sind kostenlos!

Hier ist eine Übersicht über einige der praktischen Design-Tools, die Sie in der DesignSpark Toolbox-App finden können. Weitere Informationen über die Tools und deren Verwendung finden Sie in den jeweiligen Tools.

Design-Tools auf Knopfdruck!

Widerstand

Sie haben einen Widerstand mit 3, 4, 5 oder 6 Ringen und kennen den Widerstandswert und die Toleranz nicht? Oder vielleicht wollen Sie den Farbcode eines 250-kOhm-Widerstands mit 6 Ringen wissen? Geben Sie die Ringfarben oder den Wert ein, um die Ergebnisse zu berechnen. Sie finden alles hier in der App!

Kondensator

Sie können entweder den Kapazitätswert eingeben, um die Farben anzeigen zu lassen oder die Farben auswählen, um den Wert anzeigen zu lassen. Das Tool kann Ihnen aber auch dabei helfen, die durch eine Reihe von Zahlen verschlüsselte Kapazität eines Kondensators zu entschlüsseln.

SMD-Widerstand

SMD-Widerstände gibt es in verschiedenen Ausführungen. Der Widerstand ist durch eine Reihe von Zahlen, oder wie beim Typ EIA-96, durch eine Zahl und einen Buchstaben verschlüsselt. Mit diesem Tool können Sie den Widerstand entschlüsseln.

Induktor

Induktoren ähneln Widerständen, haben aber in der Regel eine grüne oder blaugrüne Grundfarbe und 4-5 Ringe. Sie können den Induktivitätswert eingeben, um die Ringfarben anzeigen zu lassen, oder den Farbcode eingeben, um die Induktivität anzeigen zu lassen.

Das Ohmsche Gesetz

Spannung, Widerstand, Strom und Leistung sind die Grundlagen des Ohmschen Gesetzes und stehen Ihnen in diesem Tool zur Verfügung. Geben Sie einfach Ihre Werte in die entsprechenden Felder ein und Sie erhalten Ihre Ergebnisse.

LED

Wählen Sie aus einer Vielzahl von LED-Typen und -Farben, geben Sie Quellspannung, LED-Strom etc. ein und bestimmen Sie, welchen Strombegrenzungswiderstand Sie für den Betrieb einer einzelnen oder mehrerer LEDs benötigen.

Spannungsregler

Wollen Sie ein Netzteil mit konstanter Spannung entwickeln und dafür Regler des Typs 78xx/79xx oder Regler des Typs LM3xx für variable Spannung verwenden? Alles, was Sie dafür brauchen, finden Sie hier in diesem praktischen Tool.

Konstantstrom

Regler des Typs LM317 sind der Grundstein für die Entwicklung von Netzteilen mit konstanter Spannung. Geben Sie den gewünschten Strom- oder Widerstandswert (oder beides!) ein und das Tool zeigt Ihnen den benötigten Leistungswert für den Widerstand an.

NE555

Der Timer-IC 555 wurde in unzähligen Entwicklungen und Projekten auf der ganzen Welt eingesetzt. Grund dafür ist die große Auswahl an Schaltungen, in die er integriert werden kann. Geben Sie die Werte, die Sie haben oder benötigen, in die Felder Widerstand/Kondensator und Zeit/Frequenz ein und alles wird Ihnen angezeigt.

Operationsverstärker

Nicht invertierende, invertierende, summierende, instrumentelle und differentielle Operationsverstärkerstromkreise? Mit diesem Tool können Sie alle entsprechenden benötigten Werte berechnen. Wählen Sie den gewünschten Operationsverstärkerstromkreis aus der Auswahl des Tools und schon kann es losgehen!

Zahlensysteme

Müssen Sie Hexadezimalzahlen in Binärzahlen umrechnen, oder vielleicht Zahlen aus dem Dezimalsystem in das Oktalsystem umwandeln? In diesem nützlichen Tool gibt es eine große Auswahl an Basiseinheiten, aus denen oder in die Sie umrechnen können.

Einheiten

Sie können zwischen den Quelleneinheiten Winkel, Fläche, Masse, Leistung, Druck und vielen mehr wählen und diese dann in eine beliebige Anzahl zugehöriger Untereinheiten umrechnen. Möchten Sie von physikalischen Atmosphären in Zoll Wassersäule umrechnen? Dann sind Sie genau richtig!

Gehäuse

Die meisten elektronischen Komponenten haben ein standardisiertes Gehäuse mit einem bestimmten Layout und einer bestimmten Form sowie einer Reihe von physikalischen Abmessungen. Von QFN bis DIP, wir haben eine ganze Reihe von Gehäuseeigenschaften in diesem einfach zu bedienenden Tool aufgelistet.

Leiterplattenbreite

Bei der Berechnung der Leiterplattenbreite muss die Strombelastbarkeit dieser berücksichtigt werden. Sie können die Breite der symmetrischen Streifenleitung und der Streifenleitung berechnen, um Ihre Designs schneller Realität werden zu lassen.

Microstrip Mitre

Die Aufrechterhaltung der Leitungsimpedanz ist ein wichtiger Aspekt beim Entwurf von HF-Schaltungen. Das Microstrip Mitre-Tool hilft Ihnen bei der Steuerung Ihrer Impedanz, wenn Sie 90-Grad-Änderungen in Leiterbahnrichtung an Ihren Prototypen-Leiterplattenentwürfen vornehmen.

Delta Star

Müssen Sie eine Dreieckschaltung in eine Sternschaltung umwandeln oder umgekehrt? Mit diesem nützlichen Tool können Sie die Umwandlung zwischen Dreiecks- und Sternschaltung ganz einfach berechnen. Sie müssen nur die Berechnungsart auswählen und die Widerstandswerte eingeben.

Raspberry Pi

Sie wollen mehr über Raspberry Pi erfahren? Für Ihren Einstieg in die faszinierende Welt der Programmierung und Entwicklung mit Raspberry Pi haben wir eine Menge Informationen von Modellübersichten bis hin zu Programmierbeispielen.

Filter

Wenn Sie den Widerstand, die Kapazität und die Induktivität Ihrer Hochpass-, Tiefpass- und Bandpassfilterschaltungen berechnen wollen, dann haben Sie das richtige Tool gefunden. Wählen Sie einfach den passenden Filtertyp, geben Sie die Werte ein und erhalten Sie Ihre Ergebnisse.

NTC PTC

Thermistoren sind temperaturempfindliche Widerstände, deren Werte sich mit der Temperatur ändern. In dem Tool finden Sie Heißleiter (negativer Temperaturkoeffizient, NTC) und Kaltleiter (positiver Temperaturkoeffizient, PTC). Wählen Sie aus, was Sie benötigen, und erhalten Sie die entsprechenden Werte.

Tabellen

In einer Sammlung von Tabellen gibt es fast alle Informationen, die für Sie wichtig sein könnten: Bohrergrößen, IP-Schutzarten, Akkumulatoren, Ringkerne, Batterietypen und vieles mehr. Hier gibt es eine Fülle an Informationen auf Knopfdruck. Also, worauf warten Sie?

 

Das ist nicht alles!

Die DesignSpark Toolbox-App bietet Ihnen nicht nur umfassende Entwickler-Tools, sondern auch Zugang zur DesignSpark-Community. Hier können Sie unsere neuesten mobiltauglichen Artikel lesen, der Community Fragen stellen, sich über Neuigkeiten informieren und vieles mehr. Auf dem DesignSpark Marketplace können Sie direkt bei den Entwicklern einkaufen oder sogar selbst entworfene Artikel verkaufen. Nicht zu vergessen die unzähligen Produkte, auf die Sie mit der DesignSpark Toolbox-App zugreifen können und die Sie von RS Components kaufen können, einschließlich RS PRO und der schnell wachsenden Produktpalette von DesignSpark.

Egal auf welchem Gerät, installieren Sie sich noch heute die DesignSpark Toolbox-App!

App Store (iOS):JETZT HERUNTERLADEN

Google Play (Android):JETZT HERUNTERLADEN 

Microsoft Store (Windows):JETZT HERUNTERLADEN

Countless years taking things to bits to see how they tick...now put out to pasture in the big wide world. So long all...it's been a pleasure!

17 Apr 2018, 8:26

Kommentare

October 12, 2018 08:54

Sie benötigen mindestens Android Version 7 (Nougat, veröffentlicht 2016), um die Toolbox-App zu verwenden, wie auf der Support-Seite angegeben. Leider können wir nicht für jedes ausgewählte Gerät oder tatsächlich für die Version der Software sorgen. Wenn Sie ein späteres Android-Modell erhalten, versuchen Sie es bitte erneut!

0 Votes

June 28, 2018 12:31

Schade, ich habe kein Windows 10 und werde es nie haben, mein Android scheint auch nicht kompatibel zu sein. Kann leider nicht erkennen welche Version gebraucht wird! Und für Linux gibt wohl keine Variante?
Also nicht sehr Benutzerfreundlich!

0 Votes