嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

使用 Raspberry Pi 4 和 Analog Discovery 2 分析云端测量数据

by awong

如今,大多数服务提供商都提供云存储。 从图像到视频、音乐或电影,他们将文件保存在云端中以节省存储空间。 用户可以在任何地方访问数据并轻松与他人共享这些文件。

随着物联网的发展,嵌入式系统也开始在云领域发展壮大。 从开发项目到复杂的测量,该行业正在转向云技术。

waveforms_demo_run_941962345220674cb4a50364229a7921758d79f8.png

物联网 (IoT) 描述了一种新兴趋势,即大量嵌入式设备(物)连接到互联网。 这些连接的设备与人和其他事物进行通信,并经常将传感器数据提供给云存储和云计算资源,在这些资源中处理和分析数据以获得重要的洞察力。 廉价的云计算能力和增强的设备连接性正在促成这一趋势。

借助 Digilent Analog Discovery 2、Waveforms 和 Raspberry PI 4,您可以将测量数据和信号直接发送到 ThingSpeak.com 云并最终对其进行分析。

Analog Discovery 2 是一款 USB 示波器和多功能仪器,允许用户测量、可视化、生成、记录和控制各种混合信号电路。 Analog Discovery 2 小到可以放在口袋里,但功能强大到可以替换一堆实验室设备。 在免费 WaveForms 软件的驱动下,Analog Discovery 2 可以配置为用作多种传统仪器中的任何一种,包括示波器、波形发生器、电源、电压表、数据记录器、逻辑分析仪、模式发生器、静态 I/O、频谱分析仪 、网络分析仪、阻抗分析仪和协议分析仪。

WaveForms 是由 Digilent 开发的软件,旨在与 Analog Discovery 2 和 Analog Discovery Studio 一起使用。 WaveForms 为 2 通道示波器、逻辑分析仪、任意波形发生器、数字 I/O 等提供用户界面。 它可免费下载并与 Mac (Apple)、Windows 和 Linux(32 位、64 位和 ARM)兼容。

安装WaveForms

步骤1: 下载WaveForms
该链接下载 Raspberry Pi 4 Model B 后,本教程将指导您完成安装过程中涉及的步骤。 我们将在本教程中使用 Raspberry Pi 4 Model B 1GB 版本。 Raspberry Pi 4 Model B 的 2GB 和 4GB 版本也适用于本教程。

为您的 Linux 发行版下载正确的 WaveForms 安装文件。 由于我们使用的是带有 Raspbian 操作系统的 Raspberry Pi 4 Model B,因此我们将选择 ARM 版本的 Debian 风格。

arm_debian_option1_ba177a702e76dd21502bc5e3a8d4c4bf825fd194.png

步骤2: 下载Adept 2
下载正确版本的Adept 2。确保 Adept 安装文件的版本与 WaveForms 相同。 我们为 WaveForms 选择了 ARM 版本,因此我们将为Adept使用 ARM 的 Runtime 和 Utilities版本。

adept2_rpi_runtimedownload1_c1cea28e394fddd35be47b0981b6b5db16c7d988.png

步骤3: 打开Adept 2文件
打开您在步骤2中为 Adept 2 下载的文件。

doubleclick_adeptruntimedownload_a7a2368f25257fc0044d0df1012928859067145f.png

步骤4: 点击Install
出现提示时单击窗口中的“Install”。

installadeptruntime_c5e980603ce4247fe2f9e15e49710a1b7d5825c8.png

步骤5: 打开WaveForms文件
打开您下载的文件以安装 WaveForms。

doubleclick_adeptruntimedownload1_a7a2368f25257fc0044d0df1012928859067145f.png

步骤6: 点击 Install
出现提示时单击窗口中的“Install”。

步骤7: 打开WaveForms
转到您的应用程序并打开 WaveForms。

步骤8: 未检测到设备
如果您没有插入 Analog Discovery 2,则会弹出一个窗口,其中显示未检测到设备的警告。 您不需要设备来运行该软件,因此请继续并单击“OK”继续。

waveforms_nodevice1_2bb730034b9e0d2e5251271c4fbce149cd133f4c.png

步骤9: 运行Demo Mode
设备管理器现在将打开。 单击“Demo Mode”,然后单击“Select”。

waveforms_choosedemo_47605c2623831e14390a69db70a9437f3ab4743e.png

步骤10: Demo Mode Oscilloscope
如前所述,如果您还没有 Analog Discovery 2,那也没关系。 您仍然可以在demo mode下运行 WaveForms 并体验界面和功能。

下图是显示正弦波和方波的示波器演示。

waveforms_demo_run1_941962345220674cb4a50364229a7921758d79f8.png

步骤11: 插入Analog Discovery 2
如果您插入 Analog Discovery 2,将弹出一个窗口,指示已检测到它。 选择“OK”继续。

步骤12: 设备管理器
如果您打开设备管理器,或者在 WaveForms 打开时插入了 Analog Discovery 2,则会出现下图中显示的窗口。 就像在演示模式中一样选择 Analog Discovery 2。

waveforms_select_devce_91e7964dd60071c65eabf201fad0ab06d33c2ebe.png

现在您已连接并安装了 WaveForms,您可以在WaveForms Resource Center查看每个仪器的教程。

将数据从 WaveForms SDK 发送到 ThingSpeak.com

由 MathWorks 创建的 ThingSpeak 是一个在线平台,用于收集、查看和分析云中的数据。 本指南介绍了将兼容 WaveForms SDK 的 Digilent 测试和测量设备捕获的数据发送到 ThingSpeak 所需的步骤。

步骤1

访问thingspeak.com并登录或注册。

thingspeak-1_a286d2ab7968d917d47859078a3b2142e6b54121.png步骤2

Channels 菜单中选择My Channels 并创建一个新频道

步骤3

配置通道设置、名称和字段:

thingspeak-3_20e2bb81d7196d6524320eb585551e1bcb3e23f4.png

步骤 4

API Keys, 记下将数据从自定义应用程序或脚本推送到服务器所需的 Write API Key :

thingspeak-4_dd301c27851c183c7b97ea421c54d323b0266eb2.png步骤 5

下载AnalogImpedance.py 脚本,然后对其进行编辑并将“8C####BU”替换为 Write API Key,如下所示:

url = "https://api.thingspeak.com/update?api_key=8C############BU"

在 Windows、macOS、Linux 桌面或 Raspberry Pi 等嵌入式设备上运行脚本:

thingspeak-6_b7d2da5c7915f741ea1001a62696152095516466.png
步骤6

将数据发送到ThingSpeak后, 可以在“Private View ”和“Public View 选项卡中看到默认图表:

thingspeak-5_5e18a92513d6b4167151442751f64246bca5f7d1.png

后续步骤

现在可以在测试和测量设备与 ThingSpeak 之间传输数据,可以根据项目需要修改脚本。

有关 WaveForms SDK 的更多信息,请参阅Resource Center

 

                                                                                            

awong 还没写个人简介...
DesignSpark Logo

喜欢 DesignSpark 吗?

创建一个帐户来解锁强大的 PCB 和 3D 机械设计软件,在我们的论坛中进行协作,并下载超过一百万个免费的 3D 模型、原理图和示意图。
创建一个帐户

已经是 DesignSpark 会员?登录

评论