Skip to main content
shopping_basket 购物车 0
登录

使用DesignSpark Mechanical - 迷你指南和解决方案

Ten22
0

如果您尚未访问DesignSpark Mechanical's Zendesk 区域,则可能错过了一些有价值的提示和技巧。我们有一整套快速指南和教程,其中许多是由我们的软件用户创建的,旨在帮助您从DesignSpark Mechanical中获得最大收益。

你可以找到:

添加材料属性

DesignSpark Mechanical允许您为组件中的实体对象指定材料属性。有一个当地的常用工业和生产级材料库。

您也可以将新材料添加到本地图书馆。您需要列出某些物理属性来定义材料。

这些可以在属性选项中输入。

示例1:对于FR-4(用于层压PCB的阻燃复合材料),其值可在此处找到:https://en.wikipedia.org/wiki/FR-4

示例2(铜):取决于您使用的铜的等级,本地库中有一个预先填充(OFE等级 - 高电导率)。只需下拉材料名称列表即可找到更多信息。

 

分离程序集

  1. 选择“结构”树中作为要分离的程序集一部分的所有组件。
    2.将移动手柄固定在一个组件上。
    3.选择Fulcrum工具指南并单击另一个组件。
    4.在移动手柄上选择一个轴并拖动以朝该方向分解组件。

 

 

我如何创建一个简单的锥体?

要创建一个简单的圆锥体,您需要首先绘制一个圆锥体一端直径的圆。绘制锥体的底部。

将圆(P)拉到所需圆锥体的高度

选择拉动工具后,选择要缩小直径的边缘。

单击直径也会显示如下所示的快捷菜单。

选择“Pivot Edge”工具,它将更改拉动箭头以显示两个箭头(径向和轴向)。

选择径向箭头并拉到新的直径。

 

我可以从一种形状混合到另一种形状吗?

这个问题已被多次询问,有几种方法可以做到这一点。

我们的一位用户Jacant得到了答案:

  1. 绘制你的两个不同的形状
  2. 画两条线来连接两个表面
  3. 选择两个表面
  4. 使用“拉”工具和“扫描”选项。按住Control键并选择两条线作为扫描配置文件,然后按Enter键
  5. 创建三个曲面
  6. 选择三个曲面并使用“组合”工具连接在一起
  7. 一个固体创建
  8. 删除曲线

 

 

在DesignSpark的Zendesk中可以找到不断增长的提示和技巧存储库,点击此处获取更多快速指南,提示,技巧和解决方案。.

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Still Number 3 in the XP table - Booooom!

相关内容

DesignSpark Electrical Logolinkedin