嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

远程控制技术你知多少?

不知道阅读这篇文章的你有没有看过美国电影“X战警”,小编在看这部电影的时候非常羡慕里面的一个角色——万磁王,他站在路中间对路上的车辆挥挥手,那些汽车就被他甩出了道路,非常帅气。其实编剧对万磁王的设定就是一种对远程控制技术的遐想,随着网络技术的不断发展,远程控制技术已经频繁的出现在人们的视野中,远程控制技术给生活都带来了哪些便利呢?跟着小编来了解一下吧。

一开始远程控制系统出现的时候大家都用“黑科技”来定义它们:智能家居、远程遥控电饭锅等等,在主人到家前打开相应设备,比如提前20分钟打开洗衣机洗衣服、提前5分钟打开空调、开门时电视机自动打开。为了满足大家的需求,软件开发者结合大家的需求,探索出了优秀的控制科技和有关的软件内容。专业来讲,所谓远程控制,是指管理人员在异地通过计算机网络异地拨号或双方都接入Internet等手段,联通需被控制的计算机,将被控计算机的桌面环境显示到自己的计算机上,通过本地计算机对远方计算机进行配置、软件安装程序、修改等工作。

远程控制是在网络上由一台电脑远距离去控制另一台电脑的技术,主要通过远程控制软件实现。

远程控制软件分两个部分:一部分是客户端程序,另一部分是服务器端程序,通常在使用前需要将客户端程序安装到控制端计算机上,将服务器端程序安装到被控制端的计算机上。它的控制过程一般是先在控制端计算机上执行客户端程序,像一个普通的客户一样向被控制计算机中的服务器端程序发出信号,建立一个特殊的远程服务,然后通过这个远程服务,使用各种远程控制功能发送远程控制命令,控制被控制端计算机中的各种应用程序运行。这种远程控制方式为基于远程服务的远程控制,远程控制软件在两台计算机之间建立一条数据交换的通道,从而使得控制端可以向被控制端发送指令,操纵被控制端完成某些特定的工作。此时,控制端只是负责发送指令和显示远程计算机执行程序的结果,而运行程序所需的系统资源均由被控制端计算机负责。

远程控制的模式分为点对点和点对多两种。点对点的访问控制指的是一个远程客户端的程序在同一时间内只能连接、控制一台远程计算机。点对点的访问控制的程序设计主要是以客户端控制服务器端方式,即客户服务器模式,这也是远程访问控制中最普遍运用的情况。点对点的访问控制主要应用是在要对远程主机进行具体的控制和监控的需求中。点对多的访问控制可以在同一时间内对一台或多台远程计算机进行控制,但点对多的访问控制是不会比点对点的访问控制功能具体和强大。点对多的访问控制是和点对点相反的方式进行的,首先由每个客户端程序向服务器端程序发出连接请求,建立连接之后,服务端就可以对多台远程计算机的客户端程序发出指令并由客户端程序执行指令。点对多的访问控制主要应用在对大面积的计算机进行的简单控制、收费、监督等。

不同的控制模式适合不同场合及不同规模的应用,在使用远程控制的过程中可以根据需求选择不同的控制模式,从而达到不同的控制目的。这篇文章小编就为大家介绍一些远程控制的概念,具体的应用实例,敬请关注后面的内容。