嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

工业创客。Schneider PowerTag 如何将 II0T 引入楼宇自动化?

“工业创客”欢迎您来到 RS 工业物联网实验室。在这里,我们将不时建立 IIOT 项目,欢迎各届人士尝试它们的可行性,而且完全可复制。

还可以看看工业创客的其他项目:

 

Powertag001.webm__26bf79e452ca1f58f94c8fa1e1986f9b6553aea8.jpg

 

对于涉及工业环境的项目,我们需要使用工业组件,以保证一如既往的高可靠性和安全性。

今天,我们将对 Schneider Electric 的 PowerTag 进行更深入的探讨,看看它如何让复杂的问题迎刃而解。

众所周知,Schneider Electric 开发互联技术和解决方案,以安全、可靠、高效和可持续地管理能源和工艺。PowerTag (134-8658) 应运而生,涵盖所有这些重要原则。

Powertag003_3a11727b816abaef6e16c421b9a2c999bd5eccec.jpg

 

 

 

 

 

 

 

  

PowerTag 是紧凑、易于安装的能源传感器,可连接到新的或现有的断路器,为业主和设备管理者提供精确、强大、实时的数据。只需几个简单步骤,即可了解电流、电压、功率因数和能源使用情况,从而更好地管理关键负载。PowerTag 为新设施和升级设备提供更高的效率和可靠性。        

Powertag005_46ebb585e6ea3ea75113e23ded324eac42c02703.jpg

PowerTag 具有不同型号,从单相到最多三相,可满足任何断路器配置。它可以安装在配电板内部,不浪费空间,而且内置无线功能,与 Acti 9 Smartlink 模块通信不需要任何额外布线。

Powertag006_39894d3c803b5029bc18d81eb776db12ce2106cf.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

为说明 PowerTag 的工作原理,我们构建了一个应用案例模拟楼宇管理的典型场景。

我们使用以下部件构建面板:

该面板复制了具有不同电力线的楼宇配电系统,每条电力线都通过专用断路器进行保护。

风扇模拟空调电力线,然后用烤箱模拟一楼厨房餐厅的电力线,最后用泛光灯模拟照明电力线。

事实上,该系统切实可行,一旦出现任何电力故障,断路器将切断各自配电线路的电源,防止潜在损害或人员受伤。

然而,在这种配置下,没有办法理解电力故障的原因或者避免电力故障。

通过在每个断路器上安装 PowerTag 传感器,并设置监测应用程序,我们可以将标准配电板转换成智能配电应用。易如反掌!

Powertag009_2b0c3ffcd579a7b7b53435080939c1703742377a.jpg

既然已经连接系统,只需在浏览器上键入指定的 IP 地址并登录,即可访问 Acti9 Smartlink 模块的网页界面。

Powertag011_09de1ee58e7b575e9c5f7698170636b309fd994b.jpg

Acti9 Smartlink 网页界面易于使用、功能齐全,能够正确设置系统的各个部件,包括为每个 PowerTag 传感器命名和设置精确的报警阈值等,不一而足。

特别是,为检查监测和报警功能,我们通过增加第二个泛光灯在照明电力线上设置过度消耗警报。

正如预期的那样,很快网页界面上出现一封报警电子邮件和通知。

Powertag012_c4170e64f8cd1ed9c43a042841ec2e0dabf57aa9.jpg

好了,就这样!我们希望此应用程序能够帮到您,并对您的项目有所启迪!“工业制造商”下次将带来另一个出色的 IIOT 项目,所以敬请期待。

 

Half creative, half geek, half engineer, half chef and half tech addicted. Yes, lot of halves... One life is not enough! Feel free to follow me on Instagram @GIANLUCA_FANCHINI