嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

温度感应和 NFC(近场通信)

title

NFC 技术现在正进入工业应用,其 PyroNFC 非接触式红外温度传感器让红外测温入门比以往任何时候都更轻松。

PyroNFC 使用内置 NFC(近场通信),允许工程师使用手机以无线方式检查测量值并调节生产线上的传感器设置。配置和安装红外温度传感器现在比以往任何时候都更轻松。

PyroNFC 的视频指南

为什么选择红外?

现代红外传感器在低成本设备中提供 1°C 的精确度、闪电般的响应时间和完全的可配置性。  

传感器通过探测所有物体因其自身的温度而发出的红外辐射强度来工作。探测器发出的强度信号先由传感器的电子处理,再转换为有用的温度读数并作为输出传输,在此情况下为工厂自动化和记录设备的线性电压信号。由于传感器仅探测自由通过空气的波长而不吸收,因此测量精确度不受距离的影响。

所有这些都使得温度测量系统的精确度等于或超过热电偶的精确度,并带来更快响应时间的好处。红外感应无需接触,因此非常适合卫生温度测试,也适合医药和食品行业应用。

为什么选择 NFC?

大多数红外温度传感器都需要进行一定程度的配置 – 可以是基本调整,如更改辐射率设置,使得在不同的材料上有更准确的读数,也可以是更高级的配置,如测量炉中闪亮物体的温度时补偿热表面的反射。传统上,传感器需要某种类型的额外接口,通常是带有控件的专有盒子,或 USB 转换器和电缆,但现在无需增加任何成本和复杂性。

走近 NFC —— 非接触式支付、出票、库存控制及现在的工业应用背后的技术。

口袋中有了支持 NFC 的智能手机,您就可以直接与 PyroNFC 等的工业传感器通信。智能手机本身就是配置界面,唯一需要准备的只有下载免费应用程序

用于传感器配置的易于使用的屏幕

title

PyroNFC 开箱即可用于基本测量,但是,如果需要重新调节电压输出上的温度范围,或需要峰值保留处理以测量输送机上的物体,则此应用程序允许您更改这些选项。

保存传感器的设置很简单,熟悉非接触式支付的任何人都会立即知道如何操作。点击应用程序中的“Write to Sensor”(写入传感器)会告诉手机准备好发送数据,而手机碰触传感器实际上就传输了数据。整个过程不到一秒。

关于 NFC 其中一个很棒的地方就是建立连接是多么的轻松。NFC 设备无需相互注册,一旦相遇,即立即通信,就像老朋友一样。

另一个巧妙之处是传感器无需通电即可读取或写入设置。无需连接一根线,即可在工作台上立即配置整批传感器。

除了读写传感器内存中的静态设置,传感器中的 NFC 芯片还可与其测量电子装置通信。连接电源后,传感器在手机碰触时会提供应用程序内温度测量,这样您就可以在生产线上走动并检查工艺温度,而无需任何额外的仪器。这种交互功能是行业中 NFC 发展的核心。

目前,PyroNFC 仅与 Android 设备兼容,但不久以后就可与 iPhone 兼容。

title

NFC 是一项使繁琐、耗时的任务变得快速轻松的技术,而 PyroNFC 将该原理应用到温度测量中。尽管其坚固的设计旨在用于工业,但 NFC 的简单可达性使其成为测试工作台、实验室及更多应用的理想之选。

立即购买

Favourite things are Family, Music and Judo. Also, I have the ability to retain and quote useless facts, something that pleases me but can annoy others. My engineering hero - Isambard Kingdom Brunel
DesignSpark Electrical Logolinkedin