嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

夏天的声音 - 制作户外使用音响系统第1部分:简介

12VPA-1_d987c6b5872fa295872a5abdee2d64f06d655199.jpg

一個在音乐节和Red Tin DJ系统一起使用的便攜式性能高PA系統。

内置于車尾工具箱中的12伏DJ系统的理想配件显然是12伏音响系统。

多年来我在不同慶典中见过各种拼凑在一起的12伏P.A.系统,它們通常由旧汽车电池,太阳电池板或两者的组合提供动力。它们总是具有自家制的外观和声音,通常由汽车音响部件组合而成,并用灰色合成地毯覆盖。 我绝对想要更时尚的东西。

我认为系统需要易于携带(最好可以由一个人携带),设置简单,耐用,高效能(适用于电池/太阳能),当然,它必须红起來。

供电式扬声器相比单独的扬声器和放大器,較容易运输和连接。 考虑各因素,与扬声器箱套件供应商的各种选择的讨论,这些都是订购的,并在几周后交付。 然后通过集成两个MAX9744点击板(165-1405)来驱动这些,提供总共80瓦的高效class D放大器,非常适合12v操作。

我越是想到这一点,我就越意识到这将是一門涉及家庭DIY技能和电子产品的有趣事业。

扬声器驱动器


为了简化问题,我们决定使用一个内置全系列扬声器驱动器的机柜,而不是一个涉及交叉的2或3路选项。

12VPA-banana1_0576cab1482279bacd89121ba8c3c3209fb90578.jpg

我们选择了每个机柜用4个Fostex FE83En驱动器。 这些都得到了很好的评价,并在日本特别受欢迎。 我注意到锥体颜色略带黄色,这看起来有点不寻常,当我做一些研究时,我发现这是由于用于制造锥形材料的香蕉浆。 不同的制造商在制造锥体时会在纸浆中添加不同的纤维,以增加硬度和抗撕裂性。 桉树,木棉和大麻相当普遍。 Fostex喜欢香蕉,这是大麻科的一部分。

12VPA-3_e57e32da2d25275150df3f47f3e5f72e432faa15.jpg

打开扬声器驱动器的包装后,我注意到每个盒子里有2个,其中一个用绳子绑在上面,一个没用。 我只能假设这是第一个可以通过绳子拿起,使开箱更容易。 这真的是对细节的关注。

制作扬声器机柜

最终的机柜设计纤薄而优雅,宽180毫米,深225毫米,高650毫米。 通过在顶部增加一个提手,这将使它们易于携带。

12VPA-2_20f7fbee54e8e468d3a60a2c98d076f79ae72683.jpg

(Raspberry Pi盒子用作对比大小)

套件以及Medium-density fibreboard (MDF)柜的面板包含所有必需的机械/配件硬件:

  • 8个Fostex FE83En扬声器单元
  • 8个黑色扬声器烤架
  • 2个端口(?描述)
  • 2个后面板
  • 2个支架插件
  • 16个黑色金属护角
  • 一大堆粘合剂背衬的声学泡沫板

我需要做的就是在上色前将面板粘在一起,然后安装扬声器,防护格栅和支架插件等。

读過了扬声器箱体结构、研究了胶合和夹紧的机柜图片,看看它是如何完成的。 在没有胶水的情况下将箱子放在一起似乎是个好主意,特别是因为我的木胶是特别快干的,车间的温度在25°C左右徘徊。

幸好,这柜已经组装好并贴在一起,而不是包装扁平的,所以我可以确切地看到这些面板是如何安装的。 这也为安排放大器,平衡 - 不平衡转换器,连接器和布线如何配合提供了机会。 它们最适合放在底部挡板上方,因此我决定在挡板边缘加一个小槽,以便从放大器到后面板连接电源和音频连接。

为了涂装柜,我采购了专门为此目的而设计的丙烯酸涂层,它耐用且耐磨,并且当使用滚筒时,具有良好的纹理饰面。 最重要的是,鲜红色的红色令人赏心悦目。

放大器

%21%40VPA-amp_30a4bed68eb78addf6cec6ec380cd6c8c02a1350.jpg

该套件未包括的是放大器或任何电子元件。

对于这个小而高效的项目来说,Class D放大器是显而易见的选择,而且我听说过关于MikroElektronika Click Boards的好評。因此我選用了 2 x 20w(165-1405)。 我并不打算在格拉斯顿伯里的主舞台上使用它,而是用于小型派对或即兴户外活动,所以每个单位的2 x 20W足够响亮。

12VPA-bits_4725b109c7b4ada3b8db1e9d52a8dcbf4b1f5786.jpg

所需的其他组件是:

  • 音频隔离变压器(713-4015) - 用于驱动平衡线路的放大器
  • XLR /插孔组合插座(448-7243) - 音频输入,可选择使用XLR进行平衡或使用插孔进行不平衡
  • 带LED的锁定按钮开关(022-6047) - 打开和关闭电源
  • 3路插座 - 公头(734-5571) - 通电
  • 3路插头 - 母头(734-5492) - 电源更换插头
  • 条形板(100-4328) - 安装放大器和相关组件
  • 12V台式电源(018-8769)
  • 电位计(504-2661) - 音量
  • 拨动开关 - 在平衡和非平衡输入之间切换(734-6968)

激动人心的时刻

有一段时间用于粘合,夹紧,涂漆,钻孔和焊接,然后当我们将它连接到Red Tin时,真正的乐趣就开始了。

I have a background in the arts, environmental conservation and IT support. In my spare time I do a bit of DJing and I like making things.
DesignSpark Electrical Logolinkedin