Sols Tale: Die Geschichte eines kleinen Jungen, der seinen Arm verlor.
Als seinem Sohn im Alter von nur 10 Tagen der Arm amputiert wurde, machte sich Ben Ryan auf den Weg, um ihm den bestmöglichen Start ins Leben zu ermöglichen und das Risiko der Ablehnung von Prothesen zu verringern.
Als Psychologielehrer begann er ohne jegliche Erfahrung im Ingenieurwesen, hat sich aber seitdem auf eine unglaubliche Reise begeben und mithilfe des 3D-Drucks nicht nur das Leben seines erstgeborenen Kindes Sol, sondern auch das vieler anderer Kinder auf der ganzen Welt verändert.
Unsere Worte können dieser Geschichte nicht gerecht werden, also nehmen Sie sich bitte 3 Minuten Zeit und sehen Sie sich Sol's Tale an, wie es von Ben erzählt wird...
Ben's Geschichte in seinen eigenen Worten
Sol ist mein erstes Kind, er ist das Licht meines Lebens. Wir hatten eine ganz normale Schwangerschaft, aber Sol beschloss, in einer ungünstigen Position auf die Welt zu kommen, und weil die Geburtszange die Arterie in seinem linken Arm quetschte, entwickelte er eine besondere Art von Blutgerinnsel.
Es dauert etwa 2 Stunden, bis die Gliedmaße abzusterben beginnt, und leider hatte er keine Chance, seine linke Hand zu behalten. Als wir die Spezialklinik in Alderhay erreichten, war es bereits zu spät und er musste den Arm verlieren.
Ich erinnere mich, dass ich mich wie in einem Traum fühlte, aber nach der Amputation kam die Krankenschwester ins Zimmer und teilte uns mit, dass Sols Blutgruppe B-positiv (be positive) war, und das nahm ich als Zeichen. Das brachte mich dazu, mich darauf zu konzentrieren, was ich tun konnte, um meinem Sohn zu helfen, anstatt mich auf die Dinge zu konzentrieren, zu denen er nicht in der Lage sein würde.
Es war für mich an der Zeit, positiv zu denken, und so begann ich im Krankenhaus auf meinem Handy über Amputierte und Prothesen zu recherchieren.
Als er nach 5 Wochen nach Hause kam, bewegte sich sein linker Arm überhaupt nicht mehr. Das war nicht gut genug für meinen Sohn, also beschloss ich, selbst etwas zu unternehmen.
Ich eilte in die Küche, nahm einen Küchenschwamm, bastelte einen behelfsmäßigen Unterarm und klebte ihn leicht auf seinen Arm, und buchstäblich innerhalb von zehn Sekunden hob er ihn hoch und fing an, mit seinem Spielzeug zu schlagen.
Von diesem Tag an benutzte Sol beide Arme, und mir wurde ganz warm ums Herz.
Ich hatte keinen technischen Hintergrund, und wenn mir vor zwei Jahren jemand gesagt hätte, dass ich von Beruf Ingenieurin wäre, hätte ich ihn nur angesehen und gesagt, dass er verrückt sei.
Aber ich wusste, dass ich meinem Sohn helfen musste.
Es gab noch nie einen besseren Zeitpunkt, um Ingenieur zu werden. Wenn man eine Idee hat und die Motivation, sie umzusetzen, dann kann man es schaffen und die Welt verändern.
Die größte Herausforderung für Sol bestand darin, einen greifbaren künstlichen Arm zu akzeptieren, wenn er ihn im Alter von 3 Jahren vom NHS erhalten würde.
Ich hatte viel über Kinder gelesen, die Prothesen ablehnten, weil es mit 3 Jahren zu spät war und sie gelernt hatten, ohne auszukommen. Das hat mich angespornt, selbst etwas zu versuchen.
Ich fing an, Prototypen mit Bauteilen von der Stange zu bauen: Unterlegscheiben und ein Schraubenziehergriff, das Zusammenkleben von Plastikstücken und Rohren, bis mir klar wurde, dass die billigste Art, all dies zu tun, der 3D-Druck war.
Ich erinnere mich, dass ich eines Nachts um 2 Uhr nachts im Bett lag und eine Spinne beobachtete und mir dachte, dass sie ihre Beine mit hydraulischem Druck betätigt, vielleicht könnte ich dasselbe tun. Eine flüssige Lösung kam mir sofort in den Sinn, eine Art Heureka-Moment.
Ich wusste, dass Sol in der Lage war, einen Beutel mit Flüssigkeit zu zerquetschen, also nutzte ich dies, um eine Hydraulik mit einem beweglichen Daumen zu schaffen.
Dann wandte ich mich an die Universität Bangor, um Hilfe zu bekommen, denn ich musste einen Sockel finden, der vollständig um den Armstumpf herum passt.
Jemand erwähnte, dass die XBox Kinect eine Scanfunktion hat, also wartete ich, bis Sol eingeschlafen war, Kate hielt seinen Arm fest und innerhalb von 5 Minuten hatte ich einen genauen Scan.
Dies ermöglichte mir dann die Anfertigung eines maßgeschneiderten Schaftes. Als dieser fertig war und der Arm die richtige Größe hatte, nahm ich ihn mit in Sols Zimmer, wo er ihn auf seinen Stumpf schob und tatsächlich die Worte „er passt richtig“ sagte. Er war so aufgeregt und wollte einfach nur in die Schule gehen und es all seinen Freunden zeigen.
Da wusste ich, dass ich es richtig gemacht hatte. Jedes Mal, wenn ich sehe, wie Sol seinen passiven, nicht funktionstüchtigen Arm intuitiv einsetzt, um sich z. B. nach unten zu beugen und sein Bein damit zu kratzen, habe ich das Gefühl, dass ich es geschafft habe, diese Kluft zu überbrücken, auch wenn jetzt alles aufhört.
Ich möchte der Welt zeigen, dass dies nicht nur etwas ist, woran ich mit meinem Sohn gearbeitet habe und dass ich auch anderen Kindern helfen kann.
Ich habe mich zwar über die mangelnde Unterstützung von Kindern wie Sol im Vereinigten Königreich beklagt, aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was in Ländern wie Südamerika zur Verfügung steht, wo Kinder erst im Teenageralter mit Prothesen versorgt werden.
Ich wollte die Kosten und die Zeit, die für die Herstellung dieser Dinge benötigt wird, reduzieren. So etwas ist noch nie zuvor gemacht worden.
Ich entschied mich für ein Probescannen zu Hause, bei dem Eltern auf der ganzen Welt den XBox Kinect-Scanner benutzen und mir den Scan ihres Kindes schicken, damit ich einen Testschaft anfertigen und ihn an sie schicken kann, um zu sehen, ob er gut passt. Dann kann ich die gesamte Armprothese für das Kind kostengünstig anfertigen.
Derzeit benötige ich zwischen 20 und 40 Minuten für die Herstellung eines Schaftes, und ich habe bisher mit über 20 Familien auf der ganzen Welt gearbeitet. Ich werde immer schneller und immer besser.
Ich möchte Familien auf der ganzen Welt, die keinen Zugang zu einem Orthopädietechniker haben, bezahlbare Arme zur Verfügung stellen. Mein Ziel ist es, auf jedem Kontinent ein Ambionics einzurichten. Ich glaube, das ist die Form der Zukunft.
Seit Sol sprechen kann, kann er auch RS Components sagen. Ich bin RS auf ewig dankbar. Ich wusste nicht, wie teuer 3D-Drucker-Filament sein kann. Sie haben mir genug zur Verfügung gestellt, damit ich nicht nur meinen BETA-Versuch durchführen konnte, sondern auch den Großteil meiner Prototypen. Das war wirklich motivierend für mich.
Ben hat einen Kanal auf Patreon: https://www.patreon.com/ambionicsuk
Kommentare