Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Was denken Sie über diesen Artikel?
Angesichts einer schwierigen Wirtschaftslage und schwindender Kapitalbudgets sind viele Unternehmen mit der Herausforderung konfrontiert, älter werdende Fördersysteme betriebsfähig zu halten, auch wenn sie unter normalen Umständen eher dazu neigen würden, die Systeme komplett zu ersetzen. Alle, die sich den Luxus nicht leisten können, auf ein brandneues, hochmodernes System aufzurüsten, finden hier ein paar Tipps für die Instandhaltung von Fördersystemen, damit die Förderbänder auch künftig weiterlaufen.
Tipp 1: Unterschätzen Sie nicht, wie wichtig es ist, einen Wartungstechniker vor Ort zu haben
Einer der größten Fehler, den Unternehmen begehen, ist, dass sie entweder keinen Wartungstechniker einstellen oder diesen zu schlecht bezahlen. Ein guter Techniker kann kleine Probleme beheben, noch bevor sie sich zu großen Problemen ausweiten. Sie müssen sich die Frage stellen, wie Sie Ihr Geld ausgeben möchten. Möchten Sie lieber für Umsatzverluste und unzufriedene Kunden bezahlen, wenn Ihr System ausfällt und Sie die Produkte nicht versenden können, oder möchten Sie sich einen versierten Wartungstechniker leisten?
Tipp 2: Achten Sie ganz besonders auf kritische Ersatzteile mit langen Vorlaufzeiten
Denken Sie immer daran, dass ein Ausfall, je nachdem, welches Bauteil ausfällt, zu einem lang anhaltenden Stillstand der Produktion führen kann. Wenn Sie das System über einen längeren Zeitraum hinweg in Betrieb halten, ohne das fehlerhafte Bauteil zu ersetzen, könnten auch andere Bauteile des Systems stark beschädigt werden. Experten raten deshalb dazu, einen Sicherheitsvorrat aller kritischen und mit langen Vorlaufzeiten verbundenen Ersatzteile des Systems vorzuhalten. Sollte dies nicht möglich sein, kann Ihnen ein zuverlässiger Händler wie RS Components mit einem breiten Sortiment an Produkten und Marken weiterhelfen, sodass Sie dank der weltweit schnellen Lieferzeiten längere Ausfallzeiten des Systems vermeiden können.
Tipp 3: Etablierte Verfahren für eine vorbeugende Wartung
Wenn Sie nur reparieren, was kaputtgeht, werden Sie viel Zeit mit Reparaturen verbringen.Mechanische und elektrische Systeme – einschließlich Förderanlagen, Sensoren und Motoren – müssen gewartet werden. Verschiedene Bauteile eines Systems erfordern verschiedene Stufen der vorbeugenden Wartung. Das ist nicht anders als bei Ihrem Auto. Halten Sie sich an den empfohlenen Wartungsplan und das Auto wird lange fahren. Versäumen Sie die Wartung des Autos und Sie werden ständig am Straßenrand festsitzen. Wir empfehlen, dass der Wartungstechniker und das Betriebspersonal einen Plan für die vorbeugende Wartung konzipieren. Wenn Sie sich an diesen Plan halten, ist die maximale Betriebszeit des Systems gewährleistet.
Tipp 4: Regelmäßige, entsprechend dokumentierte Überprüfung des Systems
Es ist wichtig, dass Sie Ihr Fördersystem regelmäßig überprüfen, damit der ordnungsgemäße Betrieb gewährleistet ist. In vielen Fällen bemerken Sie ein kleines Problem an einem Geruch oder Geräusch schon lange, bevor ein großes Problem daraus wird. Leider bemerken diejenigen, die jeden Tag mit dem System arbeiten, häufig nicht, wenn ein Schaden langsam im Lauf der Zeit auftritt. Ein gut ausgebildeter Wartungstechniker könnte hier helfen und das System regelmäßig überprüfen. Wenn das gesamte System von der Einspeisung bis zum Ausstoß überprüft wird, kann gewährleistet werden, dass das System nicht kurz vor einer katastrophalen Fehlfunktion steht.
Tipp 5: Bleiben Sie hinsichtlich veralteter Teile auf dem neuesten Stand
Wie bereits erwähnt, scheitert die Ersetzung eines gesamten Systems häufig am Geld. Es ist jedoch wichtig, dass Sie auf dem neuesten Stand bleiben und wissen, welche Komponenten und Bauteile des Systems veraltet sind und nicht mehr hergestellt werden. Wenn Sie dies wissen, können Sie kluge geschäftliche Entscheidungen treffen. Wenn Sie beispielsweise wüssten, dass ein bestimmtes Bauteil nicht mehr hergestellt wird, könnten Sie zu dem Schluss gelangen, dass es finanziell klüger wäre, zusätzliche Ersatzteile für das betreffende Bauteil vorzuhalten oder das Bauteil durch eine neuere Ausführung zu ersetzen. RS Components arbeitet eng mit den Anbietern zusammen, sodass wir immer noch Komponenten anbieten können, die beim Hersteller schon ausgelaufen sind. Ferner weisen wir auf unseren Websites auf mögliche Ersatzprodukte für veraltete Bauteile hin. So unterstützen wir unsere Kunden, dass sie reibungslos auf das neue vergleichbare Produkt zugreifen können, das häufig eine optimierte Leistung oder verbesserte Funktionen bietet.
Tipp 6: Seien Sie schlau und nehmen Sie kluge Reparaturen vor
Die Wartung eines großen Systems kann eine gewaltige Aufgabe sein. Es ist wichtig, bei nötigen Reparaturen den Zeitfaktor zu berücksichtigen. Wenn zum Beispiel im zentralen Antrieb ein Lager defekt ist, wäre die kosteneffektive Vorgehensweise, nur das Lager zu ersetzen. Bei einer intelligenteren Vorgehensweise würden Sie beide Lager und möglicherweise auch die Riemenscheibe austauschen. Es dauert eine gewisse Zeit, die Antriebseinheit auseinanderzunehmen, in der Regel länger als der eigentliche Austausch der Komponenten. Es ist wichtig, Probleme intelligent zu beheben.
Die Wartung eines Fördersystems kann frustrierend sein. Wir hoffen, mit den obigen Tipps dazu beitragen zu können, dass die Lebensdauer Ihres Fördersystems die Herstellerangaben weit übertrifft.