Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site
Skip to main content

ROXs, eine Innovation im Bereich Bewegungsspiele für Kinder, wurde mithilfe von DesignSpark PCB entworfen.

DesignSpark PCB wurde vor Kurzem verwendet, um ein großartiges Produkt zu entwerfen, mit dem Kinder (und deren Familien) aktiver und fitter werden sollen. Ziel war es, einen Beitrag im Kampf gegen die Fettleibigkeit zu leisten, die in vielen westlichen Ländern zu einem immer größeren Problem wird. Wir haben mit Edmon Roy Bertulfo gesprochen, einem Elektroingenieur bei A-Champs, um mehr über die Produkte seines Unternehmens und die Verwendung unserer kostenlosen Software DesignSpark PCB zu erfahren. Edmon hat uns das Produkt und dessen Konzept und Design ganz genau erklärt.

Ich arbeite für das Unternehmen A-Champs und unsere Mission ist es, Kinder vom Bildschirm wegzubekommen und sie dazu zu bringen, sich im WIRKLICHEN Leben auszutoben. Aufgrund von Studien wissen wir, dass Kinder sich heutzutage zu wenig bewegen, da sie viel zu viel Zeit vor dem Bildschirm und zu wenig Zeit mit körperlichen Aktivitäten verbringen. Alle sind sich dieses Problems bewusst, aber bislang gab es kein überzeugendes Produkt, mit dem Millionen von Kindern zu mehr körperlicher Aktivität animiert werden konnten. Unser Ziel ist es, dass Kinder jeden Alters heute und in Zukunft aktiver werden.

Vor diesem Hintergrund haben wir ROXs entworfen. Unsere Idee besteht darin, Kinder genauso zu begeistern und zu unterhalten wie Videospiele, aber offline und ohne Tablet- und Computerbildschirme. ROXs basiert auf Berührungs- und Bewegungssensoren, drahtloser Kommunikation, Lautsprechern, mehrfarbigen LEDs, Geräuschen, integrierter Software und einem einfachen Spielkonzept, das Kinder voller Elan dem nächsten Highscore nachjagen lässt.

Das Basis-Set, ROXs BOX, enthält drei ROXs, einen Controller mit einer Reihe einprogrammierter Spiele, drei Befestigungssysteme und Riemen, um ROXs überall platzieren zu können, ob an einer Person, an einem Baum oder einfach auf dem Boden. ROXs bietet elf einprogrammierte Spiele, wobei Sie die Regeln festlegen und die Spiele so auf die Fähigkeiten und das Alter der Teilnehmer abstimmen können. Mithilfe der dynamischen Software, die auf jedem ROXs installiert ist, lassen sich jederzeit neue Spiele herunterladen und Ergebnisse mit Freunden teilen. Das ROXs-System kann um bis zu 50 zusätzliche Sensoren erweitert werden – stellen Sie sich vor, wie viel Spaß es machen würde, wenn alle Freunde mitspielten. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!

Weitere Produkte aus dieser Serie werden voraussichtlich Anfang 2017 auf den Markt kommen. Sie bauen alle auf dem ROXs-Konzept auf und bilden ein einheitliches Spielsystem. Somit können auch zukünftige Produkte in ROXs integriert werden, um ein grandioses Spielerlebnis zu ermöglichen.

Wie ROXs entworfen wurde

Als ich die Leiterplatten für ROXs entwerfen wollte, stellte sich für mich die Frage nach der geeigneten Software nicht, denn diese besaß ich bereits! DesignSpark PCB hatte ich einige Jahre zuvor über einen Freund kennengelernt und seitdem ist es das CAD-Tool meiner Wahl, ob bei der Arbeit für A-Champs und Sky worldwide oder bei meinen Hobbyprojekten.

Das Einarbeiten in DesignSpark PCB mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche gelingt einfach. Alle hilfreichen und notwendigen Befehle, Eigenschaften und Optionen werden in den Menüs angezeigt. Ein weiterer Pluspunkt ist der Kundensupport, der einem schnell weiterhilft, falls Schwierigkeiten auftauchen. Dies ist toll, wenn man bedenkt, dass es ein kostenloses CAD-Tool ist. Ich habe DesignSpark PCB all meinen Freunden empfohlen, ob Hobbydesigner oder Profi. A-Champs entwickelt derzeit viele neue Produkte, natürlich mithilfe von DesignSpark PCB, also halten Sie die Augen offen!

Im Video unten sehen Sie ein Interview mit dem Gründer von A-Champs, Kilian Saekel, der das ROXs-System genau erklärt.

Der Hintergrund von A-Champs:

Das europäische Entwicklungsteam von A-Champs ist in Los Angeles und in Shanghai ansässig. Dieses interdisziplinäre Team besteht aus Industriedesignern, Hard- und Softwareentwicklern sowie Experten für den Bereich Produktion, die aus verschiedenen Ländern stammen. A-Champs, die Marke hinter ROXs, ist ein Ableger von SKY worldwide export, einem Produktionsunternehmen mit Sitz in Shanghai, und Design2Gather, einem auf Design- und Produktentwicklung spezialisierten Unternehmen.

Wir bei DesignSpark danken Edmon dafür, dass er sich die Zeit genommen hat, um uns alles über das Bewegungsspielsystem ROXs von A-Champs und über die Verwendung unserer Software beim Entwerfen dieses tollen Produkts zu erzählen. Wir wünschen Edmon und dem Team von A-Champs auch in Zukunft viel Erfolg.

Erfahren Sie mehr über DesignSpark PCB und laden Sie es herunter

 

 

 

 

 

Über die folgenden Links können Sie A-Champs in den sozialen Medien folgen:

FacebookYouTubeTwitter

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!