你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
DesignSpark PCB 最近被用于设计一款旨在使儿童(及其家人)更活跃、更健康的好产品。帮助解决许多西方国家/地区所面临的不断增长的肥胖问题。我们采访了 A-Champs 的电子设计工程师 Edmon Roy Bertulfo,请他介绍了其公司的产品以及我们免费软件 DesignSpark PCB 的使用方法。Edmon 介绍了产品的详细信息及其概念和设计...
A-Champs 代表我工作的公司,我们的使命是让儿童远离屏幕,在现实生活中跑、跳、玩。研究显示,现在的儿童动得不够,他们在屏幕前呆的时间太长,动的时间太少。每个人都意识到了这个问题,但迄今都没有令人信服的产品解决方案能够成功吸引成千上万的儿童参加更多体育活动。我们的使命是让所有年龄段的儿童在现在和未来更加活跃。
因此,基于这样的理念,我们设计了 ROX。该理念与视频游戏相同,但是通过离线、远离平板电脑和电脑屏幕的方式,吸引儿童参加娱乐活动。ROX 包含触摸和运动传感器、无线通信、扬声器、多色 LED 灯、声音、内置软件和让儿童抢着争高分的简单游戏概念。
基本套件 ROX BOX 附带 3 个 ROX、1 个包含大量预编程游戏的控制器和 3 个用于将 ROX 固定在任何地方的皮套和带子,可以放在身上、树上或直接放在地上。ROX 包含 11 个预编程游戏,可创建自己的规则并且可以根据玩家能力级别设置游戏,以便满足各年龄段儿童的需求。每个 ROX 内部均设有动态软件,可随时下载新游戏并与朋友分享得分。ROX 系统可扩展至最多 50 个附加 ROX 传感器,想像一下和所有朋友一起玩多有趣,尽情发挥您的想像力吧!
A-Champs 的其他产品系列计划于 2017 年初上市。这些产品建立在 ROX 概念的基础上,形成了一套完整的游戏系统。因此,我们未来的产品可整合到 ROX 中,从而打造出色的游戏体验。
设计 ROX
设计 ROX PCB 时,在确定欲使用的软件方面,完全没有问题,因为我已经在使用它!几年前,一个朋友就向我推荐过 DesignSpark PCB,自此之后,它就一直是我工作(A-Champs 和 Sky-worldwide)和业余项目的 CAD 工具之选。
DesignSpark PCB 简单易学并且界面直观,便于使用。菜单中均包含有用且必要的命令、属性和选项。另一个因素是当您遇到问题时,客户支持可以迅速为您提供指导。这对于免费的 CAD 工具来说真是太棒了。我将 DesignSpark PCB 推荐给了我的所有朋友、业余爱好者和相关专业人员。A-Champs 目前正在开发许多产品,而 DesignSpark PCB 将是用于创建它们的设计软件,因此,请大家拭目以待!
下面的视频包含对 A-Champs 创始人 Kilian Saekel 的访谈,他对 ROX 系统进行了全方位的解说。
A-Champs 背景:
A-Champs 的欧洲开发团队常驻洛杉矶和上海,它将工业设计师、软硬件工程师和生产专家聚集一堂,组成了一个跨学科和跨国团队。A-Champs 是 ROX 背后的品牌,是总部位于上海的制造企业 SKY worldwide export 和设计与产品开发公司 Design2Gather 的分支。
DesignSpark 感谢 Edmon 抽时间向我们介绍 A-Champs ROX 活动游戏系统以及他如何使用我们的软件设计这款出色的产品。我们祝愿 A-Champs 团队和 Edmon 将来继续取得成功。
了解有关 DesignSpark PCB 的更多信息并 下载
可通过下面的链接关注社交媒体上的 A-Champs: