你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
Alex Eames 是 RasPIO 产品的创始人,也是 DesignSpark 的老朋友,他使用 DesignSpark PCB 设计并创造了大量可与 Raspberry Pi 配合使用的出色产品。在本文中,Alex 将介绍他的产品及他是如何使用 PCB CAD 软件来创作这些产品的。
我是 Alex Eames,我创建了大众喜爱的 Raspberry Pi 附件和配件 RasPiO 系列,我还负责 RasPi.TV – Raspberry Pi 博客和 YouTube 频道,两者的点击率达到 800 万。我的专业是编写清晰完整的“操作方法”文章、评论和通用“创客”项目。这份工作充满了乐趣、探索和学习。我从 2012 年 5 月开始全职从事博客/视频博客工作,当时我刚收到从 RS 购买的首个 Raspberry Pi。至今我的所有 PCB 都是使用 DesignSpark PCB 设计的。
2014 年我开始设计:
- 可真正读取的端口识别标签
- 带有清晰标签、多个分路接头和可选保护电路的分路板。
2015 年我发布了:
- Duino – 一款在 Pi 上学习 Arduino 编程的电路板
6 英寸 RPi.GPIO 参考标尺
In
2016 年截止现在,我发布了:
- Pro Hat – 保护 Pi 端口并按数字顺序将其分路。
- Analog Zero – 一款 Pi Zero 大小的模拟电路板
12 英寸 GPIO Zero 参考标尺
我创建的产品都是我自己想要使用的产品。
我创建的所有产品都是我想要自己使用的产品。我在 KickStarter 上资助的最新产品是 RasPiO GPIO Zero 标尺。这是一款具有所有最常用 GPIO Zero 代码和 Raspberry Pi GPIO 引脚的 12 英寸/30cm 参考标尺。对于 GPIO 爱好者来说是一款非常有用的工具和学习教具。最近,我常常在 KickStarter 上发布产品,因为我发现,这是与对我的电路板感兴趣的人进行互动的很好方式,同时,它也是一种评估需求的极佳方式。
寻找 DesignSpark PCB 和设计。
2012 年 10 月,我去了 Pete Wood 在 RS 总部主持的 Oxford Raspberry Jam。我在 Jam 上进行了吸引大量眼球并让大家欢呼的 Gertboard 演示,并且还和 Pete 讨论了硬件和 PCB。他建议我看一看 DesignSpark PCB。我听从了他的建议,还看了一大堆其他工具。说实话,PCB 设计是一条相当陡峭的学习曲线。您无法在一个下午完成,必须是您真正想做才能获得成功。不管你选择什么样的软件,均是这样。
当时,DesignSpark PCB 就可提供足够多的在线教程帮助我入门,现在就更多了,非常适合初学者。此后,大部分时间都是“从实践中学习”,有时也会在 DesignSpark 论坛上请求帮助。
2013 年夏天,我将大部分时间都花在设计各种不同的电路板上,并在 2014 年 3 月推出了我的前三款产品。从那时起,我就一直使用 DesignSpark PCB 创作产品且推出了至少 8 款 PCB 产品。其实当时还有其他软件包可用,但只有 DesignSpark PCB 最适合我。
以下 RasPiO PCB 产品是使用 DesignSpark PCB 设计:
- RasPiO 端口标签(现已停产)
- RasPiO Breakout
- RasPiO Breakout Pro(现已停产)
- RasPiO Portsplus
- RasPiO Duino
- RasPiO GPIO Ruler
- RasPiO Pro Hat
- RasPiO Analog Zero
- RasPiO GPIO Zero Ruler
在任何给定工作时间内,我还可以推出许多其他设计!
目前,我常常跳过原理图步骤,直接进入 PCB 设计模式。但是,随着我的电路板越来越复杂,可能就无法再这样操作,但就目前来说,这还是行得通的。相比而言,我更偏向于手动布置各个组件并进行手动路由和跟踪。和所有软件包一样,对于 DesignSpark PCB,有我喜欢之处,也有我不喜欢的地方。我最喜欢的功能是 3D 渲染功能。您会看到经过表面处理的电路板会是什么样子,非常逼真。您也可以把它放大,朝任意方向旋转并在设计中启用和禁用任何层。这样可让您在将 Gerber 文件发送给生产部门之前对您的设计进行合理性检查。
此外,以下方面也深得我心:
- 免费
- 没有电路板大小限制
- 没有层限制
- 没有商业使用限制
以下是我不太喜欢但可接受的方面…
- 仅支持 Windows 系统
- 封闭源
缺少的功能…
RS 困扰了我一段时间的关键功能是添加简单的图形导入。目前,在 PCB 上获得图形的唯一可行方式是创建图形的 TrueType 字体,但这不仅耗时、笨拙,而且还不能令人满意。如果 DesignSpark PCB 具有图形导入功能,则制作精致的 PCB 或带有公司徽标的 PCB 就变得容易得多。该款软件是免费的,因此,我们不能抱怨其功能的缺失,但是,如果能够加上这一功能的话,那么它将会成为一款具有竞争力且适合于专业人士的应用程序。DesignSpark PCB 确实帮助我确立了在 PCB 设计领域的地位。它具有部分出色功能,商业使用不受限制,并且免费,这是无与伦比的。
如果您想更深入地了解本文中精选的一些产品,请 单击此处。
立即下载 DesignSpark PCB!