United Statesからアクセスのようです。言語設定をEnglishに切り替えますか?
Switch to English site
Skip to main content

RasberryPi HATを簡単に設計する裏ワザ!

_(205)_6b38148f02c087baf92d87fa72bf5a9a809dd21b.png

この記事では、RasberryPi HAT用テンプレートのリファレンスデザインを配布しています。

このリファレンスデザインを活用することで, 基板の設計時間を大幅に削減できます。

今回利用するリファレンスデザインは以下のRasberryPi HATの基板外形とコネクタ位置がそろっているものです。 RasberryPi 0,0WについてはuHATを使ってください。また、HATの形状の制約については、GitHubに載っているので参考にしてください。

(ダウンロードはこちらから↓)

https://www.rs-online.com/designspark/rasberrypi-hat-1-jp

これをプロジェクトで読込み、自作回路と組み合わせることで、簡単にオリジナルのRasberryPi HATが完成します。

面白いものができたら、ぜひコミュニティ紹介してください!

リファレンスデザインの使い方

まず、新規プロジェクトを作り、そこに自分が作成した回路(Schematic Designs)を追加します。

今回は、Lチカをさせる回路をHATにします。

_(207)_5bd869820897bd1ed1cfd930a9d48ae2244098c1.png

 

先ほどダウンロードしたテンプレート(PCBファイル)を選択し、プロジェクトに追加します。

_(208)_9dbfb3d4efb175da60af0b35e69c5f02134a9b67.png

 

ここで、 menu > tools > Forward Design Changes を実行することで、空の基板データ上に部品が現れるので、配置と配線を行います。もちろんオートで行っても構いません。unitより、mm→inch,milに設定することでピンをコネクタに配置することが容易になるでしょう

_(199)_434c83b44443de3c5433f7fcbd0b63606c74d9b5.png

配線などを終えると、以下のようになります。

_(206)_0c800e922425a9aeb0de5ed671371c7c29abd5d3.png

これを3Dで表示すると、以下のようになります。

_(205)1_6b38148f02c087baf92d87fa72bf5a9a809dd21b.png

リファレンスデザインを利用して基板を効率よく設計しましょう!

実際に活用している動画はこちら↓

Reohimi さんはまだ自己紹介を入力されていません...
DesignSpark Electrical Logolinkedin