你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
在PCB制造业中,通过“ Pick and Place”自动化系统处理PCB上的组件。 此过程需要每个组件的位置报告文件,以及在PCB或面板上的位置和方向。
要在DSPCB和Pro中生成所需的文件,请从菜单栏中(以PCB作为活动视图)选择输出>报告,并显示可用报告的列表。
下面说明了DSPCB,它是Pro中可用选项的子集。
选择“Component Positions CSV组件位置CSV”,然后在<Run运行>时,将在与CSV文件类型关联的程序或应用程序中生成并打开所需的“逗号分隔变量”表。 它也保存在项目文件夹中。
所有位置均参考“系统原点”,通常应将其设置在PCB的左下角。
请注意,备选的“Component Positions组件位置”会在DSPCB中生成一个文本文件,用于手动定位和标识组件。 Pro还生成了一个文档,但具有到PCB的实时链接,因此可以在报告中选择组件,并在PCB上突出显示该组件。
DSPCB报告更详细
在DSPCB和Pro,选择报告“组件位置CSV”,然后单击<运行>以生成当前配置的格式。
生成的报告文件也可以使用其他选项进行配置。
您为什么要编辑配置?
主要原因与将要绘制的X,Y坐标有关,这些坐标是通过以下选项计算的:
- 位置X,位置Y使用“符号原点”,通常是引脚1,但用户可以根据需要放置。
- 如果创建了PLACE X,PLACE Y,则使用“放置原点”;如果未创建,则使用边界框的中心。
这使用户可以覆盖边界框中心,该边界框中心可能不适用于非对称组件。 - 中心 X,中心 Y使用边界框的中心,而忽略为组件定义的任何“放置原点”。
注意:默认设置为中心 X, Y,适用于大多数SMD,但是易于更改。
下面显示了如何将配置更改为Place X,Y。 一旦编辑,这个新文件将被保存以备将来使用,将来可以通过“运行”来使用。
从上面显示的图像中选择报告文件,然后单击<Edit>,然后将打开一个新窗口。
选择“组件列表”,然后单击<编辑>。
在此处,“组件列表”的内容与当前设置“中心X”和“中心Y”一起显示。
首先,我们将更改中心 X,选择,然后单击<Edit>。
新窗口允许您从下拉列表中选择其他“字段”值。
选择Place X,然后单击<确定>。
该条目已更新; 但是,您现在需要更新列标题文本的“Caption”,然后单击<OK>。
对中心Y/ 位置Y重复上述操作,配置更改完成,单击<OK>。
在保存此新配置之前,您可以“测试”以检查其是否正确,如果遇到任何错误,请重复上述步骤。
假设一切正确,请单击<OK>,这将被保存并准备在下次需要运行时运行。
在运行任何位置报告之前,请记住要先设置系统原点。