嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

应对 Covid-19 的人流量计数器项目

重要产品公告。Barth现在基于本项目提供现成的产品。目前已在RS发售,可以马上订购。请参阅本文末尾,了解进一步详情。

微型 PLC 制造商 BARTH® Elektronik GmbH 和 RS Components 联手打造了一个创客项目,以帮助人们应对 Covid-19 带来的挑战,此项目产品尤其适用于如今社交距离限制似乎正在放宽之际。该项目研发的产品实际会计算房间里的人数,并确定是否允许更多人员进入这个房间。产品创意和必要部件均由 BARTH® Elektronik 负责提供,不过您也可以从 RS 订购这些必要部件.

Barth-Social-Distancing-system_bb3f6992e01b5ef2fd2ab2f64acc86334fd3e25d.jpg

目前众多企业均面临挑战,必须雇佣更多主管才能将商店的人数限制在合理的最大限度内,该产品的创意就此应运而生。其目的就是为了降低病毒通过人员接触而进一步传播的可能。但是这样一来,公司就需要为这些额外雇佣的员工支付工资,进而会增加公司的成本基础。除此之外,还有备用解决方案,即发放计数卡,但这样做会引发更多卫生问题。综上我们可以得出一个结论,即需要采取精确地、非接触式的、无需任何其他员工的解决方案才能解决这个问题。

零件清单

产品
查看更多产品
 

Capture20_44b08e7c4a9c74b76b987388b870a871e366d4c9.jpg

“人流量计数器PeopleCounter”创客项目恰巧提供了这种解决方案:此应用程序会计算进出房间的人数(如进出商店的顾客的人数),并将这个数字与设备上预先设置的值进行比较。当人数达到此值时,红灯亮起或发出声音,禁止更多人员进入,直到他人离开为止。该应用程序采用停车场计算空余车位数的同一基本工作原理。

PeopleCounter 的工作方式如下:使用两个 RS Pro 挡光板 (729-5117) 检测移动方向,在人员进店时添加相应人数并在人员出店时减去相应人数,从而实时计算商店中的人数。

受密码保护的 BARTH® CAN 显示屏 DMA-15 (174-5641) 可用于输入最大人数,并在随后充当信号灯,在允许人员进入时变为绿色,禁止人员进入时变为红色。BARTH® 微型 PLC (134-8863) 则负责处理数据和控制显示屏。

Picture23_811011ad0c2badab75341bcbe204a1ec3d85d229.jpg

RS Components 可购买到所有必要的零件,有关详情,请参阅随附的 BOM。该应用程序的安装时间不超过 30-60 分钟,并且十分易于安装。

用户无需采取其他步骤。下方的“下载”中提供有 3D 数据、使用手册、BOM 和软件。

 

Picture115_56d20b36586ca219ddc4875360fce12076c3b4df.jpg

要调试系统,只需先将设备安装到目标位置并使电源适配器连接相应的电源电压。然后再调整挡光板的反射镜并固定,此后,再在显示屏中输入最大人数。

操作步骤视频

 

下一步,BARTH® Elektronik 正在考虑推出一款完全预组装好的产品,可在交付后立即安装。上述技术将植入于易于设置的配置中,使用两个大型的“STOP”(禁止进入)和“GO”(允许进入)信号灯指示是否允许人员进入。

下载

As an owner-managed company, BARTH® Elektronik GmbH is one of the leading supplier in the field of miniaturized PLC technology. Our focus is set on principles such as professionalism, tradition and long-term perspectives - personally and rooted in the soil - and represents the basis of the more than 25-year successful company history. Both the goal-oriented implementation of our mission and the continuous further development contribute significantly to the success of BARTH® Elektronik GmbH.
DesignSpark Electrical Logolinkedin