你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
作者 |
张嘉钧 |
难度 |
普通 |
YOLOv4
这边我们就不会对YOLOv4的技术进行介绍,大致上可以了解YOLOv4是由很多强大的技巧所组成,是现阶段教育界、商业都很常用到的一个技术。如果一一描述需要两篇的文章,而网络上很多介绍很详细的文章,大家可以直接去搜寻、查看;本篇着重在Github实作以及介绍TensorRT加速的方法给大家。
如何使用YOLOv4
首先要先建置darknet的环境,先下载darknet的github:
$ git clone https://github.com/AlexeyAB/darknet.git
$ cd darknet
接着需要修改一下Makefile,在官方的github当中有提到Jetson TX1/TX2的修改方法,Jetson Nano也是比照办理,前面的参数设定完了,往下搜寻到ARCH的部分,需要将其修改成compute_53:
GPU=1
CUDNN=1
CUDNN_HALF=1
OPENCV=1
AVX=0
OPENMP=1
LIBSO=1
ZED_CAMERA=0
ZED_CAMERA_v2_8=0
......
USE_CPP=0
DEBUG=0
ARCH= -gencode arch=compute_53,code=[sm_53,compute_53]
接着就可以进行build的动作了:
$ make
如果Build darknet的时候出现找不到nvcc的问题,如下图:
可以在Makefile当中的NVCC后面新增绝对位置:
接着重新make一次如果没有错误讯息就代表Build好了!
使用YOLOv4进行推论
我们需要先下载YOLOv4的权重来用
wget https://github.com/AlexeyAB/darknet/releases/download/darknet_yolo_v3_optimal/yolov4.weights \
-q --show-progress --no-clobber
基本的推论方法有三种:图片、影片、摄影机 ( 实时影像 ),我们一一来介绍使用方法!主要执行除了darknet的执行档之外还需要给予 模式、数据集、配置文件:
./darknet detector test ./cfg/coco.data ./cfg/yolov4.cfg ./yolov4.weights
可以使用 --help来帮助查看:
如果要开启图片的话需使用 test模式,他会在执行之后要你输入图片的位置,不过这边要注意的是按任意建离开后,图片不会帮你储存:
./darknet detector test cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.weights -thresh 0.25
如果想要指定图片并且将结果储存下来则可以增加 -ext_output 的选项,执行完会储存成 prediction.jpg,这边我用另一张图片当示范 ( Ximending.jfif ):
./darknet detector test cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.weights -ext_output Taiwan.jfif
如果要使用影片或摄影机的话则是透过 demo 的指令来操作,这边如果用 -ext_output会直接覆盖掉原本的,我希望可以另存成别的档案则需要用到 -output_filename来执行:
./darknet detector demo cfg/coco.data cfg/yolov4.cfg yolov4.weights sample.mp4 -out_filename sample_.mp4
使用摄影机进行影像实时辨识需要在后面参数导入 -c:
$ ./darknet detector demo cfg/coco.data \
cfg/yolov4.cfg \
yolov4.weights \
-c 0
可以看到FPS大概会在0.8左右 ( 于终端机画面上 ),有明显的延迟感,但是辨识的结果还算可以。
修改输入维度大小
我们也可以直接修改输入输出的图片大小,我用简单一点的语法来操作,复制一个yolov4.cfg并命名为yolov4-416.cfg,并直接用nano去修改输入大小成416,这边使用&&的意思是让前一个指令完成之后再接续下一个指令:
$ cp cfg/yolov4.cfg cfg/yolov4-416.cfg && nano cfg/yolov4-416.cfg
在下方的图片可以看到,缩小图片之后FPS就直接提高了许多,从0.8升到了1.5;注意!这个示范只是提供了可以修改输入大小的方法,因为有时候你用的图片或影片大小不同就需要稍微修改一下;官方较推荐的大小是608以上,缩小图片可能会导致辨识结果变差:
使用结构更小的YOLO ( Yolov4-Tiny )
下一种加快速度的方法是使用yolov4-tiny.weights,一个更小型的yolov4,这边的小型指的是神经网络模型的结构,一般我们都会使用在运算能力相较于显示适配器低的装置上 ( 例如 : 边缘装置 ),实作的部分,我们先将该权重下载下来:
$ wget https://github.com/AlexeyAB/darknet/releases/download/darknet_yolo_v4_pre/yolov4-tiny.weights
接着使用摄影机来开启,注意这边的config (cfg) 档案需要更改成 yolov4-tiny.cfg,因为yolov4跟yolov4-tiny的架构有所不同,config档案当中所提供的就是神经网络的结构:
$ ./darknet detector demo cfg/coco.data \
cfg/yolov4-tiny.cfg \
yolov4-tiny.weights \
-c 0
可以看到FPS已经来到了14,延迟感明显降低许多:
使用TensorRT引擎加速
接下来是TensorRT的版本,稍微简短介绍一下Tensor RT ( 以下简称 TRT ),它是一个加速引擎可以运用在有CUDA核心的NVIDIA显示适配器当中,如果要使用TRT引擎加速需要先将神经网络模型转换成ONNX的格式才行。
下载、安装环境
坊间利用Yolov4做了很多应用,而转换这块也已经有人完成了,所以我们直接使用网络上提供的Github来实现即可:
$ git clone https://github.com/jkjung-avt/tensorrt_demos.git
下载下来之后可以直接到ssd文件夹中执行 install_pycuda.sh:
$ cd ${HOME}/project/tensorrt_demos/ssd
$ ./install_pycuda.sh
如果显示nvcc not found的话则需要手动修改 install_pycuda的档案,我们需要将cuda的绝对位置存放到环境变量当中:
透过nano编辑器开启并且将iffi中间的内容修改如下,原本的内容记得要批注掉:
$ nano ./install_pycuda.sh
安装完之后应该会显示 finished processing dependencies,也可以使用pip3 list去查看pycuda是否有安装成功:
接着需要安装onnx,一开始先安装相依套件,接着在安装onnx 1.4.1版本:
$ sudo apt-get install protobuf-compiler libprotoc-dev
$ sudo pip3 install onnx==1.4.1
都完成之后我们需要先将相关的程序build起来:
$ cd ${HOME}/project/tensorrt_demos/plugins
$ make
可以注意到又有nvcc的问题了,这时候一样需要修改Makefile来解决,将原本的NVCC=nvcc修改成NVCC=/usr/local/cuda/bin/nvcc即可:
下载并转换yolo模型
接着需要下载模型的权重,你将会看到它下载了yolo3跟yolo4的三种不同版本,并且直接放在当前文件夹当中,这边可以注意到下载的模型与刚刚的YOLOv4相同,所以其实也是可以直接用复制的方式或是直接写绝对位置进行转换:
$ cd ${HOME}/project/tensorrt_demos/yolo
$ ./download_yolo.sh
最后可以执行 yolo_to_onnx.py 将yolo的权重档转换成onnx档案,接着再编译成TRT可用的模型,在onnx_to_tensorrt.py我会建议使用 -v 来看到进度,不然看着画面没动静会有点紧张:
$ python3 yolo_to_onnx.py -m yolov4-416
$ python3 onnx_to_tensorrt.py -m yolov4-416 -v
转换ONNX大约耗费15分钟,会储存成yolov4-416.onnx,接着转换TRT大概也是差不多的时间,最后会储存成yolov4-416.trt。
使用TRT运行YOLOv4-416
这边我们使用 --usb 代表使用USB摄影机, --model则是选择特定模型:
$ cd ${HOME}/project/tensorrt_demos
$ python3 trt_yolo.py --usb 0 --model yolov4-416
左上角有显示FPS数值,实测下来大约都会在 4.2~4.5之间,我们这次使用的是416维度,相较没有使用TensorRT引擎的Darknet ( FPS 1.5),快了将近3倍。
刚刚输入的部分使用usb摄影机,而作者很贴心地都写得很完善了,在utils/camera.py的部分可以看到输入的内容选项,也可以直接使用 --help来查看:
这里有提供图片( --image )、影像 ( --video )、重复影片 ( --video_lopping )、网络摄影机 ( --usb ) 等都可以使用。
使用TRT运行YOLOv4-Tiny-416
接下来为了追求更快的速度,我们当然要来实测一下tiny版本的:
$ python3 yolo_to_onnx.py -m yolov4-tiny-416
$ python3 onnx_to_tensorrt.py -m yolov4-tiny -416 -v
$ cd ${HOME}/project/tensorrt_demos
$ python3 trt_yolo.py --usb 0 --model yolov4-tiny-416
使用tiny的话FPS来到18.05,基本上已经有不错的效果了!不过因为是tiny所以辨识的成效没有预期中的好:
使用TensorRT运行模型比较表
此表从jkjung-avt/tensorrt_demos的github当中移植过来,其中mAP是常用评估对象侦测的算法,在yolov3的部分 tiny虽然有不错的FPS但是mAP相较yolov4却是差了不少,目前我认为yolov4-tiny-416以FPS实测18左右、mAP约0.38的状况算是较能够接受的范围:
TensorRT engine |
mAP @ |
mAP @ |
FPS on Nano |
yolov3-tiny-288 (FP16) |
0.077 |
0.158 |
35.8 |
yolov3-tiny-416 (FP16) |
0.096 |
0.202 |
25.5 |
yolov3-288 (FP16) |
0.331 |
0.601 |
8.16 |
yolov3-416 (FP16) |
0.373 |
0.664 |
4.93 |
yolov3-608 (FP16) |
0.376 |
0.665 |
2.53 |
yolov3-spp-288 (FP16) |
0.339 |
0.594 |
8.16 |
yolov3-spp-416 (FP16) |
0.391 |
0.664 |
4.82 |
yolov3-spp-608 (FP16) |
0.410 |
0.685 |
2.49 |
yolov4-tiny-288 (FP16) |
0.179 |
0.344 |
36.6 |
yolov4-tiny-416 (FP16) |
0.196 |
0.387 |
25.5 |
yolov4-288 (FP16) |
0.376 |
0.591 |
7.93 |
yolov4-416 (FP16) |
0.459 |
0.700 |
4.62 |
yolov4-608 (FP16) |
0.488 |
0.736 |
2.35 |
yolov4-csp-256 (FP16) |
0.336 |
0.502 |
12.8 |
yolov4-csp-512 (FP16) |
0.436 |
0.630 |
4.26 |
yolov4x-mish-320 (FP16) |
0.400 |
0.581 |
4.79 |
yolov4x-mish-640 (FP16) |
0.470 |
0.668 |
1.46 |
结语
今天带大家稍微深入一点的了解了YOLOv4的Github,也带大家认识了使用TensorRT针对模型进行加速的部分,相信大家应该都很快就上手了!接下来我想带大家解析 darknet.py 并且尝试修改成更浅显易懂的程序代码。