你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。

Thank you! Your feedback has been received.

There was a problem submitting your feedback, please try again later.

你觉得这篇文章怎么样?
零件清单
数量 | 产品 | 库存编号 | |
---|---|---|---|
1 | DFRobot LattePanda (with Licence) SBC Computer Board DFR0418 | 124-4684 | |
我在大学时学习的 CAD 软件包与如今的 CAD 软件包的差别,就相当于 Windows 3.1 与 Windows 10 之间的差别。因此尽管我“以为”自己知道如何用 CAD 作图,我还是在第一步处处碰壁。
YouTube 教程讲得十分详尽,但是这不是我喜欢的学习方式。我更偏爱手把手的指导,最终做出可以看见的成品。
于是我在此写下了这类指导说明 - 如何使用 DesignSpark Mechanical 制作 Pi Zero 外盒。
首先发现 DesignSpark Mechanical (DSM) 不支持 Mac(Raspberry Pi 也不支持)。而我没有运行 Windows 的电脑。
但是,我发现它可以在 Latte Panda (124-4684) 上运行,而这款设备比 Windows 电脑便宜得多,于是我选择尝试这种方法。
在开始使用 CAD 软件包之前:
- 用最新的 Windows 更新包更新 Latte Panda - 所需时间:大约 1 天。
- 根据指导说明下载并安装 DesignSpark Mechanical (DSM) - 所需时间:数小时。注意:在重新启动电脑之前,请务必完成第 1 步和第 2 步 - 说明中的确如此要求,然而实际情况却不是这样!
- 观看 DesignSpark Mechanical 教程 1:用户界面介绍 Youtube 视频(该视频我是用 1.5x 速度观看,但是该系列中的其它教程是用正常速度观看的) - 所需时间:约 6 分钟。该视频有助于了解各图标的位置。注意:现在可以按顺序观看所有教程,但如果是为了制作这款 Pi Zero 外壳,我将在每一步指出相关的教程。
值得注意的事情:
- 有些部分可以走捷径 - 我喜欢这样。
- Ctrl Z 是撤销上一个命令。
- 剪贴板菜单中的剪刀工具是剪切。
- 没有“镜像”工具。
- 如果轴线变成白色,则表示项目已锁定,您无法移动它。
- 有大量快捷键可用。我没有尽数将其列出。
- 您可以将印刷电路板和组件直接插入 DesignSpark Mechanical 中。RS Components 提供了大量 3D 模型,其中包括用于 Raspberry Pi 3 Model B 的模型,但是没有用于 Pi Zero 的。
- 从开始到 3D 打印外壳,我大约忙了一周的时间 - 主要是因为我不停地发现未知领域并观看 YouTube 视频,那些视频虽然有趣,但是对我遇到的问题没有帮助。尽管如此,现在我可以很自豪地说,我能在较短的时间内进行基本的尝试。我尝试了一些做法,但是未能成功(详见项目结尾)- 但是我知道它们背后的理论知识!
- Latte Panda 上运行的 DSM 偶尔会卡死。请务必经常保存!
- 有时 DSM 不够直观 - 例如,在物品上打孔可以使用“Pull”(拉动)或“Combine”(组合)。但是互联网上有许多优秀的资源。Google 是非常好用的查找工具。
- Latte Panda 一点也不直观!此外确保 HDMI 电缆完全插入,否则您会以为 Latte Panda 死机了!
- 当 Latte Panda 休眠时,轻触“on”按钮即可唤醒。
- Latte Panda 上 Cura 的运行速度似乎较慢(与 Macbook 相比)- 但是我想这是应该的!运行基本稳定。
制作底座
- 观看教程 2 - 草图
- 打开 DesignSpark Mechanical,然后新建设计(File(文件),New(新建),Design(设计))
- 点击“Sketch Mode”(草图模式)(Mode(模式)菜单),然后会出现网格(如果没有)。
- 点击“Plan View”(平面图)(Orient(定向)菜单),然后将显示平面视图(沿 Z 轴俯视)。
- 点击矩形工具(Sketch(草图)菜单),然后点击轴线的中央(原点)。
- 最后一点很重要 - 如果未点中,则取消重来!
- 开始朝轴线的右上方拖拽矩形。点击编辑尺寸,使矩形宽 68 mm,高 33 mm。
- 点击“3D Mode”(3D 模式)(Mode(模式)菜单),然后点击“Home”(回位)(Orient(定向)菜单)
- 点击“Pull”(拉动)工具(Edit(编辑)菜单),然后点击矩形。矩形会变为橙色。将矩形向上拉动,使尺寸变为 2.5 mm。
使边角圆滑
- 观看教程 3 - 边角
- 选择“Pull”(拉动)工具(Edit(编辑)菜单),然后右键点击矩形的一条垂直短边。这时将有一系列图标可选。当我第一次在 Latte Panda 上进行此操作时,我打开了一个新的页面,而图标都位于顶端 - 然后我更改了显示器设置,逐步解决了此问题。如果您无法离开新页面,先最小化 DSM 窗口,然后再重新打开。
- 选择“Round Edge”(边角圆滑)。
- 绘制边,设置半径为 3 mm。
- 旋转盒子(使用 Orient(定向)菜单中的“Spin”(旋转)),然后对其它三根柱子执行相同的操作。
制作定位柱
- 打开“Sketch Mode”(草图模式)(Mode(模式)),点击矩形,然后点击“Plan View”(平面图)(Orient(定向))。
- 从原点开始(与底板相同),画一个尺寸为 58 mm(宽)x 23 mm(高)的矩形。
- 点击“Select”(选择)(Edit(编辑)),然后双击矩形的一条边,使整个矩形突出显示。
- 点击右键,然后点击虚线构造图标,绘制构造线。
- 选择“Move”(移动),然后双击矩形。
- 选中“移动”(移动)轴线中央的圆球不放,然后将它移至矩形的左下角。
- 再次双击矩形,然后点击右键,再点击 XYZ 图标。
- 设置 x = 5 mm,y = 5 mm,z = 2.5 mm
现在,使用圆形工具(Sketch(草图)菜单)在矩形的各个角上画两个圆,半径分别为 5.5 mm 和 2.4 mm。 1. 点击“3D Mode”(3D 模式),然后点击“Plan View”(平面图)。
- 2. 选中每个小圆的内部,然后选中圆周(使用 ctrl 选中多个对象)- 它们将变为橙色,圆周将变粗。
- 选择“Pull”(拉动)(Edit(编辑)菜单),然后选择“Home View”(回位视图)
- 将圆向上拉动 7 mm 生成圆柱。如果拉动方向错误,会在底座上形成孔洞。
- 对大圆重复上述操作(不会选中内圆周),向上拉动 2.5 mm。
- 保存为 STL 并打印。
保存并打印
我把文件保存为 STL,然后使用 Latte Panda 上的 Cura 进行切割。我使用 3D 打印机 Creality 3D Ender 2 进行打印。底座和盖子均花费了大约 45 分钟的时间。
制作上盖
- 重复上面的“制作底座”、“使边缘圆滑”和“制作定位柱”中的 1-8 点。
- 现在,使用圆形工具(Sketch(草图)菜单)在矩形的各个角上画两个圆,半径分别为 5.5mm 和 3mm。
- 点击“3D Mode”(3D 模式),然后点击“Plan View”(平面图)。
- 选择“Pull”(拉动)(Edit(编辑)菜单)。选中外圆的内部形成圆环(使用 ctrl 选中多个对象)- 它们会变为橙色。
- 选择“Home View”(回位视图)
- 将圆环向上拉动 2.5 mm。
- 保存为 STL 并打印。
尝试过但失败的事情(为此浪费了太多时间):
起初我想制作带盒壁和开孔的完整外壳,如 Youtube 视频 DesignSpark Mechanical 培训教程 9 定位中所示。
注意:盒壁为 3 mm 厚,这意味着 mini HDMI 适配器无法正确插入外壳!
我从 GrabCad.com 下载了 Pi Zero 的 STEP 文件(RS 3D 模型库中没有 Pi Zero 的 3D 模型)。STEP 文件已锁定(只读),但是有可以解锁的变通方案,详见这里。此方案看起来可行。
然后我尝试使用组合工具制作 mini USB 和 mini HDMI 端口的开孔 - 我为此花费了大量时间。DSM 经常崩溃,我无法使它正常工作。我不是删除整个外壳,就是删除了部分侧面和 mini USB 上的引脚位置(详见屏幕截图),而 mini HDMI 根据无法选中/开孔。这可能是因为我使用的 STEP 文件存在几何结构问题。
我还尝试更换组件,但是这一选项变为灰色。
3D 打印故障 - 由于设计或打印机错误:
附加内容:如何制作盒壁(不用于制作 Pi Zero 外盒)
- 观看教程 3 - 边角
- 选择“Pull”(拉动)工具(Edit(编辑)菜单),然后右键点击矩形右上方的短边。这时将有一系列图标可选。当我第一次在 Latte Panda 上进行此操作时,我打开了一个新的页面,而图标都位于顶端 - 然后我更改了显示器设置,逐步解决了此问题。如果您无法离开新页面,先最小化 DSM 窗口,然后再重新打开。点击“Copy Edge”(复制边),再点击小小的黄色向下箭头,然后将边向上拖拽。按下空格键,然后在尺寸框中输入 10 mm。这样可生成 2D 盒壁。
- 点击“Pull”(拉动)工具(Edit(编辑)菜单),再点击刚刚绘制的 2D 盒壁内侧,然后点击小小的黄色向右箭头,将边向右拖拽。按下空格键,然后在尺寸框中输入 3 mm。这样就能生成 3D 盒壁 - 如果只选中盒壁的顶部,则取消重新选中盒壁,而非选中边。边变为黄色,盒壁变为橙色。
- 重复并制作外盒的其它三面垂直盒壁。