Lernen Sie alle Modulinos kennen: Das perfekte erste Projekt für Ihr Plug-and-Make-Kit
Wir haben kürzlich das Arduino Plug and Make Kit (287-7567) getestet und uns gefragt, ob es wirklich der einfachste Weg ist, um mit Arduino zu beginnen. Wir haben auch gezeigt, wie Sie mit nur wenigen zusätzlichen Komponenten ein rasantes Reflexspiel im Button Clash-Projekt erstellen können. Aber was, wenn Sie alles sehen möchten, was das Kit kann – direkt nach dem Auspacken?
Dann ist das nächste Projekt genau das Richtige für Sie!
Das All Modulino Demo wurde von metehocax auf Arduino Project Hub entwickelt und ist eine brillante praktische Einführung in jedes einzelne Modul des Plug and Make Kits (287-7567) . Es ist das ideale erste Projekt – keine zusätzlichen Teile, kein Löten, keine Verwirrung. Schließen Sie einfach jedes Modulino mit den mitgelieferten Qwiic-Kabeln an die mitgelieferte Basisplatine an, laden Sie den Sketch mit der IDE auf Ihren Arduino und sehen Sie zu, wie alles zum Leben erwacht.
Was ist in der Demo enthalten?
Dieses Projekt nutzt alle Modulinos, die im Kit enthalten sind. Das bedeutet:
- Tasten – physische Eingaben, die Aktionen auslösen
- Summer – spielt Töne und Melodien
- LED-Pixel – leuchten in verschiedenen Farben
- Encoder (Drehknopf) – erkennt Drehen und Drücken
- Abstandssensor – erkennt, wie weit Ihre Hand entfernt ist
- IMU (Bewegungssensor) – verfolgt Bewegungen und Ausrichtung
- Thermo – misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- LED-Matrix – zeigt Symbole und Muster an
Wenn Sie das Gerät einschalten, spielt die Platine eine Musiksequenz, die Lichter blinken und auf der LED-Matrix erscheint ein Herz. Das ist eine unterhaltsame und anschauliche Einführung in die Funktionen und Verbindungen des Geräts.
Was macht es?
Sobald der Sketch läuft, liest er kontinuierlich Daten von jedem der Sensoren und druckt sie auf den seriellen Monitor in der Arduino IDE. Dazu gehören Live-Updates vom Bewegungssensor, Abstandssensor, Temperatur- und Feuchtigkeitsmessungen sowie die Drehung des Knopfes.
Sie können die Tasten drücken, um verschiedenfarbige Lichter und Töne auszulösen, den Knopf drehen, um die Auswirkungen zu sehen, und sogar mit der Hand über den Sensor winken, um die Entfernungsmessungen in Echtzeit zu sehen. Das Modul ist interaktiv, reaktionsschnell und zeigt auf sehr anschauliche Weise, was jedes Modulino genau macht.
Warum dies Ihr erstes Projekt mit dem Plug-and-Make-Kit sein sollte
Dies ist der einfachste Weg, um das Plug-and-Make-Kit zu verstehen. Alles wird mit den mitgelieferten Qwiic-Kabeln verbunden – keine Verkabelung, keine Steckplatinen. Sie müssen nur anschließen, hochladen und loslegen. Am Ende der Demo haben Sie eine klare Vorstellung davon, was jedes Modulino leistet und wie Sie es in Ihren eigenen zukünftigen Projekten einsetzen können.
Ist das Plug-and-Make-Kit also der einfachste Weg, um mit Arduino zu beginnen?
Ja, auf jeden Fall. Und diese Demo beweist es.
Es gibt keine einfachere Möglichkeit, Sensoren, Lichter, Sounds und Benutzereingaben zu erkunden, als ein paar bunte Module an die Basisplatine anzuschließen und einen vorgefertigten Sketch auszuführen. Es ist einfach, macht Spaß und bereitet Sie perfekt darauf vor, später komplexere Ideen umzusetzen.
Weitere Tutorials, Projektideen und Unterstützung durch Experten finden Sie im Arduino Hub auf DesignSpark, wo wir Ihnen weitere Möglichkeiten dieses cleveren kleinen Kits vorstellen. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Team – wir helfen Ihnen gerne weiter.
Acknowledgements
This project is adapted from the original by metehocax on Arduino Project Hub.
Kommentare