Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Was denken Sie über diesen Artikel?
Als ich vor einigen Monaten meine Familie besuchte, ist mir aufgefallen, dass mein Vater eines dieser intelligenten Thermostate gekauft und installiert hatte. Ich habe das Gefühl, dass mir mein Vater jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, ein beliebiges Gadget zeigt, das er im Internet gefunden hat. Dieser spezifische Kauf war tatsächlich eine gute Investition, ganz im Gegensatz zum beheizten Mauspad, das er davor bestellt hatte. Wer zum Geier braucht ein beheiztes Mauspad?
Na jedenfalls ist das intelligente Thermostat eine gute Investition, weil man damit neben weiteren Vorzügen eine Menge Energie sparen kann und sich das Gerät per Fernbedienung steuern lässt. Das intelligente Thermostat soll uns das Leben erleichtern und das Denken für uns übernehmen. Einige Thermostate können mit der Google Now-App sogar per Sprachsteuerung bedient werden. Ziemlich cool, oder?
Wenn Sie von Natur aus neugierig oder einfach nur sehr interessiert daran sind, wie manche Sachen funktionieren, bemerken Sie Dinge, die anderen Personen nicht auffallen. Als ich mit dem Thermostat experimentiert habe, sah ich, dass das Display inaktiv bleibt, solange niemand in der Nähe ist, und nur dann angeht, wenn sich jemand auf das Thermostat zubewegt.
Dabei ist mir klar geworden, dass im Thermostat vermutlich ein Abstandssensor verbaut ist, der erkennt, wenn sich Personen in der Nähe befinden. Nach dieser genialen Entdeckung begann ich, andere Gegenstände im Haus zu untersuchen, die sich auf ebendiese Technologie stützen. Ich habe festgestellt, dass die Lampe am Wasser-/Eisspender am Kühlschrank aufleuchtet, wenn ich in der Nähe bin, und dass mein Vater eine Waage hat, die automatisch eingeschaltet wird! Keine große Überraschung. Die Anwendungsmöglichkeiten für Abstandssensoren sind endlos: diese Technologie kommt bereits jetzt in vielen Bereichen zum Einsatz, wie beispielsweise in der Automobilindustrie, in der industriellen Automatisierung und der Gebäudesystemtechnik sowie in Haushaltsgeräten, um nur einige Beispiele zu nennen.
Wie Funktioniert Das?
Herkömmliche Infrarotsensoren verfügen über eine Transmitter- und eine Empfängereinheit und wenn sich ein Objekt vor dem gesendeten Strahl befindet, wird dieser zurückgeworfen und von der Empfängereinheit empfangen. Dadurch entsteht über diese Einrichtung ein bestimmtes Spannungsniveau. Die pyroelektrischen Infrarotsensoren von KEMET nutzen den pyroelektrischen Effekt von Keramiken, indem sie die vom menschlichen Körper gesendete Infrarotstrahlung absorbieren. Dadurch können die Sensoren die von Menschen natürlich gesendete Infrarot-Signatur erkennen. Dabei steht das Energiesparen im Vordergrund! Der Abstandssensor wird nur dann aktiv, wenn sich eine Person in der Nähe befindet. Der pyroelektrische Effekt beschreibt die Fähigkeit mancher Materialien, vorübergehend Spannung zu erzeugen, wenn sie erwärmt oder abgekühlt werden; Keramiken gehören zufällig zu diesen Materialien.
Die ästhetische Flexibilität und die Vielfältigkeit des Designs bei den pyroelektrischen Infrarotsensoren von KEMET sind ebenfalls sehr beeindruckend. Diese Sensoren sind nur so groß wie ein Fingernagel; sie verschwinden geradezu in Ihrem Gerät. Die Abbildungen unten zeigen einige Anwendungen, und wie Sie sehen können, sind unsere Abstandssensoren kaum zu erkennen.
Für herkömmliche Infrarotsensoren ist eine Linse erforderlich, aber Abstandssensoren von KEMET funktionieren auch ohne den Einsatz einer Linse in einem Bereich von 2 Metern. Wenn für Ihre Anwendung ein größerer Erkennungsbereich erforderlich ist, können Sie diesen mit einer Linse auf 5 Meter erhöhen. Außerdem haben wir ein neues Produkt für Anwendungen mit kurzer Distanz. Bei diesem Produkt erstreckt sich die Erkennung auf einen Bereich von 20 cm selbst durch Glas oder Kunstharz.
Was Kann Ich Sonst Damit Tun?
(WARNUNG: EXTREME BEGEISTERUNG)
Die Anwendungsbereiche für diese Sensoren sind endlos! Sie können diesen Sensor praktisch überall finden, beispielsweise in Ihrem Haus, in Badezimmern, in Büros, in Firmen und in Fahrzeugen. Die Abbildung unten zeigt potenzielle Anwendungsgebiete für unseren Abstandssensor.
Die IC-Schlüsselkarten-Anwendung für Türen ist für mich sehr interessant, da ich einen Freund habe, der dies umsetzen könnte. Er betreibt ein Hotel und beschwert sich ständig darüber, wie hoch seine Stromrechnungen sind. Ich empfahl ihm, dass er alle wichtigen Türschlossmodule durch Modelle ersetzt, in denen unsere Abstandssensoren verbaut sind. In den meisten Hotels werden solche Türschlossmodule rund um die Uhr, an sieben Tagen die Woche mit Strom versorgt, und sie warten nur darauf, dass sich ein Gast mit dem Schlüssel der Tür nähert. Mit Ausnahme der wenigen Momente, in denen sich tatsächlich ein Gast nähert, um die Tür zu öffnen, ist das Energieverschwendung. Durch den Einsatz unseres Abstandssensors mit einer Reichweite von 1–2 Metern kann das Hotel eine ganze Menge Energie einsparen, da die Tür nur dann aktiviert wird, wenn eine Person 1–2 Meter oder weniger vom Sensor entfernt ist. Ziemlich abgefahren, oder?
Eine andere Einsatzmöglichkeit für die pyroelektrischen Infrarotsensoren von KEMET sind Geschäftstelefone. Die Anwendung in Geschäftstelefonen findet hauptsächlich in Büros oder Fabriken statt. Das Telefon kann als geheimes Sicherheitssystem dienen. Wenn ein Mitarbeiter oder eine andere Person ein Büro betritt, das niemand betreten sollte, kann das Telefon aktiviert werden, wenn sich die Person daneben befindet. Am nächsten Tag erhält der Sicherheitsdienst einen Bericht, dem zu entnehmen ist, wie häufig das Telefon aktiv war. Dies wirkt vielleicht wie eine alberne Anwendung, kann aber für Büros mit überwiegend vertraulichen und empfindlichen Informationen durchaus eine clevere Sicherheitsmethode sein. Eine noch effektivere Möglichkeit ist es, wenn die Aktivierung des Geschäftstelefons direkt den Sicherheitsdienst alarmiert oder einen Alarm auslöst.
Der Kurzdistanz-Abstandssensor kommt bereits überall um Sie herum zur Anwendung. Beispielsweise ist diese Art von Sensor in Haushaltsgeräten, im intelligenten Thermostat und der Waage meines Vaters, in Handtrockern und in intelligenten Toiletten verbaut.
KEMET Erleichtert Ihnen Das Leben (Plug & Sense)
Das Design kann sich in einem Sensor kompliziert gestalten. Wir möchten Ihr Leben nicht noch schwerer machen. Ich habe bereits erwähnt, wie Sie die Reihenfolge des Sensors mithilfe einer Linse erweitern können. Aber wir sind noch einen Schritt weiter gegangen. Was ist, wenn ich Ihnen sage, dass die Installation unseres Abstandssensors beinahe so einfach sein kann wie das Einschrauben einer Glühbirne? Ganz genau, wir bieten auch einen Abstandssensor in unserer Modul-Lösung an, der noch einfacher zu installieren ist. Sie benötigen keinen Treiber, da er bereits im Paket enthalten ist – dadurch funktioniert unser Abstandssensor nach dem „Plug-and-Sense“-Prinzip. Es sind 3 verschiedene Typen unserer Linsenmodule erhältlich: natürlich, weiß und schwarz.
SIND SIE BEREIT FÜR DIE ZUKUNFT?
Die Zukunft der Technologie ist strahlend hell und jeden Tag kommen neue Innovationen und Ideen hinzu. Aufgrund der fortschreitenden Automatisierung der Welt werden Sensoren auch zukünftig eine zentrale Rolle spielen. Sensoren haben sich erheblich auf Anwendungen in der Automobilbranche, der Industrie, der Medizin und der Luft- und Raumfahrt ausgewirkt. Die Kombination aus Erkennungsleistung, Rechenleistung und künstlicher Intelligenz fördert Neuerungen im Transportwesen, wie etwa Fahrerassistenzsysteme. Eben diese Technologien werden letzten Endes perfektioniert und ermöglichen so autonome Fahrzeuge und Drohnen. Außerdem werden Automobile durch die Kombination vorhandener Sensor-Techniken wie Kameras und Ultraschall mit neuen Technologien wie Lidar befähigt, zu „sehen“. Schätzungen zufolge werden in einem Fahrzeug in den nächsten 5 bis 7 Jahren mehr als 200 Sensoren verbaut sein.
Wir bei KEMET lieben technologische Innovationen und wir stehen in Sachen führender Technologie an vorderster Front. Produkte wie die pyroelektrischen Infrarotsensoren von KEMET helfen uns bei der Verwirklichung unserer Vision, zum weltweit renommiertesten Partner für innovative Komponentenlösungen zu werden. Interessieren Sie sich für die Funktionsweise unserer Abstandssensoren? Klicken Sie hier, um einen interessanten Blog zu lesen, der die Fähigkeiten und Vorteile der Nutzung des Abstandssensors von KEMET aufzeigt.