物联网和足球大数据
在俄罗斯举办的世界杯是一个举世瞩目的足球盛事。
据主委指,超过150万的外地球迷同游客将参与6月和7月在俄罗斯的12个主要体育场的足球比赛,更有几亿人在粉丝圈,夜总会,酒吧或系自己屋企睇波睇下边队夺得世界杯。
今年世界杯用除左用目标线技术更首次引入VAR(视频助理裁判)足球在历史上一年比一年使用更多科技。
然而,这项运动的一些最大技术进步正在通过物联网(IoT)实现,物联网正在为球员,教练,赛事组织者和支持者带来革命性的足球。 但是怎么样?
数据收集和分析
在1950年身为军人同会计师的查尔斯·雷普(Charles Reep)开创数据收集在运动上。查尔斯设计了一个系统去记录用笔和纸写下的球员资料。他的设计有多元化的准则,在1958年的世界杯,查尔斯足足花了3个月去分析一场他收集的数据。
所以数据收集和分析都不是新的事,但近年收集和处理数据的速度有巨大的转变。在1990年引入的视频分析就为整理数据提供了深度,但是,物联网(IOT)将数据源信息整合能力推广实时分析到一个全新的水平。
在不同范围收集数据的传感器,包括:靴子,护腿垫,心率监测背心,球场和足球这些传感器连接到低耗电话发射器或场内的Wi-Fi网络,令团队能够监控数据:包括全球最大的商业智能公司,思科(Cisco)和SAP在收集和分析这些数据。自2013年以来,SAP和当前的世界杯冠军德国队建立了共同创科关系,德国团队获得了原型,可以分析自己和对手的资讯。
这一切都提供足够的资讯给足球教练去监控和应变球场上的实时进展,加上用实时数据分析他们的战术选择,和一个世纪前的情况相比差距好远,以前视频分析师花数日去分析收集的数据。现在,每人都可以立即深入了解各个球员的表现,并提供优化他们训练的计划,以除去弱点。
物联网(IOT)允许来自这些数据资讯连接到网络,与球迷和广播公司共享。这意味着具有的Wi-Fi或4G网络的球迷可以得到和教练相同的资讯,使他们可以洞察球队和每个球员的表现。完美的战术家!
上述的不单提升球员表现。一些可穿戴设备的传感器更可以观察球员的心跳,一旦发现任何异常立即通知医生。因此物联网(IOT)技术可以帮助避免足球悲剧发生,例如法布莱斯·姆安 巴(Fabrice Muamba)在2012年的比赛中遭受的心脏病发。
全球首创智能世界杯?
2018年世界杯足委一再说明他们将如何在足球场内使用物联网(IOT)技术和智能方案,更广泛地使用在主办城市的基建,以避免意外情况确保成功举办活动。
西班牙欧洲足协常务董事奥斯卡佩雷斯科多巴戴维拉(Oscar Perez-Cordoba Davila)在物联网(IoT)峰会上发表了关于现有解决方案的演讲,这些解决方案现已被西班牙足协积极使用,俄罗斯亦将会使用上述方案。
奥斯卡佩雷斯科多巴戴维拉说 “足协使用创新的方案来更易管理足球埸和大型活动。首先,这些是有效解决运营和技术维护的方案。空中无人机正在使用。安全是最主要的优先事项。因此特殊技术有效用于预防目的,以及足协,足总和城市公共安全服务“。
2018年世界杯足委指已有五个范畴应用了智能技术确保球迷舒适和安全:
“智能”保安系统 – 在任球赛,球员,教练,官员,志愿者,赞助商和支持者的安全至关重要。俄国2018将使用物联网(IoT)的系统去确保安全性,并且可以有效地识别,分析和防止任何潜在威胁。包括在人潮中能应用的人脸识别摄像头,指纹识别系统,“智能”灭火系统。
新的节能技术 – 由于有聚集在全国各地的球迷,因此利用物联网(ioT)收集和显示能源消耗的数据至关重要。这使得能够正确地使用替代能源,以优化不仅在球埸,更应用在城市中的资源。
高密度Wi-Fi – 球迷很重视免费Wi-Fi,大多数酒吧,咖啡馆,餐馆和公共场所都提供免费上网服务。但是,为单个球场内的数千名球迷提供可靠的Wi-Fi一项非常复杂的工作。体育场将需要大量的路由器和大量的光纤,以确保球场内的每个位置都有高水平的信号。
地理定位系统和球场的移动服务 – 球迷排队等候啤酒或热狗非常令人沮丧。而物联网已经有解决方案。演算法可以计算出最短路线和等待时间,包括预付腕带的非现金支付服务可以加快服务速度,还有应用程式让球迷在球场附近订购食物和饮料。
足球场的一致媒体系统 – 在体育场周围提供一致的信息不是必然的,然而,俄罗斯的新球场能够使用单一平台和媒体室共同控制中心来确保所有视频服务都是一致。这意味着球迷无论在看大屏幕,在大厅,贵宾厢还是通过手机移动应用程序都可以得到相同的信息。
物联网在足球...和未来
足球和物联网之间的关系可能只处于早期,在不远的将来我们可以得到更多的好处。
例如,机器去机器(M2M)连接确保避免世界各地的大型球场灾难,因为警察和场内的工作人员能够准确地跟踪,分析和管理大量球迷的动向,避免任何过度拥挤或人踩人事件。
虽然无人机向球迷座提供食物和饮料有一段距离,但可以考虑在球场外部和埸外周围使用无人机,将预订的食物在特定的地方交收。
至于球赛本身呢?虽然VAR为裁判提供额外的洞察力确保来自NFL的物联网解决方案可以为足球工作人员提供更快而准的结果。这将通过使用智能制服,足球传感器和球场接收器,等提供位置数据。这不仅会用在越位上的疑问,足总甚至可以将数据卖给球队,让他们重播比赛上的特定动作。
您对于足球上的技术应用的有什么看法呢?以上科技有没有增强你作为旁观者的体验,还是摧毁足球的一向传统?请在下面的评论让我们知道。
评论