Comment puis-je produire des fichiers Gerber ?
This tutorial requires:
DesignSpark PCB DSPCB V11DesignSpark PCB propose une fonction « Tracés de fabrication » qui vous permet de produire des fichiers Gerber et d'utiliser le fabricant de cartes de votre choix.
Avant de produire les fichiers Gerber, assurez-vous d'avoir effectué toutes les vérifications de conception de votre montage du PCB afin de vous assurer que vous n'avez pas d'erreurs ou de pénalités de coût inattendues suite à la sélection de largeurs ou d'espacements de pistes non standard ou d'autres caractéristiques premium.
Produire les fichiers Gerber.
Dans la barre de menu, sélectionnez Sortie -> Tracés de fabrication, ce qui ouvrira une nouvelle fenêtre.
Sélectionnez « Tracés Auto-Gen » et ensuite « Gerbers », ce qui ouvrira la vue suivante. Assurez-vous que « Types de couches/tracés » et « Côté » sont tous deux définis sur « Tous » et que vous incluez également le tracé de perçage CN, puis cliquez sur OK.
Vérifiez que tous les tracés requis sont sélectionnés dans la case à cocher pour le traçage dans le panneau gauche de la fenêtre principale (resélectionnez si non coché).
L'image ci-dessous explique davantage cette fenêtre. Les « Tracés » cochés dans la zone surlignée en vert sont les tracés qui seront produits. Pour le tracé sélectionné, par exemple « Cuivre supérieur » (mis en surbrillance ci-dessous), les onglets dans la boîte violette sont les paramètres pour cette couche uniquement, comme indiqué dans le titre « Paramètres pour le tracé Cuivre supérieur ».
Il s'agit d'un point important. Dans l'onglet « Couches », SEULE la couche requise doit être sélectionnée pour être incluse dans ce tracé. Vous ne devriez pas avoir besoin de modifier ces paramètres prédéfinis.
L'exception à cette règle est abordée ci-dessous, où le [Schéma de la carte] peut également être sélectionné.
Le schéma de la carte doit maintenant être inclus, mais comme les fabricants ont des exigences différentes quant à la présentation du schéma de la carte, consultez l'article « Comment puis-je ajouter un schéma de carte à mes tracés Gerber ? ». Nous utiliserons « l'Option 1 » décrite dans l'article ci-dessus.
REMARQUE : Il est important que chaque tracé sélectionné ait uniquement la couche requise sélectionnée dans l'onglet « Couches » pour ce tracé. L'exception est le schéma de la carte qui peut être ajouté comme décrit précédemment.
Les paramètres Gerber et NC Drill peuvent être modifiés pour correspondre à votre PCB et aux exigences des fabricants en cliquant sur le bouton « Options », puis sur les boutons Gerber ou NC Drill requis dans la nouvelle fenêtre.
Cette fenêtre comporte également une option permettant de définir l'endroit où les fichiers de tracé sont écrits. Le paramètre par défaut d'un dossier « Tracés » dans le projet de conception est utile pour conserver tous les fichiers connexes dans le projet.
Les valeurs suggérées pour les paramètres de précision et de nombre entier sont les suivantes :
Gerber 3:5
NC Drill 2:3
Une fois la configuration terminée, il ne reste plus qu'à appuyer sur le bouton « Exécuter ».
Un fichier de rapport sera produit et devra être vérifié pour s'assurer que tout est correct. Les fichiers Gerber seront écrits dans le dossier « Tracés ». Ces fichiers doivent maintenant être examinés à l'aide d'un visualiseur Gerber pour s'assurer que tout est correct.
Nos partenaires de service DesignSpark peuvent vous aider à trouver un fabricant adapté à vos besoins spécifiques en matière de PCB et vous assister dans le processus. Cette fonction est disponible à partir de « Fabriquer mon PCB » en haut à droite de DesignSpark PCB.
En fonction de votre fabricant, vous devrez peut-être renommer la couche Gerber et l'extension du fichier dans un format répondant à des exigences spécifiques. Ceci peut être réalisé dans le gestionnaire de fichiers normal de Windows.
Remarques :
Le tracé Drill Ident sert à identifier les trous de perçage par un symbole, il ne fait pas physiquement partie de la carte et doit donc être désactivé dans le visualiseur Gerber pour éviter toute confusion.
Si vous avez utilisé des caractéristiques telles que des trous oblongs ou des coupes en V dans votre conception et que vous les avez définies sur la couche de documentation, veuillez en informer le fabricant de votre carte afin de vous assurer que vos exigences sont respectées
Commentaires