Hé! Vous semblez être en United States, souhaitez-vous utiliser notre site English ?
Switch to English site
Skip to main content

Comment utiliser les plans de puissance ?

This tutorial requires:

DesignSpark PCB V11.0.0

Les plans de puissance sont souvent nécessaires pour répondre aux exigences de faible bruit et consistent en des couches complètes de cuivre (à l'exclusion des trous traversants) et se trouvent normalement sur des couches internes. A cet effet, un PCB avec 4 couches ou plus est nécessaire.

Visualisez le plan de puissance.

Pour visualiser un plan de puissance, dans la barre de menu, sélectionnez Vue --> Plan de puissance --> Afficher et sélectionnez le plan de puissance souhaité.

mceclip7_1d0e23634ddbb59e0b7334be158ec2a9829d1fa6

Le plan de puissance est alors affiché, et vous pouvez voir le relief thermique et les connecteurs des rayons. Ici, j'ai également mis en évidence le réseau GND (Vue --> Mise en évidence du réseau) afin que vous puissiez voir les dégagements. En utilisant la barre d'interaction (raccourci F9), vous pouvez activer et désactiver d'autres couches selon vos besoins.

mceclip8_71ccaf6af5cb73d8314303127fa7f6845659ea3b.png

Si vous apportez d'autres modifications à votre conception de PCB, vous devez régénérer les plans d'alimentation ( Vue --> Plan de puissance --> Régénérer ).

Comme toujours, effectuez des vérifications et des rapports sur les règles de conception avant la fabrication..

1. Démarrer le projet

Démarrez votre projet et effectuez votre conception de schéma de la manière habituelle. Assurez-vous que les réseaux tels que VCC et GND qui seront affectés aux plans d'alimentation sont désignés. Le schéma (d'illustration) ci-dessous est utilisé pour cet exemple.

mceclip0_0bd6779ef24849984b7474bac7162f17a733bb06

Notez que les traces supérieures et inférieures ont leur nom de réseau affiché et sont nommées VCC et GND.

2. Traduire en PCB

L'étape suivante est de « Transférer au PCB » et de sélectionner un fichier technologique pour 4 couches ou plus, ici nous sélectionnons 2 signaux plus 2 plans.

mceclip1_3f95c2e4f89a058fcbc0de1209a701e82720cdb4

3. Affecter les calques

Maintenant, attribuez les couches. Sélectionnez « Définir les couches », carte à 4 couches et attribuez les couches du plan de puissance à VCC et GND.

mceclip2_de1723920fc1f7e3d6f226367a2436c6e0bf3da5

4. Placer les composants

La vue du PCB apparaîtra de manière normale, placez vos composants comme il se doit. Vous remarquerez que certains tampons utilisés n'ont pas de fils d'air et qu'un symbole représentant deux quadrants d'un cercle est présent, ce sont les tampons qui nécessitent un connecteur au plan de puissance. Les composants à trou traversant, comme le tampon sur Q1, n'ont pas ces symboles car ils ont une route vers le plan de puissance requis et sont connectés.

mceclip3_a83e0ace071ae4924a014cdace1ed44fd930f090.png

5. Utilisation de l'autorouteur

En utilisant l'autorouteur, ces tampons de montage en surface auront, si possible, automatiquement un via connecté par une courte piste au tampon et se connecteront au plan de puissance.

Le PCB apparaîtra comme illustré. La disposition peut maintenant être optimisée en positionnant les composants selon les besoins. Le composant et les via du powerplane peuvent être sélectionnés et déplacés comme un seul élément à l'aide d'une boîte de sélection.

mceclip4_85ba2f388fbb0c5f588d993c5bae32070044ded1.png

6. Dimensionnement des vias

La taille des via peut être modifiée dans la technologie de conception (raccourci Shift +T) dans l'onglet Classes de réseau. Ici, nous changeons les deux plans d'alimentation de « Grand Via » à « Via ».

mceclip5_38946ca11d0cef81f4593fbe53c01d71159170e7

7. Dérouter

Appliquez les paramètres. Maintenant, pour mettre à jour le layout, dé-routez le PCB et autorisez-le à nouveau pour utiliser ces nouvelles valeurs.

Après avoir appliqué ces changements et optimisé manuellement la conception, nous obtenons le layout suivant.

mceclip6_fb4cd8d9cba69886432b61cb28a30dfa2be177b5.png

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register

Commentaires