計測値を複数の単位系で表示させることはできますか?
このチュートリアルの対象利用者:
DesignSpark PCB V12出来ます。DSPCB v12から単位設定画面が新しくなり、主単位と副単位を設定できるようになりました。
これにより測定ツールで複数の単位で測定値を表示できるモードが追加されました。またこれと併せて、角度設定値の高精度化がおこなわれました。
計測ツール(Measure Tool)の単位のデュアル表示:
計測結果の数値表示を同時に2種類の単位系で表示させることができます。例えば以下のように主単位をmm、副単位をthouとして2種類の数値を表示させることができます。
角度の高精度化について
単位設定画面で、角度単位の精度を小数点以下3桁まで細かく設定する事ができるようになりました。例えばPrecisionを3にした場合:
コンポーネントのプロパティーの角度(Angle)の数値が小数点以下3桁の精度で表示されるようになります。
測定ツール(Measure tool)に戻ると、デフォルト単位とセカンド単位の両方で計測値が表示されます。
単位のデュアル表示
単位の横にある「Design」ボタンをクリックすると、単位切り替えオプションが利用できます:
ここから、計測ツールの数値表示の単位設定を変更できます。主単位・副単位の設定やデュアル表示などカスタマイズできます。
これら単位関係の新機能についてはこちらの動画を参照ください。
コメント