嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

如何在DesignSpark Electrical中创建自己的符号?

在本教程中,我们将向您展示如何在DesignSpark Electrical中创建您自己的符号,这些都来自我们的软件帮助中心页面:Zendesk

1.打开符号管理器(在选项卡中)

pic_1_2488808e7a64226247cf97bd8f37dd5f24e88bc5.png

2.创建一个新的符号或复制一个类似于你想创建的符号

您可以:

  • 使用“新建”按钮创建一个新的符号,或者

 pic_2_7b13cd8f3b92c20e81d1c48c109839fe06a0c453.png

  • 使用复制+粘贴,复制现有的符号[右键单击符号,然后从菜单中选择复制,然后粘贴到页面中)

通常复制一个现有的更好,这样你将得到所需的属性。

 pic_3_d3f3a4486b404eba3ae0f1dabde670d81bc68b28.png

3.设置属性

 pic_4_8e73bed2e351ac7a0912310ccc0e59139cabb419.png

你必须检查的最重要的属性是:

符号名称:保存符号的文件的名称(必须是唯一的)。 当缺少描述时显示(这是符号的技术名称,如下面的示例中的蓝色所示),也可以通过单击符号并选择符号库菜单中出现的符号的一般描述重命名 - 请注意,重命名的符号将根据其新名称在菜单中按字母顺序排列)

说明:可翻译的文字来标识符号。 如果符号可以被其他语言的人使用,您可以使用上面的组合框来定义其他语言的描述。

测量系统:通常是公制的,但对于ANSI标准符号是英制的。 以公制/英制图纸插入符号时用于自动缩放。

通过点击每个属性,您可以在底部帮助框中获得更多详细信息。

 pic_5_3b7161665e73b9a32f18e3745fa160d22afe3e7a.png

4.编辑图形

一旦你设置了属性,在图形编辑器中打开这个符号。

 pic_6_7f0537d1c77d08ebb3f146eb5fa17730a376787c.png

可用于符号编辑的工具是:

编辑符号菜单,符号版本的特定工具。

符号编辑侧栏,给出了符号结构和属性的总结。

 

 pic_7_ac09ddedc0ba7e98d69a22a6e1532510204ec71f.png

绘图菜单

基本的绘图命令,可用于任何绘图,不仅符号定义。

pic_8_2809ab755b8fc5ae3994ac95c1980ae17f05363d.png 

5.绘图菜单

使用此菜单来定义符号的图形方面,或者如果您复制现有符号,请修改它。 为确保正确绘制符号,请检查活动网格大小(可见网格)和网格大小(绘图时的磁栅)。 您可以使用以下菜单进行设置:

 pic_9_45d769a0456fcd417c6cf7262de95dd1d157b308.png

或者,使用右键单击DesignSpark Electrical窗口的右下角区域:

 pic_10_3a7aa95f0bc2a215aceebb71bde9b9992e8057c4.png

6.定义符号结构

使用“编辑符号”菜单命令或使用符号结构树中的弹出菜单。

7.插入点

默认的符号插入点由绘图原点(绿色箭头)定义。

通常是符号的左上角。 可以使用“插入点”按钮更改图形而不更改图形。

 pic_11_1ed0879e2071aea376925c1594b3944ec4ee3aa1.png

8.插入属性

属性是附加到符号的文本。 这些文本将由DesignSpark Electrical使用与符号关联的组件的属性填充。

点击“属性插入”添加一个新的,并在列表中选择一个:

 pic_121_38aabdb1ac1f78c18cce4d179049f27bc0023176.png

 

 

pic_13_fb1f1e9c4ba65af0227066c4a81bc97fd5588685.png要访问图形属性选择一个属性,请进入“修改”菜单,然后单击“属性”按钮:

 pic_14_4070c41b1c9ed873cd5f5e8c76fbfd5907ed6949.png

9.编辑图形属性

要编辑图形实体的属性(颜色,字体,大小...),请使用“属性”菜单。 如果你打开这个窗口,它将显示任何选择的实体的属性。

10.电路和连接点

您无需为所有符号定义电路/连接点。 例如,线图符号通常没有电路或连接点

如果您需要定义它,大部分时间您必须:

  • 创建电路
  • 将连接点添加到电路

如果您添加一个没有关联电路的连接点,则会提示您,因为这样做不正常。

11.添加电路

电路是一种用电描述符号的方式。 一些例子:

pic_15_c0fab28833d77a655b485768b1fd64cd77033373.png

大部分时间很容易定义符号的电路。 如果您有疑问,对于三相电机,我需要一个电路3点或三个电路一点,只要记住符号电路需要匹配的部分。

添加电路时,需要定义电路的类型。 这些信息将用于检查零件是否与零件匹配。

 

 pic_16_4d64865f44b57c35e6e15193c95c2abcb6616b2c.png

信息传输通常是可以断开的。 这意味着线号将不同于电路的每一侧。

12.添加连接点

要添加连接点,请选择相应的电路并使用弹出菜单:

 pic_17_4172407b3644d62bcc6beb8d89ff6b150206ecd9.png

通常,您将需要添加传入/传出点。

连接点对于:

  • 定义终端
  • 切断电线

连接点由此实体显示(图中不可见):

 pic_18_e727a1a71f9259001152a40dfec17c7148a66074.png

编号“N:0-C:0”有助于识别点(不可见)。

小空圈表示电线被切断的位置。 点击右键可以改变点的方向。

添加一个属性(例如#P1_0)(可以删除)来显示每个点的终端号码。

 

designspark-electrical-header_d948c0f326386f7ed7edb7efe3b266d13c2e37b3.jpg 

在DesignSpark的电气Zendesk中可以找到更多像上面那样的文章,如果您在原理图设计过程中遇到了障碍,那么这是理想的选择。

查看更多教程

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!
DesignSpark Electrical Logolinkedin