How do you feel about this tutorial? Help us to provide better content for you.
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
What do you think of this tutorial?
このチュートリアルの対象利用者:
DesignSpark PCB V11.0.0DesignSpark PCB はヨーロッパ文字セットをサポートしています。Help (ヘルプ) を参照してください。使用を希望するユーザーもいるかもしれませんが、現在は標準ではなくなったためテンキーがありません。
Windows には、特殊文字を追加できる、 Character Map (キャラクターマップ) デスクトップアプリがあります。これは、デスクトップ検索機能から探して起動できます。検索フィールドに「Character」(キャラクター) と入力し始めると、アプリケーションが登場します。クリックして起動します。
アプリケーションが起動し、必要なフォントと文字が選択できるようになります。
ステークホルダー間で設計ファイルの互換性を保つために、Windows のさまざまなバージョンでサポートしている標準フォントのみを使用することをお勧めします。「Symbol」(シンボル) フォントは適切な選択です。
シンボルが含まれています。
注。Character Map (キャラクターマップ) を初めて使用するユーザーは、マウスの左クリックでシンボルを選択し、「Select」(選択) をクリックするとそのシンボルが「Characters to copy」(コピーするキャラクター) フィールドに表示されます。キーボードから文字やスペースを追加することもできます。次に「Copy」(コピー) をクリックすると、クリップボードにコピーされ、貼り付けの準備が整います。
以下は、Character Map (キャラクターマップ) の「Symbol」(シンボル) フォントのオーム記号を、DesignSpark PCB で「Symbol」(シンボル) フォント用に設定された、「Add text」(テキストを追加) 機能にコピーする処理を図解しています。
DesignSpark PCB では、「Add Text」(テキストを追加) を使用して 4.7R などデフォルトのテキストを設定しています。
テキストを選択して右クリックし、「Properties」(プロパティ) を選択します。
Font (フォント) を「Symbol」(シンボル)、または Character Map (キャラクターマップ) で使用しているフォントに変更します。
次に置き換える文字を選択します。Character Map (キャラクターマップ) から新しいシンボルを選択し、「Copy」(コピー) をクリックすると、新しいシンボルをクリップボードにコピーできます。
Text - Properties (テキスト - プロパティ) ボックスで置き換える文字を強調表示し、CTRL+V で強調表示された文字の上に貼り付けます。
Apply (適用) をクリックして、回路図のテキストを更新します。概略図のテキストは、必要に応じて新しいシンボルに更新されます。
テキストボックスのテキストに間違った文字が表示されていることが観察されます。この例では「W」です。これは、必要な「Symbol」(シンボル) フォントコードの「System」(システム) 」フォント表現で、ここでは無視することができます。
この方法を使用すると多くのシンボルを使用することができます。例をいくつか回路図に示します。
DesignSpark では、「Add Text」(テキストを追加) ウィンドウを更新して特殊文字を挿入できるようにする可能性を検討しています。その案が実現するまでは上記の方法を使用してください。
使用可能なサードパーティのユーティリティもありますが、DesignSpark ではサポートされていません。
コメント