嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

3M如何让工作场所变得更安全

DSC_8416-672x3722_460014146b677a96b4a102432d420f96352e5e0d.jpg看看数字,你很快就会意识到安全在企业成功中的价值。 在2016/2017年度,政府报告说,有130万工人因工作疾病,137人死亡和609,000人非致命性伤害,造成了损失惊人的3120万个工作日。1

在工作场所通过将安全放第一位,盈利能力、生产力和员工保留度可以显著提高。3M在许多领域安全方面领先于其先进和创新的产品。除了产品之外,另一个区别3M的关键方面是他们的应用工程师,他们是当地的专家,无论他们在哪里,他们都为最终用户提供帮助和培训。

我们与产品专家进行了交谈,了解到3M公司在新产品开发方面对健康和安全的态度。从与他们的交谈中可以看出,他们的担忧远远超出了会议的规定。这些专家对健康和安全有着真正的热情,他们似乎一直在寻找新的方法来改变现状。

教育和信息是3M公司结构粘接剂高级专家Antonio Pagliuca博士关注的重点。当使用液体粘合剂时,知道如何安全地使用它们是很重要的。正如安东尼奥所说,“液态的粘合剂是活跃的化学物质,这就是为什么我们为我们所有的产品创建了MSDSs(材料安全数据表)。”这意味着这些产品可以安全使用,采取正确的控制措施,如控制对健康有害的物质(COSHH)和其他适当的风险评估。

“在正常使用情况下,一旦完全固化和固化,胶粘剂的问题就很少了。”在应用产品的初期阶段,需要采取预防措施。从阅读我们提供的MSDS开始,这将给您提供关于产品的任何风险的宝贵信息。然后您需要对COSHH进行全面的风险评估——您可能需要寻求专家的帮助。这个过程会突出您需要处理的事情,您可以采取一些措施来控制风险和减少风险。这个工作可以在通风良好的地方进行,例如,使用当地的排气通风。个人防护装备(PPE)应该是这一过程的最后一步,但应尽量使用手套和安全眼镜。

通常,安东尼奥提供定制:“我们将向客户提供如何应用粘合剂建议,如何使用这些产品作为制造过程的一部分——包括机器人或批量应用设备——有时我们还会帮助客户设计他们的产品。”

比利·布雷迪是英国和爱尔兰3M公司的高级技术助理。他很快强调,“3M胶带基本上惰性,是非常安全的产品。他们不太可能对任何人造成伤害。3M确实有一个40多年的政策,那就是要让产品使用更少的资源,减少溶剂,减少浪费。”

布雷迪说,“如果你只关注VHB系列的工业磁带,自35年前第一次推出以来,已经有超过80种不同的产品。”新的通用高温磁带(GPH)是最新的。这是一种很好的全方位磁带。与使用铆钉相比,它更安全,因为没有使用可能导致重复性劳损(RSI)或铆钉枪或点焊有危险的钻头。这样把东西粘在一起比使用其他传统方法要安全得多。

西奥·西蒙(Theo Simon),在磨料技术领域工作,则关注另一种不同的健康风险,他关注的是3M公司的Cubitron II和7系列纤维盘。

“您可以戴上呼吸器保护免受灰尘的侵害。可以戴上安全眼镜保护免受飞行碎片的伤害。可以戴上耳塞保护你免受噪音。这些都是显而易见的风险,更难以解决的风险是手臂振动。大多数竞争产品无法提供任何减少对手臂振动产生伤害的东西。”

“这些观点和价值作用在3M产品的每一个领域,包括个人防护设备。在英国,每年大约有12000人死于空气传播的危害1。呼吸机的正确选择和使用对于减少空气传播危害引起的死亡率可以起到重要的作用。

呼吸器被用于各种行业,包括金属加工。对于生产这种金属的人,以及对其工作的人来说,有许多潜在的危险。切割、磨削或焊接都会产生空中危险。

在大多数有呼吸危害的行业中,使用了等级控制,而呼吸器通常处于等级最低的控制方式。公司应该试图通过其他手段来控制风险。建筑行业的不同之处在于,在工厂中使用的提取系统类型,在建筑或拆迁现场是不实用的,这意味着呼吸防护设备往往更加依赖。

在制药生产中,危险取决于过程的阶段。有些时候人们正在使用活性成分,他们担心空气中会有微量的危害。在这些情况下,会有非常高的控制水平,但是工人们仍然需要使用呼吸保护设备来消除危险。

从观察3M对安全的热情和与他们的产品专家交谈,可以清楚地看到,他们总是比官方标准看得更远,并且超出了官方标准,以确保考虑到工作场所安全的每一个方面。

这种积极主动的态度是由3M公司(3M)管理的安全计划所概括的,该计划是一个行业领先的总体方案,旨在提高人们对健康和安全问题的认识。

另一个重要的倡议是3M学院。这是一系列在线培训模块,可供客户使用。这些模块涵盖了从危害意识、产品选择、到健康测试和维护的主题。在国家和地区层面上,网络研讨会也经常以各种各样的语言发表在“热门话题”上。

这不仅仅是为了让员工远离危险,也是让他们的工作任务不那么费力,更有效率。当这一目标实现时,不仅仅是员工受益,企业也将获得更快乐、更安全、更高效的劳动力的回报。

来源:

  1. http://www.hse.gov.uk/statistics/causdis/respiratory-diseases.pdf 
3M 还没写个人简介...