United Statesからアクセスのようです。言語設定をEnglishに切り替えますか?
Switch to English site
Skip to main content

Zerynthを使い始めるにあたって

我々DesignSparkは IoT開発環境を提供する Zerynth.comの協力のもと、IoTシステムにおける組込み開発とクラウド開発をPythonで効率的におこなうことができる ミドルウェア環境をリリースしました。本DesignSparkサイトから無料でダウンロードできます。

Smaller_zerynth1_3de29ab09f300f836d1a430ee121dfb98e3f11a5.jpg

Zerynthとは 

Zerynthは、各種マイコンの組込みプログラムとクラウド上のアプリケーション開発を同一環境上で行うことができる PythonベースのIoT開発環境プラットフォームサービスです。市場でよく使われている32 bit マイコンの制御プログラムと、オンライン側のアプリケーションプログラムを  Python (またはC/Python言語のハイブリッド)ので開発することができます。マイコン毎に開発ツールを覚える必要がないため、ハードにとらわれずに柔軟に開発を進めることができます。

Zerynthについてもっと読む

使用方法

Zerynthで利用可能な多くの機能の使用方法について理解するための豊富な説明はこちらにあります。

vid_tutorials1_09c77c5b2e1c6c219b12225ef7e24d163d163cc9.jpg

映像を確認しながら素早く学びたい場合、Zerynthには、多くのチュートリアルとガイドが用意されている独自のYouTubeチャンネルもあります。

以下は、Zerynth YouTubeチャンネルにあるビデオの一部です。

Zerynth Studioを使用したESP32 DevKitCでのPythonプログラミング - Hello World

Zerynthでのアナログセンサの読み取り (マイクロコントローラ及びIoTのためのPythonプログラミング)

マイクロコントローラでのPythonを使用したWiFiスキャン

マイクロコントローラでPythonを使用して天気データを取得する

Zerynth及びモノのネットワークを使用してLoRaWAN及びPythonを使い始めるにあたって

さらに詳しく知りたい場合、プロジェクトベースのIoTソリューションチュートリアルを取り揃えたZerynth Academyもあります。

さらに、Zerynthには独自の専用フォーラムもあります。ご希望される場合、これに参加して、他のユーザーとやりとりできます。また、特定の解答をお探しの場合は、ナレッジベースもあります。

Zerynthの使用中にわからないことがあった場合に利用できる、詳細なトレーニングガイドとチュートリアルは多数用意されています。これらを活用して、この直観的なプログラミングツールをぜひ使ってみてください。課金することなく無料でダウンロードできるうえ、Windows、MAC OS X、Linuxオペレーティングシステムで利用できます。

ここをクリックし、お使いのデバイスにZerynthをダウンロードし、インストールしてください。

logo-esteso_144px-11_f3a5e7c3bee53c0af9706acdb2991c2a43e46db2.jpg

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!