你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。

Thank you! Your feedback has been received.

There was a problem submitting your feedback, please try again later.

你觉得这篇文章怎么样?
DesignSpark和Zerynth.com为您提供了完美的中间件,可用于快速Python编程,并使您的微控制器项目连接到物联网云。这个令人印象深刻的原型设计工具可从DesignSpark免费下载!
什么是Zerynth?
Zerynth为开发人员提供了一个易于使用的软件工具的生态系统,他们可以利用这些工具通过Python对微控制器进行编程,然后轻松将它们连接到物联网云。使用该软件,您可以直接並轻松地使用Python(或混合C / Python语言)编写许多流行的32位微控制器。
你应如何使用它?
这里提供了大量信息可帮助您快速了解如何使用Zerynth中提供的众多功能。
如果您更喜欢快速学习,Zerynth还有自己的YouTube频道,包含了不同的教程和指南。
以下是一些可以在Zerynth YouTube频道上找到的视频。
使用Zerynth Studio和Python在ESP32 DevKitC - Hello World
使用Zerynth读取模拟传感器(用于微控制器和物联网的Python)
在微控制器上使用Python进行WiFi扫描
在微控制器上使用Python从互联网中获取天气数据
使用Zerynth和The Things Network开始使用LoRaWAN和Python
如果这些还不够,还有Zerynth学院提供大量基于物联网解决方案的项目教程。
除此之外, Zerynth还有自己的论坛,如果您希望与其他用户互动交流,您可以加入该论坛,如果您正在寻找特定问题的答案,那里还有知识库。
如果您在使用Zerynth时发现问题,那肯定有大量而且详细的培训指南和教程可供您查閱。如果您还没有尝试过这种直观的编程工具,为什么不试一试呢?你一试也没有什么损失的,因为它是免费下载,而且适用于Windows,MAC OS X和Linux操作系统。