嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

Raspberry Pi 和 Digilent 测试和测量设备入门

by awong

在本文中,您将了解如何开始将 Digilent 测试和测量设备与您的 Raspberry Pi 设备一起使用。 在上一篇文章中,我们展示了如何将 Digilent Analog Discovery 2 连接到 Raspberry Pi。 从那时起,Digilent 软件和硬件不断发展,现在您可以将我们范围内的任何测试和测量设备连接到 Raspberry Pi。

与您的 Raspberry Pi 兼容的 Digilent 设备:

在 Raspberry Pi 上安装 WaveForms

在您的 Raspberry Pi 上,打开 Adept Runtime 下载和 WaveForms 下载页面。 填写必填字段,然后下载 Adept runtime for Linux ARM-Raspberry Pi 和 WaveForms for Linux ARM-32-bit.deb。

Screen showing Adept for Linux Runtime

使用以下命令安装下载的软件包:

sudo dpkg -i digilent.adept.runtime_2.21.2-armhf.deb
sudo dpkg -i digilent.waveforms_3.14.3_armhf.deb

在 Raspberry Pi 上使用 WaveForms

将您的测试和测量设备连接到 Raspberry Pi 的 USB 端口之一。 在 Raspberry Pi 上,打开 WaveForms:启动器可以在 Programming 和 Education 中找到。 WaveForms 应自动识别连接的测试和测量设备。

Waveforms screen on Raspberry Pi

您可以按照 Digilent 参考页面上的分步指南进行操作。

awong 还没写个人简介...
DesignSpark Logo

喜欢 DesignSpark 吗?

创建一个帐户来解锁强大的 PCB 和 3D 机械设计软件,在我们的论坛中进行协作,并下载超过一百万个免费的 3D 模型、原理图和示意图。
创建一个帐户

已经是 DesignSpark 会员?登录

评论