Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Was denken Sie über diesen Artikel?
Der ROCK 4SE (220-9536) ist in der Lage, verschiedene Linux-basierte Betriebssysteme auszuführen. In diesem Getting Started zeigen wir, wie man Debian Bullseye (64-bit) auf eine SD-Karte herunterlädt und installiert und die grundlegende Systemeinrichtung vornimmt. Damit erhalten Sie einen hochfunktionalen KDE-Desktop mit GUI-Verwaltungswerkzeugen und eine Konfiguration für den allgemeinen Gebrauch auf Ihrem ROCK 4SE, von dem aus Sie weitere Open-Source-Anwendungen nach Ihrem Geschmack hinzufügen können.
Schwierigkeit: Leicht
Zeit: 30 Min
Schritt: 14
Lizenz: Various
Benötigte Teile zum Start mit ROCK 4 SE
- ROCK 4 SE Single-Board Computer (220-9536)
- OKdo Multihead USB Quick Charge PSU (243-6356)
- 32 GB MicroSDHC Card Class 10
- Host computer Windows/Mac/Linux
- HDMI Monitor
- USB Tastatur
- USB Maus
- HDMI Kabel – Full size
- Cat 5 Ethernet Kabel
- Internet und Router
1: OS herunterladen
Laden Sie eine Kopie des Debian-Desktop-Betriebssystems für den ROCK 4 SE herunter. Sie können dazu entweder einen Windows-, Mac- oder Linux-Host-PC oder -Laptop verwenden. Speichern Sie die Image-Datei an einem geeigneten Ort auf Ihrem Speicher.
- Besuchen Sie OKdo Software & Download hub und klicken Sie den Debian Bullseye Link für das ROCK 4 Modell SE;
- Image Datei herunterladen – ca 1.3GB
- Der Dateiname wird je nach Version so ähnlich lauten: rock-4se_debian_bullseye_kde_b33.img.xz
- Es ist nicht notwendig, die komprimierte Datei zu entpacken
2: IMAGING SOFTWARE
Ein Betriebssystem-Image kann nicht wie eine normale Datei oder ein Verzeichnis direkt auf eine SD-Karte kopiert werden. Sie benötigen eine spezielle Imaging-Software, um das Image auf die SD-Karte zu flashen. Wir empfehlen das Open-Source-Programm balenaEtcher, das für Windows, Mac oder Linux verfügbar ist. Er führt auch einige Validierungsprüfungen für das geflashte Image durch:
- Besuchen Sie die Download-Seite balenaEtcher und installieren Sie das für Sie passende Betriebssystem
3: Flashen der SD Karte
Jetzt ist alles bereit, um das Betriebssystem-Image auf die microSD-Karte zu übertragen. Verwenden Sie eine 32-GB-Markenkarte von guter Qualität. Wir verwenden SanDisk Ultra-Karten, die schnell, langlebig und zuverlässig sind.
- Stecken Sie die SD-Karte in ein Kartenlesegerät an Ihrem Host-PC;
- Öffnen Sie balenaEtcher und wählen Sie das Betriebssystem-Image, das Sie in Schritt 1 heruntergeladen haben;
- Wählen Sie die zu flashene SD-Karte aus - achten Sie darauf, dass Sie die richtige Karte auswählen;
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Flash;
- Warten Sie, bis der Imaging- und Validierungsprozess abgeschlossen ist, werfen Sie dann die SD-Karte aus und entfernen Sie sie aus Ihrem Host-PC.
Tipp: Wenn Ihr System Sie zu irgendeinem Zeitpunkt auffordert, die Karte zu formatieren, klicken Sie einfach auf Abbrechen.
4: Kabel verbinden
Jetzt, wo Ihre SD-Karte vorbereitet ist, schließen Sie Ihr ROCK 4 SE an:
- Schließen Sie eine Tastatur und eine Maus an die USB 2.0-Buchsen (schwarz) an;
- Schließen Sie ein HDMI-Kabel in voller Größe an den HDMI-Ausgang und Ihren Monitor an;
- Verbinden Sie ein CAT5-Ethernet-Kabel mit dem Ethernet-Anschluss und Ihrem Internet-Router/Switch;
- Stecken Sie die SD-Karte vorsichtig in den Kartensockel, wobei die goldenen Stifte der Karte nach oben zeigen müssen;
- Schließen Sie das Netzteil an die USB-C-Buchse an, aber stecken Sie es noch nicht ein.
Tipp: Wir empfehlen, die Befestigungslöcher der Platine mit Abstandshaltern zu versehen, um die Platine vom Tisch zu heben und die Kühlung zu verbessern.
Verkabelung
5: Hochfahren
Überprüfen Sie, ob alles wie oben beschrieben vorbereitet ist, schalten Sie Ihren Monitor ein und schließen Sie das Netzteil an, um das ROCK 4SE zu starten.
Die grüne Power-LED leuchtet auf und die blaue Aktivitäts-LED sollte nach ein paar Sekunden zu blinken beginnen.
Der erste Bootvorgang dauert nur ein paar Sekunden und der Monitor zeigt die Bootmeldungen an, dann erscheint der KDE-Desktop mit dem Login-Dialogfeld.
Melden Sie sich mit dem Radxa-Benutzer an:
- Benutzername: radxa
- Kennwort: radxa
6: Passwort ändern
Klicken Sie auf das Symbol Systemeinstellungen unten links in der Taskleiste und wählen Sie Benutzer. Sie können nun die Passwörter für den Radxa-Benutzer in eine sicherere Version ändern.
7: System updaten
Das Betriebssystem und die installierte Software werden ständig aktualisiert, so dass Sie diese Änderungen mit dem KDE Update Manager einspielen können. Dieser wird unten rechts in der Taskleiste angezeigt, wenn Updates verfügbar sind.
Klicken Sie auf das Aktualisierungssymbol und wählen Sie Alle aktualisieren, um Ihr System auf den neuesten Stand zu bringen. Dies kann beim ersten Mal ein paar Minuten dauern.
Sobald alle Aktualisierungen abgeschlossen sind, klicken Sie auf das KDE-Symbol unten links in der Taskleiste und wählen Sie Neustart, damit alle Änderungen wirksam werden.
8: Display einstellen
Ihre HDMI-Anzeigeeinstellungen sollten automatisch erkannt werden. Falls sie angepasst werden müssen, können Sie sie mit dem Anzeigemanager über das Symbol Systemeinstellungen unten links in der Symbolleiste einstellen.
- Klicken Sie auf Hardware -> Anzeige und Monitor, passen Sie sie nach Ihren Wünschen an und klicken Sie dann auf Übernehmen
9: Tastatur einstellen
Die Standardeinstellung der Tastatur ist US-Englisch. Dies kann über das Symbol Systemeinstellungen geändert werden.
Wählen Sie Hardware -> Eingabegeräte -> Tastatur und fügen Sie über die Schaltfläche Hinzufügen alle gewünschten Tastaturen hinzu.
Verschieben Sie Ihre Standardtastatur mit den Schaltflächen Nach oben / Nach unten an den Anfang der Liste.
10: Zeitzone einstellen (OPTIONAL)
Die Standardsprache ist amerikanisches Englisch und die Standardzeiteinstellung ist Weltzeit (UTC). Wenn Sie diese Einstellungen ändern möchten, können Sie sie über das Symbol Systemeinstellungen vornehmen.
Wählen Sie Regionale Einstellungen und stellen Sie Ihre bevorzugte Sprache sowie Datum und Uhrzeit ein
11: Neustart
Nachdem nun alles konfiguriert ist, starten Sie das System neu.
Klicken Sie auf das KDE-Symbol in der unteren linken Ecke der Taskleiste und wählen Sie Verlassen -> Neustart
Lassen Sie das System neu starten, melden Sie sich wieder an und Sie können loslegen!
12: Wlan konfigurieren
Wlan kann über das Symbol Systemeinstellungen konfiguriert werden. Klicken Sie auf Verbindungen und drücken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen, um eine neue Wi-Fi-Verbindung zu erstellen.
Geben Sie Ihre SSID auf der Registerkarte Wi-Fi und Ihr Passwort auf der Registerkarte Wi-Fi-Sicherheit ein und drücken Sie auf Speichern.
Wenn die KDE-Wallet erscheint, wählen Sie die Option Blowfish und klicken Sie auf Fertig stellen. Es wird nach einem Passwort gefragt, verwenden Sie also ein sicheres, da hier Passwörter gespeichert werden, die von Anwendungen verwendet werden, die sie benötigen.
Sie können nun die Ethernet-Verbindung entfernen und das ROCK 4SE schaltet auf die Nutzung des Wi-Fi-Netzwerks um.
13: SOFTWARE CENTER
Das Debian-Paketarchiv (Debian Repo) enthält über 50.000 Open-Source-Softwareanwendungen, die meisten davon funktionieren mit dem ROCK 4SE.
- Klicken Sie auf das Software-Center-Symbol in der unteren linken Taskleiste und geben Sie einen Suchbegriff ein. Das Software-Center zeigt eine Liste von kostenlosen Open-Source-Anwendungen an, die Sie mit einem Klick installieren können.
14: Herunterfahren
Linux-Systeme müssen vor dem Entfernen des Netzteils ordnungsgemäß heruntergefahren werden, damit die SD-Karte nicht beschädigt wird.
Klicken Sie auf das KDE-Symbol in der linken unteren Ecke der Taskleiste und wählen Sie Verlassen -> Herunterfahren. Der Bildschirm zum Herunterfahren wird angezeigt, und Sie können auf OK klicken oder einfach abwarten.
Das Herunterfahren ist abgeschlossen, wenn die blaue Heartbeat-LED nicht mehr blinkt. Die grüne Power-LED leuchtet weiter.
Fazit
Wenn Sie alle Schritte in dieser Anleitung befolgt haben, werden Sie ein gut konfiguriertes Debian-Desktop-System für Ihr ROCK 4 SE haben, das für den allgemeinen Gebrauch eingerichtet ist.
Es gibt jetzt Tausende von Open-Source-Softwareanwendungen, die Sie Ihrem System hinzufügen können, von Programmierumgebungen, Audio- und Videobearbeitung, Büroanwendungen, wissenschaftlicher Software und Spielen - fangen Sie also an zu entdecken!
Kommentare