直接建模的第 1步(第 3 部分) - 探索移动工具
本教程需要:
DesignSpark Mechanical V6.0本教程分为几个部分,将指导您使用 DesignSpark Mechanical 中的主要建模命令。
前两部分将帮助您构建两个模型(使用草图、选择和拉动工具),第三部分将告诉您如何将模型组装在一起(使用一系列的移动功能)。接下来的部分将介绍其他功能,包括填充(移除特征)和组合(使用另一个模型切入一个模型或将两个模型合并在一起)。然后您将能够设计您自己的部件,并使用这些工具和功能将它们组装在一起。
在第 1 和第 2 部分中创建的模型会在后面的教程中用到。 如果您还没有完成第 1 部分和第 2 部分,但需要学习后面的部分,这些部分将附在教程中。
第 3 部分 - 组装立方体
1. 打开 DesignSpark Mechanical 并关闭欢迎屏幕
2. 确保打开PIN CUBE 和 HOLED CUBE 设计
3. 在带柱的立方体上点击三下,使用功能区栏左上角的复制命令,创建一个包含两个部件的新文件(记住,三击只会选择一个实体项目,要选择设备及其元件细节,您应该从结构树中选择或使用选择元件工具)
4. 在有孔的立方体设计中点击左键,使用粘贴命令将带销的立方体放入设计中(在这个阶段,导入的模型通常会与现有的模型在某种程度上重合,但这影响不大)
5. 将文件保存为 CUBE ASSEMBLY
6. 从功能区栏中选择移动功能
7. 一个移动锚会出现在模型中,并带有 3 个彩色的轴向箭头。左键点击并拖动其中一个箭头,将导入的立方体从另一个立方体上移开,这样它们之间就有了清晰的间隔。
8. 想根据需要把立方体组装在一起,您需要多次使用移动 -> 移到功能,以把立方体放在标称的 x、y 和 z 轴上。
当立方体仍处于移动模式时,拖动移动锚的中心位置,并将其置于一个立方体面上,以与另一个立方体对齐。
左键点击移动锚的一个箭头,以进行第一次对齐。
这时会出现一个命令图标菜单。左键点击第 3 个图标(一个指向矩形草图框架的绿色箭头),然后左键点击另一个立方体的面(可以选择位于这个面上的点或边),以进行对齐。现在这两个面应该在一条线上。
9. 重复上述步骤,直到对齐立方体的所有 3 个轴。现在它们就组装好了。
10. 要进一步组装,通过三次点击、复制和粘贴来复制每个立方体,然后以上述方式将它们组装在一起。
评论