United Statesからアクセスされていますが、言語設定をEnglishに切り替えますか?
Switch to English site

DesignSpark Circuit Simulator メンテナンスは 5 月 23 日 15:00 UTC より 2 時間実施されます

Skip to main content

バーチャルタッチスクリーン 距離センサーによるバーチャルタッチ技術

Article Top Preview Image

ショーケース概要:

このプロジェクトでは、低コストの距離センサーを使用して、物理的な接触なしにインタラクティブなタッチスクリーンをシミュレートする技術を開発しました。下記の記事では、使用された技術について説明し、理論的な詳細を提供し、潜在的な改良とさらなる発展について推測しています。

0-Expensive-lazer-technology

従来のタッチスクリーン技術は高価なレーザー技術を使用していますが、我々のシステムは安価で容易に入手可能なセンサーを使用して同様の結果を達成します。

理論的概要:

三辺測量法(トリラテレーション)は、3つの既知の位置からの距離を使用して物体の位置を計算する手法です。このプロジェクトでは、超音波センサーを使用して手の位置を測定し、タッチスクリーンの操作に応用しています。

Trilateration diagram

上の図は、三辺測量法の概念を示しています。3つの既知の位置(A1、A2、A3)からの距離(d1、d2、d3)を使用して、未知の位置(i)を計算します。

 
Equations - theory of use
 
 

このような上記の数式は、三辺測量法の計算式を示しています。x座標とy座標は、3つの距離測定値(D1、D2、D3)を使用して計算されます。

三辺測量システムコードサンプルを以下に示します。

import numpy

P1 = [0,0] #upper position
P2 = [-10,10]
P3 = [10,10] #anyway positions
def trilateration(P1, P2, P3, r1, r2, r3):#r1,r2,r3 is the distance of staff and sensor
  p1 = numpy.array([0, 0])
  p2 = numpy.array([P2[0] - P1[0], P2[1] - P1[1]])
  p3 = numpy.array([P3[0] - P1[0], P3[1] - P1[1]])
  v1 = p2 - p1
  v2 = p3 - p1

  Xn = (v1)/numpy.linalg.norm(v1)
  tmp = numpy.cross(v1, v2)
  Zn = (tmp)/numpy.linalg.norm(tmp)
  Yn = numpy.cross(Xn, Zn)

  i = numpy.dot(Xn, v2)
  d = numpy.dot(Xn, v1)
  j = numpy.dot(Yn, v2)

  X = ((r1**2)-(r2**2)+(d**2))/(2*d)
  Y = (((r1**2)-(r3**2)+(i**2)+(j**2))/(2*j))-((i/j)*(X))
  Z1 = numpy.sqrt(max(0, r1**2-X**2-Y**2))
  Z2 = -Z2

  K1 = P1 + X * Xn + Y * Yn + Z1 * Zn
  K2 = P1 + X * Xn + Y * Yn + Z2 * Zn
  return K1,K2
説明

まず、3つの既知のポイントP1P2P3を定義します。これらは基準となるポイントです。

関数trilaterationは、これらのポイントと、それぞれのポイントからターゲットまでの距離r1r2r3を引数に取ります。この関数内で、まずP1を原点として設定し、P2P3P1からの相対座標に変換します。

次に、v1v2を計算します。これらはそれぞれP1からP2P1からP3へのベクトルです。そして、v1の単位ベクトルXnを計算します。

v1v2の外積を計算し、これを基にZn、すなわちv1v2に垂直な単位ベクトルを求めます。さらに、XnZnの外積を計算し、Ynを求めます。

その後、Xnv2の内積iXnv1の内積d、およびYnv2の内積jを計算します。これらの内積は、各ベクトルの投影を表しています。

次に、三辺測量法の公式を使用してXYの座標を計算します。

最後に、Z1Z2を計算します。これは、2つの可能な高さの座標です。そして、最終的な2つの解であるK1K2を計算し、これらを返します。

実装:

プロジェクトの理論的な基盤として、三辺測量法を使用して物体の位置を計算します。Raspberry Piと2つのHC-SR04超音波距離センサーを使用して、手の位置を計算し、タッチスクリーンの操作に応用します。

Concept Schematics

この図は、センサーの有効エリアと交差する光線のセクターを示しています。

図から分かるように、赤外線センサーの使用にはいくつかの制限があります。仮想タッチスクリーンの機能領域は、センサーから発射される光線の交差部分である有効エリアに限定されます。さらに、一つのセンサーブロックは2つのセンサーブロックをそれぞれ2つ使用するため、隣接するセンサーが干渉しないように、光を一つずつ発光する必要があります。これはノイズを引き起こすことがありますが、この設定では問題ありませんでした。

Calibration Diagram

有効エリアが定義された後、仮想タッチスクリーンの長方形エリアを定義することが目標です。これは、接続されたデバイスの画面に対応するエリアに対応します。

5-Concept-transition-device-relation

デバイス(スマートフォンまたはPC)は、UDPを介してスタンドのRaspberry Piに接続され、センサーをリスニングノードとして使用します。

テストスタンドとコンポーネント:

ハードウェアとテストスタンドを説明します。

このプロジェクトで使用されている主要なコンポーネントは以下の通りです:

  • Raspberry Pi 4 Type B:この小型コンピュータは、センサーからのデータを処理し、システム全体を制御します。
  • ブレッドボード:コンポーネントを接続するためのプロトタイピング用ボードです。
  • HC-SR04超音波距離センサー:安価で高精度の距離測定センサーです。このプロジェクトでは2つのセンサーブロックを使用しています。
6-Infrared-sensor

使用される1つのHC-SR04センサーを示します。画像から、ブロックが2つのセンサーを含んでいます。

7-Test-stand

テストスタンドのセットアップと構成を示します。

テストスタンドは、上記のコンポーネントを組み合わせたもので、約30度の角度で向き合う2つのセンサーブロックを含んでいます。これにより、バーチャルタッチスクリーンとして使用するのに最も便利な光線交差エリアを作り出します。すべてのコンポーネントは中央のブレッドボードに接続されています。Raspberry Piはソケットから電源を供給されています。データは0.5秒ごとに記録および更新されます。最新バージョンのPythonを使用しています。

使用方法:

アプリケーションの使用方法について、手順を説明します。

8-Screen-showcase-startup

アプリケーションの起動直後には5つのボタンが表示されます: カーソル色変更、背景色変更、ボタン、キャリブレーション、接続。

9-Screen-showcase-with-pointer-after-connection

最初のステップは、デバイスをRaspberry Piと同じネットワークに接続することです。次に接続ボタンを押すと、接続メッセージが表示され、カーソルが表示されます。

10-Using-hand-for-calibration

 

次に、センサーの前に手を動かしてカーソルが動くか確認します。動きが検出されたら、キャリブレーションを行います。

11-Screen-showcase-calibration-procedure

 

キャリブレーション手順は3つの簡単なステップに分かれています。

   1. 交差する光線の有効エリア内で、仮想タッチスクリーンの長方形エリアを定義します。

   2. キャリブレーションボタンをタップし、手を左上の位置に置きます。キャリブレーションが完了するまで手を保持します。

   3. 同様に、手を右下の位置に移動して保持し、キャリブレーション完了のメッセージが表示されるまで待ちます。

12-Screen-showcase-click

定義された有効エリアを使用して、画面上のカーソルを動かします。このエリア内の手の位置が画面上の位置に対応します。

手の位置を固定するとクリックが発生します。

改善点:

赤外線エミッターの場合、指示対象(例えば、手)が丸い場合に計算が最も正確です。これはキャリブレーションの過程で特に重要で、正確にキャリブレーションされたエリアはより正確なマッピングをもたらします。より良いセンサーを使用することが潜在的な改善点です。

現在の実装は、設計上および赤外線放射の特性により、2つの赤外線センサーブロックのみを使用して記録されたデータのノイズに制約されています。より多くのセンサーを使用することで、位置の計算がより正確になり、計算の平均化に関連する遅延が減少します。

ノイズを減少させるために、このようなシステムの設計にMLアルゴリズムを組み込んでデータを前処理することが考えられます。これにより、指示対象が完全に丸くないために記録された位置の不一致にシステムがよりうまく対処できるようになります。

14-Additional-distracting-3

この技術は、教育、医療、エンターテイメントなど、多岐にわたる分野での応用が期待されています。未来のインタラクティブ技術としての可能性を秘めています。

発展者連絡詳細:

15-Additional-distracting-1

GitHubリポジトリのリンク: https://github.com/RIFLE/iot-team-project

開発チームサイバーパンカーズ開発団体 (GitHubのリンク):

筑波大学 組込みプログラム開発 2024

 

Enthusiastic spirit engaged in various exciting projects in computer science.
DesignSpark Logo

DesignSparkアカウントを作成しませんか?

アカウントを作成すると、高機能な基板CADや使いやすい3次元CADが無料で使えるだけでなく、数千万点超の部品のCADライブラリやフットプリントや3Dモデルを検索しダウンロードできます。
アカウントを作成

アカウント作成済みの方はこちらからログイン

コメント