嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

比较 DesignSpark PCB 和 DesignSpark PCB Pro 界面

您可能想了解与 DesignSpark PCB Pro 有关的热门话题。如果您已经使用了 DesignSpark PCB 一段时间,但不确定是否应当换用专业版,请继续阅读本文以了解这两个软件在用户界面中的不同之处。 

创建技术文件

我们首先创建一个新的技术文件。如果您不知道什么是技术文件,可以将其视为类似于 Microsoft Word 的文件。每次您在文字处理程序中撰写新文章或新报告时,都会以不同的方式设置文本和字体的样式。同样,创建技术文件可让您针对不同项目使用相同的设计设置,例如单位、网格大小、线路宽度等。例如,当您通过同一家公司进行制造并且他们具有自己的规格时,这很有用。 

要在 DS PCB 中创建新技术文件,请转到 File - New - New Technology File(文件 - 新建 - 新建技术文件)。系统将弹出一个新窗口,您可以在其中选择是否要创建原理图或 PCB 技术文件。从 Copy From File(从文件复制)选项中,您可以选择要开始使用的技术文件。

DSintro_adebe1bd6ea7f8a6514b1612129b3164ac816425.png

DS PCB 中创建技术文件

DSProintro_754415577a2a019153836533db44426ca9f2fafb.png

DS PCB Pro 中创建技术文件

在 DS PCB Pro 中,您会注意到对话框窗口有所不同。您将看到一个名为 Technology(技术)的单独选项卡,该选项卡在 DS PCB 中具有相同的选项。

单位

一旦从 Technology file(技术文件)窗口中弹出新窗口,您可以首先为设计指定测量单位。在 Settings(设置)中,您可以选择指定英制或公制单位。但是,在 DS PCB Pro 中,您可以使用快捷键 <Shift-I> 在单位之间切换,这在需要同时使用英制和公制单位时非常有用。

DSunit_ae15e7c336045297b3684707b2d1c70ee53bc103.png

DS PCB 中选择单位

DSProUnit_e6e423dba158ec44fe5771c4a108591d7dbf60cd.png

DS PCB Pro中选择单位

网格

DS PCB Pro 中的 Grids(网格)对话框带有更多选项。您可以创建并保存带有自己的显示设置的网格。您也可以使用极坐标(径向)网格。两种软件均通过 Settings(设置)菜单提供 Grids(网格)对话框。

DSGrid_1ec419f2a632ef77a377118a2ff8370db7b03b36.png

DS PCB 中的网格

DSProGrids_a44d3091b3916014c63f170e1c71bcb09fd325ee.png

DS PCB Pro 中的网格

设计技术

此对话框用于定义设计样式。这可能包括焊盘的形状和大小、文本和线条样式、连接等。配合先前可用的设置,您现在可以在 DS PCB Pro 中定义 Hatch style(填充样式),为组件分配系统 Value Name(值名称),以及创建采用相同设计的 Variants(变体)。其他选项包括在 Layer Spans(层跨度)对话框中添加和修改“盲孔和埋孔”,在 Component Rules(组件规则)中指定应保留哪些规则以及哪些规则不适用于组件,以及在 Wire Length(线长)中指定允许的线长。

DSDesignTechnology_d253110984dba254b0198a6f53425e15a4433848.png

DS PCB 中的 Design Technology(设计技术)对话框窗口

DSProDesignTechnology_cc0edd59e9cb02ef97b67fb60181b7f7899a9c58.png

DS PCB Pro 中的 Design Technology(设计技术)对话框窗口

颜色

在 Colours(颜色)对话框中,您可以更改任何设计项目的颜色。与 DS PCB 相比,DS PCB Pro 为该对话框提供了更多选择。例如,现在您可以在创建新的符号(例如运算放大器)时使用自动填充功能。您还可以为 Nets(网路)和 Net Classses(网类)指定颜色。颜色设置可以保存在颜色文件中,并可以再次用于其他设计。

DSColours_98c66cc7dcd3b749acdf8ef2744e6d412f010499.png

DS PCB 中的 Colours(颜色)对话框

DSProColours_24bae8da1bdbcc1bbc4b7c173e570dd4c4339d78.png

DS PCB Pro 中的 Colours(颜色)对话框

自定义

除了为常用功能定义键盘快捷键之外,DS PCB Pro 中的此对话框还可以编辑 Toolbar(工具栏)、Menu(菜单)Commands(命令),以及编辑 Options(选项)中的一些常规功能。您可以通过从可用工具栏列表中更改 Toolbars(工具栏)的可见性来自定义用户界面。在 Menu(菜单)选项卡中,您可以定义需要为不同类型的设计显示哪种菜单。最后,在 Commands(命令)选项卡中,您可以拖放要保留在工具栏上的命令。

DSCustomise_e6a731fd6c839ba4ecf3c5a1efc4be265f4726b8.png

DS PCB 中的 Customise(自定义)对话框

DSProCustomise_d3a69a5c56f877961a8d463bdc3e74f0e7fc8367.png

DS PCB Pro 中的 Customise(自定义)对话框

首选项

在 DS PCB 中,您可以选择使用双屏。在 Settings - Preferences - Dual Screen(设置 - 首选项 - 双屏)选项卡中,您可以指定如何在多台显示器或单个大屏幕上排列单独的多个实例。您还可以分别为原理图和 PCB 设计修改交互特性(例如,鼠标灵敏度)。DS PCB Pro 带有单独的对话框,用于编辑 PCB Tracks(PCB 线路)的属性。可以在 Preferences(首选项)部分的 Warning(警告)选项卡中启用或禁用在应用程序窗口中显示警告。

DSPreferences_9436ad9c071981b4f3ffd4fca7f6004382a58719.png

DS PCB 中的 Preferences(首选项)对话框

DSProPreferences_519c5b5437b8efc869254245d96bf04602c7296c.png

DS PCB Pro 中的 Preferences(首选项)对话框

原理图和 PCB 设计

此处介绍了与设计文件有关的一些新功能。首先,提供了 DS PCB 以前没有的 Cutout(切除)和 Merge(合并)选项。这在绘制原理图和 PCB 符号时特别有用。其次,DS PCB Pro 现在带有多级分层设计。通过将问题分解为功能元素并单独处理每个功能元素或采用所谓的“自上往下”方法,可以创建更加结构化的设计。另一种方法称为“自下往上”,其中,通过将常见电路元素保存在“块”中来重复使用它们。在 Settings - Add(设置 - 添加)菜单中,如果选择 Block(块)选项,则可以指定块名称和内容设计。此外,通过在设计中添加位图、设计注释和文本标注等新特性,可以极大地改善文档编制过程。最后,您现在可以执行原理图 DRC,从而能够执行各种检查(包括未连接的针脚),以最大程度地减少原理图阶段的设计错误。

DSSchemAdd_bafa9ffb7ecf29a04e99cc6684aa5f457e88fd43.png

DS PCB 中的 Schematics Design(原理图设计)对话框

DSProSchemAdd_23d0936a437ce64380a89e57302218fa65c69998.png

DS PCB Pro 中的 Schematics Design(原理图设计)对话框

DS PCB Pro 中的布线方式已大大改善。我们在 DesignSpark 上还有另一篇文章,其中介绍了一些布线功能。最重要的是,您现在可以在设计中使用盲孔埋孔。DS PCB Pro 在 DRC 对话框中提供了更广泛的设计规则集,包括热焊盘和组件检查。如果有额外的元器件不需要放置在电路板上,但您仍想将它们包括在物料清单 (BOM) 中,可以将它们保留在 Associated Parts(关联元器件)部分中。Drill Table(钻孔表)和 Layer Stack(层堆叠)图形可以从 Documentation(文档)添加到设计中。通过在单个布局上容纳多个 PCB 设计,您可以开始享受批量生产带来的好处。可通过 Panel Wizard(面板向导)对话框实现此目的。

DSPCBAdd_a7f40f679ff2e593c5fffecb8432d08ba96dbe17.png

DS PCB 中的 PCB DesignPCB 设计)对话框

DSProPCBAdd_c93ff0320d850bc909263e991b783c0679ab727f.png

DS PCB Pro 中的 PCB DesignPCB 设计)对话框

driltable_c7a8216df38f4d10103c3a6ead235a9f81babeb8.png

PCB 设计中的钻孔表和层堆叠信息

如果您只能访问 PCB 设计文件,则可以通过逆向工程恢复到相应的原理图,该原理图包含的组件和连接所代表的网路表与 Reverse Engineer(逆向工程)对话框中的 PCB 中定义的网路表相同。可以在 Design Revision Analyzer(设计版本分析器)中分析不同版本的设计文件,以发现任何重大差异。DS PCB Pro 的另一个有用功能是能够包含 Teardrops(泪滴式)和 Auto Fanout(自动延伸)。

DSTools_64dbf2124133e96a754d3cf2140f001baffc8419.png

DS PCB 中的 Tools Design(工具设计)对话框

DSProTools_28b003d477f1a25b0b51b38172e3526bc8725608.png

DS PCB Pro 中的 Tools Design(工具设计)对话框

下载和安装

I am an electronics engineer turned data engineer who likes creating content around IoT, machine learning, computer vision and everything in between.