DesignSpark ToolBox App: Ohmsches Gesetz, NTC/PTC
Artikel folgen
Die DesignSpark Toolbox App ist mit zeitsparenden und schlichtweg superpraktischen Konstruktionstools ausgestattet, mit denen Sie schnell und einfach eine Lösung für die oft sehr anspruchsvollen Konstruktionsrätsel finden. Diese in 17 Sprachen verfügbare App ist ein unverzichtbarer Begleiter für Ingenieure, Studenten und Maker. Ausgestattet mit mehr als 25 Engineering-Tools und Rechnern, von Kondensatoren bis Stern-Dreieck, bietet die DesignSpark Toolbox App alles, was Sie benötigen.
Und noch eine wichtige Info: Die App kann kostenlos heruntergeladen werden und ist für die Betriebssysteme iOS, Microsoft und Android erhältlich.
Schauen wir uns jetzt ausgewählte Tools näher an!
Tool: Ohmsches Gesetz
Jeder, der auf die eine oder andere Art mit Elektronik zu tun hat, hat vom Ohmschen Gesetz schon einmal gehört. Dieses Tool der DesignSpark Toolbox App hilft Ihnen insbesondere bei der Berechnung der Werte für Leistung (P), Spannung (V), Stromstärke (I) und Widerstand (R).
Wie funktioniert dieses Tool? ... Sehr einfach!
- Sie müssen einfach die Werte in die dafür vorgegebenen Felder eingeben (Leistung, Stromstärke, Spannung usw.).
- Dann müssen Sie die Einheiten auswählen, z. B. MV, mA, W.
- Nach Eingabe der Werte werden die Ergebnisse berechnet und in der Zeile angezeigt, die durch den Pfeil markiert ist, also super einfach!
Tool: NTC/PTC
Wofür stehen NTC und PTC? Für diejenigen, die es nicht wissen, es handelt sich in beiden Fällen um Thermistoren, deren Widerstand durch Temperaturänderungen geregelt wird. Die NTC-Varianten sind Thermistoren mit negativem Wärmekoeffizient, ihr Widerstand nimmt mit zunehmender Temperatur ab. Die PTC-Varianten sind im Gegensatz dazu Thermistoren mit positivem Wärmekoeffizient, deren Widerstand mit zunehmender Temperatur steigt.
Mit diesem handlichen Tool können Sie den Widerstand eines NTC- oder PTC-Widerstands für eine bestimmte Temperatur berechnen.
Und so bedienen Sie das Tool
- Wählen Sie die gewünschte Art des Thermistors aus, NTC oder PTC.
- Geben Sie bei der Berechnung der PTCs den Basiswiderstand ein (der Widerstand bei 0 °C).
- Bei NTCs wird die Temperatur des Basiswiderstands nicht bei 0 °C angegeben, Sie können also Ihre eigenen Werte eingeben.
- NTCs haben einen bestimmten Beta-Wert, der spezifisch für den konkreten NTC ist und eingegeben oder geändert werden kann.
- Geben Sie die Temperatur ein, die Sie benötigen, und die Einheit(en), die Sie bevorzugen, und siehe da! Der Widerstand des gewählten Thermistors wird bei der gewählten Temperatur berechnet und angezeigt.
(Hinweis: Wenn der gesuchte Thermistortyp nicht verfügbar ist, wählen Sie einfach eine Option aus, die diesem nahe kommt, und geben Sie in den Eingabefeldern unterhalb der Auswahl andere Werte ein.)
Sie haben die DesignSpark Toolbox App noch nicht heruntergeladen? Jetzt aber schnell! Es gibt sie für iOS-, Microsoft- und jetzt auch Android-Geräte.
Hier erfahren Sie mehr über einige der anderen Tools, die Sie in der DesignSpark Toolbox App finden.
Jetzt herunterladen
App Store (iOS):JETZT HERUNTERLADEN
Google Play (Android):JETZT HERUNTERLADEN
Microsoft Store (Windows):JETZT HERUNTERLADEN
Kommentare
Add a comment