嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

DesignSpark Pro - 用于生成基准的焊盘样式例外

与 DSPCB 相比,Pro 具有显著优势,可以控制阻焊/防焊层和钢网。

此功能允许自定义生成例如基准。

首先选择“Add Pad”,使用快捷键“S”改变样式,这里我们设置为3mm铜焊盘,并根据需要命名样式并添加到Design Technology中。

Select a pad style

要同时查看铜、阻焊层和钢网,请更改设计技术中的层顺序,如钢网所示:顶部铜:顶部阻焊层。

选择焊盘并将图层从“全部”更改为“顶部”。

Change layers

您现在可以看到钢网和阻焊层中与铜焊盘尺寸相关的开口。

现在我们展示如何使用Pad Style Exceptions来自定义阻焊层开口并移除基准点的钢网开口。

启动 Design Technology - 使用快捷键 Shift+T 并选择“Pads Style”选项。

在这里,您将在列表中看到我们的新 Fiducial,选择它并单击 <Add Exception> 打开新的 Pad Style Exception 窗口,选择层“Top Solder Mask”并输入宽度 5.0 并单击 <OK>,这将 创建一个新条目。

launch Design Technology

重复顶层钢网并将宽度设置为零,即钢网中没有开口。

Set paste mask width to zero

您现在将看到两个新条目。

请注意,它们在“Name”列中没有条目,表明它们是上述“Fiducial round 3mm”焊盘的一部分。

单击 <Apply>,您将看到 PCB 编辑器中的焊盘更新为新值,即更大的阻焊层开口且没有钢网。

Select Apply to the Fiducial round 3mm pad

此时,您已将例外处理应用于顶层阻焊层和钢网,但是,如果您要更改焊盘的层,则开口仍设置为底层的默认值,因此在Design Technology请重复底层的例外处理。

您现在将完成 Pad Style Exceptions。 如前所述,四个例外处理是针对上述 Pad Style 的一部分。

Four exceptions for pad style

所有焊盘都分配给Design Technology中的 [All] 层,而实际层 [Top] 或 [Bottom]将在创建基准组件时在 PCB Editor 窗口中应用。 此过程将在本文中讨论

如果您要创建一个焊盘样式,但要使用比基准更通用焊盘的例外处理,并且您将重复使用它,您可能希望将焊盘样式保存在Design Technology中。

下面说明了最简单的方法,并确保您不会添加任何无用的功能。

然而,为方便起见,它使用上述基准垫样式进行说明。 为确保仅将新创建的“Pad Style”保存到 PCB 设计编辑器中的Design Technology中,请删除视图中的所有内容。

现在从菜单栏中选择File -  Save Technology File。

Save Technology File

一个新窗口将打开,您可以在其中输入新的技术文件名,以避免覆盖原始文件的风险。下面我们显示一个适当的名称并单击<Save>。

Enter new technology file name to avoid overwriting

新技术文件现在可以在所有新项目中使用。

使用 PCB Wizard创建新设计时,只需选择新的技术文件。

New technology file now available when creating new design

完成Wizard中的步骤后,您将看到设计技术中的新基准垫样式已准备好在您的新设计中使用。

New Fiducial Pad Style in the Design Technology ready to use

如前所述,焊盘是 [All] 层,因此当添加新焊盘时,只需选择并使用快捷键“L”根据需要将层更改为 [Top] 或 [Bottom]。

使用上述基准垫样式,我们还可以创建仅 PCB 组件

如前所述,您不必将这个基准示例保存在设计技术中,可以直接进入生产组件的步骤。

Technical Support for DesignSpark PCB
DesignSpark Logo

喜欢 DesignSpark 吗?

创建一个帐户来解锁强大的 PCB 和 3D 机械设计软件,在我们的论坛中进行协作,并下载超过一百万个免费的 3D 模型、原理图和示意图。
创建一个帐户

已经是 DesignSpark 会员?登录

评论