Que pensez-vous de cet article ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.
Merci! Vos commentaires ont été reçus.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Que pensez-vous de cet article ?
Le logiciel DesignSpark PCB n'est que l'un des outils complets de nos plans mensuels gratuits ou à bas prix, qui offrent aux étudiants, aux créateurs professionnels et aux concepteurs un logiciel de CAO, des services de conception, ainsi qu'une formation et une assistance d'une valeur de plus de 1 000 €.
La version 12 vise à faire de DSPCB un outil encore plus fiable et productif pour vous. Une liste exhaustive des fonctionnalités avec leur description est disponible dans les notes de mise à jour (accès à partir du menu Aide du programme > Manuels en ligne). Voici quelques éléments passionnants de la nouvelle version :
Contrôles pré-traçage pour une sélection correcte de couche :
Disponibles dans : plans Explorer, Creator et Engineer.
Cette nouvelle fonctionnalité permet une vérification supplémentaire des tracés de production. Lors de l'exécution de tracés à partir de la boîte de dialogue Traçage et impression, les couches sélectionnées pour chaque tracé sont vérifiées et toutes les couches qui apparaissent dans plus d'un tracé sont mises en évidence pour que vous puissiez les confirmer avant de poursuivre le traitement. Cela permet d'éviter de sélectionner accidentellement les mauvaises couches lors de la mise en place des tracés.
Nouvelles options de modifications de composant dans le gestionnaire de bibliothèque :
Disponibles dans : plans Explorer, Creator et Engineer.
Lors de la création de plusieurs broches nommées dans la boîte de dialogue de l'éditeur de composants, il est désormais possible d'utiliser des plages de noms simples et d'ajouter un préfixe pour ces plages. Auparavant, toutes les broches devaient être définies explicitement. Il s'agit d'une amélioration utile pour vos empreintes de broches élevées telles que les BGA. Une virgule sera utilisée pour les broches reliées en externe, mais si vous souhaitez plutôt spécifier des broches connectées en interne, vous devrez ajouter le signe plus (+) comme suffixe à la chaîne de caractères de numéros de broches : 1-9+.
Dans l'image ci-dessous, vous pouvez voir qu'une chaîne de préfixes "Vdd" est utilisée pour représenter la liste des numéros de broches "9-13".
Outile de mesure - Unités doubles et précision angulaire :
Disponibles dans : plans Creator et Engineer.
L'outil de mesure peut désormais afficher les mesures dans deux unités, ce qui est souhaitable lorsque l'on utilise des unités mixtes provenant de fiches techniques et de dimensions de boîtiers. Dans le cadre de cette amélioration, la précision angulaire a été portée à 3 chiffres dans l'ensemble de DSPCB.
Mode Segment pour modification de forme/piste :
Disponibles dans : plans Creator et Engineer.
Un nouveau mode de segment à angle fixe a été ajouté pour l'édition de formes ou de pistes. Cela permet une plus grande personnalisation de la pose des voies lors de l'acheminement manuel. Lors de la modification d'une forme/piste, dans l'option de menu contextuel Mode Segment>, vous pouvez désormais sélectionner les nouveaux modes dans ses options contextuelles :
Traduire sur PCB avec des options supplémentaires :
Disponibles dans : plans Creator et Engineer.
Lorsque vous choisissez de traduire sur PCB à partir d'un schéma ou d'un projet, vous avez désormais trois options pour créer votre nouveau design PCB : sur la base du fichier de technologie, d'un design PCB existant, ou en utilisant le nouvel assistant PCB.
Utiliser un design de PCB existant est très utile dans les situations où une famille de PCB, comme la création de plusieurs cartes filles (blindages), est nécessaire avec le même contour de carte, les mêmes trous de montage, la même position des connecteurs, etc. Le nouveau PCB héritera également d'une copie de la technologie utilisée ainsi que des zones de cuivre libres, du texte, etc. du design original.
Vérification des règles de conception dans la vue actuelle :
Disponibles dans : plan Engineer.
Dans la boîte de dialogue DRC, une nouvelle option permet de vérifier la vue actuelle. Cela peut s'avérer très utile lorsque vous travaillez sur un projet complexe, car vous pouvez vérifier rapidement une petite zone locale.
Enregistrer les bibliothèques spécifiques au projet :
Disponibles dans : plan Engineer.
Il existe une nouvelle commande dans le menu Fichier, intitulée Enregistrer les bibliothèques du projet. Cette fonction est très utile si vous souhaitez créer un ensemble de bibliothèques basé sur un projet ou un « design ». Elle sera disponible à partir du menu lorsqu'un fichier de projet est sélectionné.
Nouvelles options de sélection de panier de composant :
Disponibles dans : plan Engineer.
Cette nouvelle option disponible pour l'abonnement Engineer fournit des outils simples de sélection et de tri pour le panier de composants. Le principal avantage est que vous pouvez maintenant filtrer et sélectionner les composants (selon vos besoins) pour un placement efficace et un routage ultérieur sur l'éditeur de PCB.
L'ensemble des options est présenté comme suit, les quatre options inférieures ne seront affichées que si un composant est sélectionné et que l'option est appropriée pour ce composant.
-
Nouveau sur DesignSpark ? Devenez membre de DesignSpark en validant simplement votre adresse courriel, puis passez à notre plan gratuit DesignSpark Explorer ou débloquez des fonctionnalités plus puissantes avec les plans DesignSpark Créateur et Concepteur pour un faible coût mensuel.
Vous contrôlez le moment où vous passez à un plan supérieur ou inférieur. Pour plus d'informations, consultez la page des abonnements et de la tarification ou notre FAQ sur l'assistance.
Commentaires