こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
あなたは自分自身の売りたい製品があるメイカーだろうか?もしくは、購入するための既成品を探している購入者だろうか?今回紹介するマーケットプレイスは、素人やプロなど関係なく利用できる。DesignSparkのメンバーになるだけで、マーケットプレイスで購入や自身の商品を公開できるのだ!また、Paypalを利用して購入できるので、安全に取引き可能だ。クレジットカード決済もオプションで利用できる。
マーケットプレイスには、あなたのRaspberry PiもしくはArduinoのプロジェクトで利用できる素晴らしい製品がいくつもある。本記事ではそれらの一部を紹介しよう。
DesignSpark マーケットプレイスで手に入る製品を一部紹介
RasPiO Duino
RasPiO DuinoはRaspberry Piのための小さなプラグオンタイプのボードであり、Arduinoプログラミングを始めるための低コストで簡単な方法だ。これはArduino Unoを同様の機能を持つが、Raspberry Piを介して完全にプログラム可能なのだ。一度プログラムを書き込むと、Raspberry Piから取り外して、単独で利用することができる。以下のYoutubeの動画は、RasPiO Duinoを組み立てる様子を解説している。
RasPiO®Duinoキットには、(既にPiを持っている方であれば)Arduinoプログラミングをはじめるために必要なものがすべて含まれている。また、RasPiOチュートリアルもたくさんあり、このハンズオンキットを利用する上で、上記の動画のように様々なヘルプを参照できる。詳細については、以下のマーケットプレイスのページを参照してほしい。
Read More at DesignSpark Marketplace
Score:Zero
Raspberry Piに搭載して利用できるNESスタイル(Nintendo Entertainment System Style)のゲームコントローラーのキットを作ることだ。
初心者向けのチュートリアルのワークシートも用意されおり、サンプルのPythonコードを使うとScore:Zeroを利用してRaspbian OSにてキーボードやマウスの動作を実現する。また、Retropieのサポートも予定している。
Score:Zeroは"超低コスト"を目指して設計されており、自分で開発したレトロなゲーム機を、このキットだけで作ることができるのだ。
Read More at the DesignSpark Marketplace
Raspberry Pi 3向けPiCAN2 CANバスボード
PiCAN2ボードはRaspberry PiにCANバスへの接続のためのインターフェースを提供する。マイクロチップMCP2515 CANコントローラとMCP2551 CANトランシーバを搭載している。接続はDB9もしくは3つのネジ軸で簡単に行うことができ、SocketCANドライバと用意されたライブラリを利用してCもしくはPythonでプログラミングをするだけで簡単に利用できるのだ。もちろん、ご自身のRaspberry Piを用意することをお忘れなく!
Read More at the DesignSpark Marketplace
Industruino PROTO D21G
Industruino PROTOはあなたのArduinoのプロトタイプをより"堅牢な"ものにしてくれるプラットフォームだ。
主な特徴
- DINレールマウント可能
- 完全密閉
- ジャンパで再配線可能
- 14つの拡張ポートを搭載
- 7-28V →5V/2Aスイッチング電圧調整機(レギュレータ)
- バックライト付き128x64ピクセルLCD
- 3ボタンメンブレンパネル
- インタラクティブLCDメニューファームウェアをインストール済み
- Aruduino IDEと完全互換
Read More at the DesignSpark Marketplace
MyStorm BlackIce II
MyStormBlackIceⅡはオープンソースのハードウェアFPGA開発ボードだ。Pmod拡張ソケットとArduinoシールドの両方をサポートする56個のPIOと26個のGPIOを備えている。
また、オンボードにはARM Cortenx M4マイクロコントローラと3520ロジックセル、80Kb内部ブロックRAMを備えた 144ピンICE40 FPGAを搭載している。
主な特徴
- 56個のPIOと80kBのBRAMおよび2Mb SRAMを搭載したLattice Ice40 HX4K TQFP144 FPGA
- 100MHzオシレータ(Ice40), 12MHz 水晶(STM32)
- マイクロコントローラ、LED、RPiヘッダ間のSPI Mux 制御
- Ice40とSTM32L433へのSDCardのSDIO接続
- Arduinoシールド対応ヘッダ(加えて4ピン拡張)
- RPiヘッダ(26ピン)により、すべてのRaspberry Pi関連ボードなどと直接統合が可能
- 全てのハードウェアは完全にオープンソースで再利用可能
Read More at the DesignSpark Marketplace
もし、あなたが自身の製品をお持ちであれば、一度DesignSpark Marketplaceを利用してみないだろうか?我々は数千を超える、あなたのような“ポテンシャルを秘めた”お客さんに登録して頂いている。DesignSparkにサインアップして、取引を始めよう!