嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

亲爱的月亮......准备好迎接您的首批太空游客了吗?

 

To_the_moon_ea4a5c9ef5c26ef387f5b34b03b1d496638d4da0.jpg

前沢友作小时候就有一个梦想,当柔和的月光洒满千叶,这座他仍然称之为家乡的日本城市时,他会仰望月球,他想不到比参观离我们最近的天体邻居更刺激的事情了。他会在那里找到什么呢?外星人、奇怪的宇宙飞船?他会在那里经历什么呢?那时候,年幼的前沢友作能做的只有梦想,但事实证明,人生可以为勇敢的人提供机会。

Yusaku_drumming_58f99b29e128123845f2cbd6a38e077b62a87b15.jpg

前沢友作还是一名鼓手的时候,来源:前沢友作 Instagram 页面

从硬核朋克到热爱艺术的时尚大师

前沢友作选择了一条不同寻常的成名之路,第一次进入公众视线时,他是一个名为 Switch Style 的硬核朋克乐队的鼓手。1998 年,通过一家他创办的名为 Start Today 的公司,他开启了一个销售罕见 CD 和唱片的小生意,成为一名暂露头角的企业家。最终,作为一个忙碌的乐队成员同时还要经营业务,压力太大了,他放弃了乐队生活而专注于创业。到 2000 年,前沢友作在他不断发展的商业帝国中增加了一个服装生产线;到 2004 年,他推出了一项名为 Zozotown 的时装零售业务。凭借努力工作和专注精神,他在 30 多岁时成为了亿万富翁。他的时尚帝国继续蓬勃发展,最近推出了一项全球个人服装定制服务 ZOZO,该服务采用一种独特的家用测量系统 ZOZOSUIT,可确保衣服完美贴合客户体型,这必将重构在线时装业务的未来。

作为知名的艺术爱好者,前沢友作经常在购买高价艺术藏品的拍卖会上现身。2016 年,他花了 5730 万美元购买由 Jean-Michel Basquiat 创作的名为“Devils Head”的作品。他对该作品发表了这样的见地:

“无论其状况或销售价值如何,我都有责任力挺伟大的艺术,而且不仅需要传递艺术品本身,还需要将艺术家的文化和他的生活方式等知识传递给后代。”

这一席话似乎在这位热爱艺术的企业家心中产生了强烈的回响。

2017 年,他花了 1.1 亿美元天价购买了另一幅 Basquiat 的作品,这成为了该艺术家的一项纪录。除此之外,前沢友作还是总部设在东京的当代艺术基金会的创始人,该基金会的使命是通过展示和推广年轻人的艺术成就,来支持和鼓励年轻艺术家。

yusakumaezawa_085f2ffdeeb0c0ed2eff310e9c49332c86b10141.png

Yusaku和由Jean-Michel Basquiat创作的1.1亿美元的绘画作品。图片来自Jackson Ryan

梦想与爱好两全其美

现在,如果你将对艺术的强烈热爱,与一个由来已久的童年登月梦想相结合,并有充裕的资金这样做,你或许也会做到前沢友作所做的事情。在欣赏他的艺术收藏品的同时,前沢友作想知道:这些艺术家如果去过月球会画些什么?是否会激发他们的灵感,创作出非凡的作品?

当 Elon Musk 和他的公司 SpaceX 宣布计划在 2023 年使用超级火箭 Big Falcon Rocket (BFR) 搭载私人乘客飞往月球时,前沢友作看准了这个独一无二的机会。他不惜斥下巨资,迅速购买了原本打算公开销售的所有私人乘客座位。SpaceX 尚未公布他支付的具体数字,但是 Elon Musk 提及,这笔现金将大大有助于飞船和助推器的开发,数额之巨可见一斑。

screen-shot-2018-09-18-at-7-38-25-am_5f3a95cb3d902641712b81d5f3488999ce0deeda.png

前沢友作和 Elon Musk

前沢友作的计划既简单又复杂,他想要带上一批人一同飞往月球,而这些参与者要打起十分的勇气。这些人将是来自不同流派的艺术家,包括画家、雕塑家、小说家、导演等等。这一史诗般的首次月球旅行的初衷,是激励他们所有人以各自的艺术形式创作出激动人心的作品,让后代永远受用。而困难之处在于开发技术以实现安全抵达并返回。正如你想象的那样,这次旅行并不容易,而且可能令每个参与者身陷险境。此外,所有参与者都需要拥有健康的体格,因为旅程本身可能就足以对体质虚弱的人造成致命伤害。雄心勃勃的前沢友作将这个充满艺术情怀的宏伟太空项目命名为 Dear Moon,你可以在这里了解更多信息:

如果是你,会参加吗?

前沢友作不久将向那些创作了让他感动的作品的人们发出邀请,希望他们能够接受这个独一无二的机会,与他一起踏上奇妙的月球之旅。对于那些将要受邀的人来说,这当然不是一件可以轻易决定的事情,因为风险的确真实存在。这一定于 2023 年的旅程,对于前沢友作和他的艺术家太空游客团来说,注定会是一次具有里程碑意义的冒险,前提是他要找到有勇气和他一起进行此次冒险的人选!

dearmoon_12_575741cef5627aaaead0f8ad4c4866130f6b577c.jpg

不过,看起来前沢友作一定会登上月球,就像他还是一个小男孩的时候曾经梦想的那样,而且由于他的慷慨解囊,还会有一些勇敢的艺术家与他同行。在 DesignSpark,我们将一直主动关注 Dear Moon 项目,并随时播报它的进度以及任何重要的进展。当然,距离 FBR 的预定发射还有几年,SpaceX 团队也还有大量的研发工作需要完成,所以此刻我们只能祝愿:当那一天到来的时候,所有参加旅行的人平安往返!

 

了解更多关于 Dear Moon FBR 太空飞行的信息

Dear Moon 项目

Elon Musk BFR 月球之旅演示视频

 

 

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!

评论