你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
在上一部份,我谈到了物联网和智能电表发展之间的关系。如果你有兴趣,你可以点击这里先阅读那篇文章。在这里,我会谈论更多关于一些最合适智能家居的家庭区域网络(HAN)的通信协议。在另一个博客,简单地介绍了不同的现有通信协议。它谈论了不同通信协议的规范、范围和功能。
越来越多的智能设备出现,在智能电表技术发展成熟后,像洗衣机、门锁装置、吹风机将被连接到您的智能电表进行数据交换。在现场区域网络(FAN)中,我们可以使用900MHz的射频(RF)连接智能电表和集中器建立网状网络。
我们家的网络呢?
最近物联网(IoT)技术的进步,使新一代的智能家居设备能够与更成熟的网络一同发展。然而,在这些智能家居系统中的网络技术仍然还远远未够成熟。能量消耗和网络的稳定性是该系统的关键标准。
Wi-Fi
毫无疑问,无线网络是目前最流行的家局无线技术,能够连接你的笔记本电脑,你的手机和平板电脑到互联网。因此,对于相同的理论,这可能是对我们的智能家居的最佳解决方案。但是,是真的吗?
Wi-Fi连接需要大量消耗从而进行数据传输或操作。它会比较快耗尽电池,而且它的范围亦并不是最好的。你应该从你的手机或笔记本电脑遇到类似的经历 - 电池电量很快耗尽,很弱的无线网络令你不能看YouTube视频等。消耗功率这个问题对于家庭设备很重要,尤其是一些安全设备,如防盗器传感器或门锁。电池必须能够使用至少好几年,直到下次维修或更换。你可能会说,我们可以连接家庭设备到主电源,因此它可以持续多年。这是可行的,但安装插座或电缆的成本都会比其它通讯技术高。
另一个要关注的是安全性。一个Wi-Fi网络连接到互联网,很容易受到黑客攻击。您透过Wi-Fi浏览互联网,当您访问不同的网站的时候,黑客会很容易地入侵我们的设备。
能够满足低功耗要求的一些通信协议
- 蓝牙
- ZigBee
- Z-波
蓝牙
它的功耗非常低,但它传送的范围非常短。在我们使用蓝牙的情况下,智能家居设备必须非常接近彼此,但这是不大可能的,因为会非常不便。此外,使用蓝牙的话设备亦不会有效地彼此自动连接。
ZigBee & Z-波
它俩有点像蓝牙,一样有着低功耗的特别。而且它们的范围是比无线网络连接的时间要远得多,因为它们能形成网状网络,可以做到节点至节点的连接。
ZigBee每一个连接大概是10m左右,但信号可以跳很多次。所以它可以在单一网络上支援超过65,000件设备,相对于Z-波,它只可以支援255件。 ZigBee的唯一真正的限制是,没有单一智能装置可以与其他装置距离超过10m。
ZigBee的较高频率可以提供更快的数据传输速率,但信号强度会更快的下降。 ZigBee的确可以在大约900MHz中运行但不是每一个地方都开放出来。使用900MHz的另一个好处是,它不会受到您的手机、Wi-Fi或蓝牙影响,所有这些通讯频谱都是在2.4GHz中的一部分。所以,有另一种说法,Z-波可能是一个更好的选择。